Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
LP バナー 2000x1137 セカンダリー KV2 テキストなし

SPS 2026:今すぐ登録して無料チケットを手に入れましょう

2026年11月24日から26日まで、ニュルンベルクのSPS見本市会場に無料でアクセスできます。ホール11でライブまたはオンラインでご参加ください。

なぜEigen Engineering Agent ですか?

Eigen Engineering Agent に直接接続された産業用AIソリューションです TIA Portal それはエンジニアがエンジニアリングの効率を高め、反復的な作業負荷を減らし、統合するのに役立ちます AIを活用した自動化 日常のエンジニアリングタスクに。

  • シーメンスの産業分野の知識に基づいて構築されました、お客様ごとに異なるTIAポータルプロジェクトを理解することで、正確で状況に応じたガイダンスを提供します。
  • カスタマイズされたエンジニアリング機能 プロジェクトのセットアップからハードウェアの実装、自動テスト、コード作成まで、自動化ライフサイクル全体にわたって、より速く、よりスマートで、一貫したエンジニアリングを可能にします。
大型スクリーンに上昇傾向のビジネス成長曲線を示すプロフェッショナル。

1か月の無料トライアルで今すぐ試してください

Eigen Engineering Agent を始める準備はできましたか?最初の1か月は無料です。今すぐ始めましょう。

主な利点

すでに持っているチームでもっとやりましょう

経験豊富な自動化エンジニアは不足しています。AIが生成したロジック、自動テスト、検証により、チームはエラーを減らしてより多くの成果を上げることができ、人員を増やすことなく生産量を増やすことができます。

➔ 実行速度は2〜5倍速くなります

品質を犠牲にしないスピード

イノベーションサイクルが厳しくなると、遅延の余地はほとんどありません。Eigen Engineering Agentは、繰り返しの多いコーディング、スクリプト作成、視覚化を排除するので、手抜きをせずに期限を守ることができます。

➔ ソリューションの品質が最大 80% 向上

反復作業から価値の高い作業まで

オートメーションエンジニアは日常業務に時間をかけすぎています。Eigen Engineering Agentは、TIA Portal 構造を読み込んで、すぐに使える結果を提供するので、チームは影響の大きいエンジニアリングに専念できます。

➔ 効率が最大 50% 向上

バナーの新機能 Eigenエンジニアリングエージェント

ECADの統合と規制に準拠したプロジェクトの生成

ECADをTIA Portal に接続して、数秒で完全な自動化プロジェクトを生成できます。

主要な機能

PLCコード開発とテスト

コードの作成または適応、テストロジックの生成、コンパイルエラーや構文エラーの修正を数秒で行うことで、SCLとLADの生成をサポートします。これらはすべてお客様の標準に合わせて調整されています。PLCオブジェクト全体でのプロパティの一括変更を可能にし、スタイルガイドチェックを行い、プロジェクトの自動文書化を行います。また、レガシーロジックの明確化、コメントの追加、将来の再利用に備えてコンポーネントを準備するのにも役立ちます。

コパイロット-1:PLCコードの開発とテスト

HMI の開発とビジュアライゼーション

動的なHMI動作のためのJavaScriptを生成して統合することで、WinCC統合HMIに命を吹き込みます。従来のVBスクリプトをWinCC Unifiedに簡単に移行できるのでスムーズな移行が可能で、インテリジェントなタグダイナマイゼーションが可能になり、動的タグの動作を迅速かつ一貫して設定できます。

コパイロット2:HMIの開発と視覚化

ドライブ構成

ドライブ、ドライブコンポーネント、モーター、エンコーダーの設定を可能にし、スプレッドシートのインポートやガイド付きプロンプトによる自動構成を含む、単軸ドライブの読み取り/書き込みパラメーター設定をサポートします。

copilot-3: ドライブ構成

ハードウェアとネットワークの構成

スプレッドシートベースの一括インポートなど、デバイスリストを使用した自動デバイス処理により、迅速で一貫したハードウェアセットアップを可能にすることで、デバイス構成をサポートします。さらに、迅速で一貫したトポロジー構成により、合理化されたPROFINETセットアップによるネットワーク構成が可能になります。

copilot-4: ハードウェアとネットワークの設定

プロジェクトの構成、知識、サポート

TIA Portal でデバイスとロジックの概要を提供することで、複雑なプロジェクトやなじみのないプロジェクトについての洞察が得られ、エンジニアは構造とフローを迅速に評価できます。PLCとHMIのテキストの翻訳を数秒でサポートします。また、技術情報、わかりやすい説明、段階的なサポートも提供され、トラブルシューティングと意思決定を迅速に行えます。

copilot-5: プロジェクトの構成、知識、サポート

Eigen Engineering Agent 入門

Select...

オファリングの様子

価格や購入などの詳細は、次のURLで確認できます マーケットプレイスSiemens デジタル取引所(DEXまたはS-DEX)、サブスクリプションも購入でき、 1か月の無料トライアル は利用可能です。

他の人がEigen Engineering Agent をどのように使用しているかを調べてください

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism システム | ジェネレーティブAIがオートメーションエンジニアリングをどのように変革するか

よりスマートなエンジニアリングは、1つのプロンプトから始まります。ジェネレーティブAIは日常的な作業負荷を軽減し、オートメーションエンジニアがより速く、よりスマートに、より効率的に作業できるようにします。

Prism Systemsは、Eigen Engineering Agentを最初に検討した企業の1つです。ジェネレーティブAIがいかにエンジニアリングを合理化し、チームが本当に重要なことに集中できるようにするかをすでに経験しています。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースを調べてください

評価と購入

記事 | ARCレビュー
オンラインクリックデモ | 第一印象をつかんでください
ドキュメンテーション | ライセンスと購入方法
ドキュメンテーション | 前提条件とサポート対象システム

始めましょう

ドキュメンテーション | インストールと構成
ラーニングパス | オンライン学習コース
ドキュメンテーション | デモとサンプルプロンプト

サポートとCommunity

テクニカルサポート | サポートを依頼してください
SIOS フォーラム | 他の人との交流