Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPM-ログオンなの?

PM-LOGONは、会社のIDカードを簡単かつ安全に使用することで、手動ログインを補完します。これにより、時間を節約し、登録時のエラーを最小限に抑え、重要な場所での完全なトレーサビリティを確保できます。

会社のIDカードを使用すると、セキュリティ要件が厳しくなった場合でも、複雑なパスワードルールでも管理できます。PINを使った二要素認証も可能です。

画像はPM‑LOGONセルフサービスポータルを示しています。ユーザー用にさまざまなRFIDログインオプションが設定されています。

最適化されたより高速なシステムアクセス

PM-LOGONを使用すると、RFIDトークンを使用してすばやく簡単にログインできます。これにより、SIMATIC HMI システムへのアクセスが大幅にスピードアップし、ログイン認証情報の入力に必要な手動作業が減ります。

1つのシステムですべてに対応-SIMATICログオンとUMCを組み合わせて

PM-LOGONでは、Active DirectoryとUMCのユーザーが1つのインスタンスに統合されます。両方の環境を利用するには、中央のPM-LOGONサーバーだけが必要です。これにより、異種システム環境の運用が簡単になります。

セルフサービスポータル

組み込みのセルフサービスにより、ユーザーは管理者の支援を必要とせずに自分のRFIDトークン、パスワード、PINを管理できます。これにより、IT部門の作業負荷が軽減され、プロセスが大幅に簡素化されます。

主要な機能

RFID経由でログイン — 高速、安全、便利

PM-LOGONでは、オペレーターは会社のIDカードなどのRFIDトークンを使用してSIMATIC HMI システムにログオンします。PM‑LOGONは対応するユーザーを自動的に判断し、オプションのPINをリクエストできるようにします。これにより、特に共有端末で頻繁にユーザーが変更される環境では、ログインプロセスがより速く、より安全になります。

RFIDリーダーでログインするためのアイコン

柔軟なログイン管理

PM-LOGONは既存のITインフラにシームレスに統合されます。ローカルのWindowsユーザー管理、Active Directory、UMCをユーザーデータベースとして使用できます。異機種システムでは、統合されたPM‑LOGONリポジトリが利用可能です。既存の会社IDカードを簡単にインポートできるので、管理時間を節約できます。

さまざまなWinCCコンピューターとRFIDリーダーを備えたシステムアーキテクチャ。

中央管理:PM‑LOGON サーバー

PM-LOGON Serverは、任意の数のRFIDリーダーをバンドルし、自由に設定可能なログオンマッピングを介してそれらを複数のターゲットシステムに同時に接続します。PM‑LOGON ランタイムインスタンスは、ログインデータの受信と転送の両方が可能です。つまり、ログインは他のワークステーションに自動的に転送されます。特に、複数のステーションがある複雑なシステムでは便利です。

PM‑LOGONサーバーに接続されたさまざまなWinCCコンピューターとRFIDリーダーで構成されるシステムアーキテクチャ。

パネルで直接RFIDログイン

PM-LOGONを使用すると、RFIDベースのユーザーはSIMATICコンフォートとユニファイドコンフォートパネルに直接ログインできます。ログイン情報は、デバイスに手動でパスワードを入力しなくても、パネルのユーザー管理システムに安全に転送されます。つまり、分散型HMIステーションのオペレーターも、迅速、安全、便利なユーザーチェンジの恩恵を受けるということです。

この画像は、会社のIDカードでログインするために使用されるRFIDリーダーが接続されたパネルを示しています。

FIDO2による最新の認証

RFIDトークンを使用してログインすることに加えて、PM‑LOGONはFIDO2標準をサポートしています。SIMATIC HMIシステムでは、Windows Hello、モバイルデバイス、またはその他のFIDO互換デバイスを使用して、指紋や顔認識などによるパスワード不要で便利な認証を行います。セットアップは迅速かつ簡単です。統合されたセルフサービスポータルを使用すれば、IT部門の手間は一切かかりません。

よくある質問 (FAQ)