Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Real time machine monitoring for SME 搭載 Produmize

Produmize は、中小企業がインダストリー4.0(スマートインダストリー)のメリットを実現できるよう支援するために設立されました。これに必要なテクニックは、しばしば複雑で高価に思えます。多くの中小企業は、価格、プロジェクトの曖昧さ、目標達成の明確さの欠如に気が進まないでしょう。これを変えることが私たちの使命だと考えています。

なぜでしょうか 産業中小企業の生産性の向上。

私たちは、機械から生産データを引き出し、ダッシュボードからリアルタイムの洞察を提供するスマートインダストリーソリューションを提供しています。中小企業の製造会社や、新しい機械にダッシュボードを追加したい機械メーカーの場合は、製造現場でこれを行います。マシンデータへの洞察は、データ主導の意思決定、コストの削減、競争力の獲得に役立ちます。

プレスブレイク

利点

  • リアルタイムデータにより、リアルタイムの意思決定が可能になります。これにより、生産性を向上させ、生産能力の不必要な損失、損傷、品質の低下を防ぐための意思決定を行うためのツールがオペレーターに提供されます。
  • 収集されたデータから、経営陣は機械で実際に何が起こっているのかを知ることができます。このデータがあれば、彼らはより良い意思決定を行い、より良い計画やより良いコスト計算などを行うことができます。
  • オープンアーキテクチャにより、すべてのマシンとソフトウェアソリューションを1つのデータプラットフォームに統合できます。

主要な機能

Case Study

スープラコン

4台のレーザーカッターを監視することで、オペレーターはより適切な意思決定を行うための情報が得られ、生産性が28%向上します

実環境アプリケーション

Select...

TB 造船所

溶接機を測定することで、より効率的に生産できるようになり、手動溶接、自動溶接、またはロボット溶接のどちらを使用するかを決定できます