Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Teamcenter Migration Factory 搭載 Intelizign Engineering Services

デジタル製品ライフサイクルサービスのリーダーとして、インテライジングは、コンセプトから展開、運用までの製品開発を合理化するために設計された、一流のEnd2End PLMおよびデジタル化サービスを提供しています。世界9か所に2300人以上の専門家を擁し、企業が私たちの未来を形作る製品の開発と管理を支援しています。Siemens との強力なシステムインテグレーターとのパートナーシップ、PLMに関する豊富な経験、ハイブリッドなグローバルデリバリーモデルが私たちを際立たせています。

なぜでしょうか あらゆるPLMをTeamcenterに、より速く、安全に、大規模に移行できます。。

エンタープライズPLM 移行は複雑で費用がかかり、遅れることがよくあります。IntelizignのTeamcenter Migration Factory それを変えます。当社独自のツール主導型プラットフォームは、Windchill、Agile、SAP、Enoviaなどの主要なソースシステムからTeamcenterへのPLMデータの抽出、マッピング、ロードを自動化します
Teamcenter X。その結果、スケジュールが予測可能になり、労力が軽減され、PLM の価値をより早く実現できるようになりました。

マイグレーションファクトリーの概要

利点

  • 移行プロセスを加速させてください

    時間のかかる手動移行プロジェクトを、自動化された移行プロジェクトに置き換えて、
    繰り返し可能なプラットフォーム。あらかじめ組み込まれたコネクタとスマートデータマッピング
    何週間もかかっていたカスタムスクリプトの作成が不要になり、より早く結果を出せます
    そして、PLMへの投資の価値創出までの時間を短縮します。
  • コストを削減し、不測の事態を排除します


    標準化されたETLプロセスとステージングにおける早期検証
    環境は本番環境に移行する前に問題を検出します。
    予測可能な実行により、やり直しのサイクルが減り、短縮されます
    コンサルティングの取り組みと、実際にできる移行予算
    頼りにしています。
  • あらゆる環境やデータ量に合わせて拡張可能

    単一の部署を移行するか、企業全体を移行するか
    PLMランドスケープでは、移行ファクトリーは並行して一括で拡張します
    プロジェクトの規模に合わせたローダー-パイロットからフルまで
    品質やスケジュールを損なうことなく、プロダクションロールアウトを行います。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

石油・ガス業界におけるPLM移行促進

ある世界的なエネルギー技術リーダーは、Teamcenter Migration Factory を活用してPLMデータの移行を加速しました。その結果、移行タイムラインが 30% 短縮され、リアルタイムのレポートにより完全な透明性が得られ、より迅速になりました
大規模に進化するデータモデルへの適応。