Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EzXchange 搭載 Intelizign Engineering Services

デジタル製品ライフサイクルサービスのリーダーとして、インテライジングは、コンセプトから展開、運用までの製品開発を合理化するために設計された、一流のEnd2End PLMおよびデジタル化サービスを提供しています。世界9か所に2300人以上の専門家を擁し、企業が私たちの未来を形作る製品の開発と管理を支援しています。Siemens との強力なシステムインテグレーターとのパートナーシップ、PLMに関する豊富な経験、ハイブリッドなグローバルデリバリーモデルが私たちを際立たせています。

なぜでしょうか チームセンターのすべてのデータ交換ニーズに対応する1つのソリューション。。

従来、チームセンターで新しくデータを交換するたびに、カスタムコーディングされたインターフェイスが必要になり、メンテナンスコストが高くなり、アップグレードのたびに複雑さが増します。交換はそれを変えます。チームセンターを運営している企業の場合、この設定可能なプラグインは、コードを1行も記述せずに、SOA、ITK、またはREST アピスを介してPLMデータを外部システムに接続します。1つのソリューション、無制限のユースケース、環境全体に完全に拡張可能です。

回答はありません

利点

  • カスタムインターフェースのコストと複雑さを排除します。交換を使用すると、チームが統合を直接設定できるため、実装時間とメンテナンスのオーバーヘッドを削減できます。すべての新しいデータ交換ユースケースに専用の開発プロジェクトは必要ありません。
  • コストを増やさずにチームセンターインテグレーションを拡張できます。ezxchangeのインストールは、すべてのエンタープライズシステムで無制限のデータ交換ユースケースをサポートします。開発を複雑にすることなく、毎回同じソリューションを再利用できます。
  • チームセンターのデータにアクセス可能で、安全で、最新の状態に保ってください。交換はすべてのネイティブチームセンターセキュリティー標準に従い、PLMデータを接続された任意のシステムでオンデマンドで利用できるようにします。ビジネスユーザーとレポートプラットフォームは、常に正確で管理されたデータを扱います。

主要な機能

Case Study

回答はありません

フェニックスが簡易TCデータエクスチェンジに連絡する方法

数十のシステムにまたがるチームセンターのデータは、Phoenix Contactの時間とお金を浪費していました。交換は、カスタムコードを一行も使わずに、5つのエンタープライズシステムで15以上のユースケースを提供しました。

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

自動車向けのコードフリーの大型BOM輸出

ドイツの自動車メーカーは、非常に大きく複雑なBOM構造を輸出する必要がありましたが、従来の実装では遅すぎました。交換は、カスタムコードなしで順次および並行してエクスポートコールを実行したので、エクスポート時間を短縮し、エンジニアは必要なときにいつでも正確で完全なBOMデータを提供できます。