Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens メカトロニクス・システム認定プログラムを選ぶ理由は?

私たちの包括的な業界スキル認定の背後にある理念は、システムの理解、トラブルシューティング、問題解決のスキルの育成に重点を置いています。このアプローチは、新しい仕事の状況に迅速かつ適切に適応できる人材を生み出します。

SMSCPの中核は当社のシステムアプローチです。これはドイツでシーメンスのエンジニアを訓練する際に非常に効果的に使用されています。SMSCPコースは、高校、カレッジ、大学のカリキュラムに統合することも、継続教育として実施することもできます。

学生はメカトロニクスシステムの複雑さを総合的に学び、知識を他のシステムに簡単に伝え、柔軟で自律的な従業員になることができます。

A young woman with red hair works on a laptop on the production floor, applying her learned technical knowledge and problem-solving skills.

主な利点

全体論的なアプローチを適用してください

システムアプローチを通して、システムの複雑さを総合的に学びましょう。その後、Siemens メカトロニクス認定を取得して、知識を他のシステムに伝えてください。

シーメンスの専門知識にお任せください

機械オペレーター、技術者、エンジニアの教育におけるシーメンスの130年の経験を活かしてください。この専門知識は、ドイツのデュアルシステムに基づく新しい教授法と組み合わされています。

雇用適性を向上させてください

実際のシステムに関する広範なトラブルシューティングtraining に基づいて、雇用適性を向上させてください。SMSCPは業界のスキル要件を満たしており、国際的に認められた産業認定です。

Select...

パートナースクールになるには

SMSCP提携校のみが、学生にオンライン認定試験を提供できます。業界が優れた訓練を受けた従業員をますます求める中、パートナー校は明日の労働力を教育する上で重要な役割を果たしています。パートナースクールになるには、少なくとも2つの学部の講師資格を取得している必要があります。

SMSCP提携校は、特定の要件を満たし、いくつかの特定のコンポーネントを備えた、モジュール化されたメカトロニクtraining システムを現場に設置する必要があります。SMSCPのコンテンツを選択したプログラムに統合するための実装計画と、Siemens 現地子会社との契約も必要です。

A group of students attentively listen to a lecture in a classroom

インストラクターtraining とtraining 日程

An instructor explains a digital twin of an industrial plant to a learner, reflecting the special didactic model used in SMSCP instructor training.

講師は、SMSCPレベル1〜3を教えるための2段階の認定を受けます。プロセスは、特別な教育モデルを紹介するシステム・アプローチ・パラダイム・ウィークから始まり、その後にレベル別のコースが続きます。

認定を受けたいレベルでは、各レベルの特定の内容に対応する1〜2週間のコースも受講する必要があります。レベル1のコースを修了し、さらにレベル2とレベル3のコースに参加する必要があります。この2つのステップを完了し、SMSCP提携校とのつながりができれば、SMSCP関連のコースを教え始める資格が得られます。詳細については、私たちを参照してください 講師向けのよくある質問 文書。以下に、training コンテンツについて知っておくべきすべての情報と、今後のコースの日程と空き状況を示します。

認定講師用のプラットフォームログイン