Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Gridscale X DER Insights が選ばれる理由

電力量計の裏側にある分散型エネルギー資源は、送電事業者には見えないことが多く、計画や運用の盲点となっています。Gridscale X DER Insights は、正確な配電網モデルを使用して、これらのDER、その動作、および系統設備への影響を明らかにします。この透明性により、事業者はデータに基づいた意思決定を行い、インフラストラクチャのアップグレードを優先し、予期しない問題を防ぎ、重要な資産をより適切に保護することができます。このソリューションは、DERの柔軟性の可能性を最大限に活用して送電網の容量を増やすのにも役立ちます。

主な利点

ビハインド・ザ・メーターのDERを発見してください

ビハインド・ザ・メーターのDERとその動作、グリッド機器への影響を可視化できます。

データに基づいてアップグレードの決定を下す

正確なグリッドモデルを使用して、インフラストラクチャのアップグレードに優先順位を付け、予期しない問題を防ぎます。

DERの柔軟性で容量を増やしてください

DERの柔軟性の可能性を活用して、重要なインフラを保護し、送電網の容量を増やしてください。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

リソースと関連製品を探してください

読んでください

ホワイトペーパー | メーターの裏側を見る:次世代グリッド

視聴する

ビデオ | DERの可能性を最大限に引き出す