Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ユニ・スマート・アンド・ヘールズオウェン・カレッジ

ハレソウェン大学は高等教育機関に持続可能性の模範を示しています

継続教育大学は、最新の環境イニシアチブの一環としてスマート照明を設置し、以前のシステムと比較して最大85%の省エネを実現しました。ヘールズオウェンは、二酸化炭素排出量を2032年までに50%、2037年までに75%削減するという野心的な目標を掲げています(2019年の使用量と比較して)。

英国をクリーンエネルギーの超大国にしようとする国家の取り組みを支援し、 ヘールズオウェン・カレッジ はすでにいくつかのプロジェクトを実施しています。これには、すべてのキャンパスのリサイクル回収ポイント、電気自動車の充電ポイント、学生向けの専用バスサービスが含まれます。

照明システムをアップグレードするために、大学は提携しました ユニ・スマート・Solutions ズ、持続可能な建物のマネージドサービスプロバイダー、そして Siemens Financial Services (SFS) 、専門の金融プロバイダー。

英国の「イノベーションエージェンシー」であるInnovate UKは、ヘールズオウェンにユニ・スマートを紹介しました。SFSはユニ・スマートの独占的な資金調達パートナーです。

建物が話せたら

世界グリーンビルディング協議会によると、建物は 世界のエネルギー関連排出量の 39%。

次に、ユニ・スマートは自社のIoT製品スイートであるEcoPulseのソリューションを推奨します。従来の蛍光灯やLED照明は、最先端のスマート照明制御よりも多くのエネルギーを消費します。スマート照明はLEDよりも最大75%エネルギー効率が高くなります。そのため、照明が最初に取り上げられることが多く、エネルギー効率の高い電球を使用し、空いている場所の照明を消し、故障した照明を迅速に検出して修正できるようにしています。

次に、注意は気温と占有率に移り、建物の各エリアが管理され、効率的に使用されるようにします。顧客は、インストールされたデバイスからのデータに完全にアクセスできます。Uni Smartは、不動産管理者に定期的にレポートを提供するので、分析の負担がなくなります。

貯蓄のための投資

課題は、スマートテクノロジーの利点を建物の所有者や管理者に納得させることではなく、資本不足の組織に投資を促すことです。アセットファイナンスの分野で20年以上の経験を持つUni SmartのChris Goffは、早い段階で顧客との会話を始めています。エネルギー効率化プロジェクトは通常、時間が経つにつれて元が取れます。スマートファイナンスソリューションは、これらの節約に合わせて構成できます。

Uni Smartのサービスはインストールだけでは終わりません。同社はまた、劣化を防ぎ、顧客の投資を保護し、継続的な節約を確保するために、設置されたシステムを維持しています。

ヘールズオウェン・カレッジの不動産担当ディレクター、コリーヌ・ユーレンは、こう言いました、 「私たちは以前、IT機器などの資産に融資を行っていましたが、スマートビルディング技術の金融業者と提携したのはこれが初めてでした。マスターリースソリューションでは、1つの構造と1つの契約条件しかありませんでした。」

SFSは、この分野のスマートビルディング技術に関する金融業者の専門知識と、持続可能性に焦点を当てたプロジェクトへの取り組みのおかげで、ユニ・スマートの唯一の財務パートナーです。Halesowenの照明プロジェクトでは、SFSがマスターリース施設を提供しました。大学は、毎回新しいリースを申請するのではなく、設置のたびに図面を描くことができます。

照明の切り替え

Uni Smartのスマート照明は、必要がないときは自動的に消え、太陽光レベルに合わせて自然光を最大限に活用します。一元管理により、施設管理者は照明の「シーン」のスケジュールを設定したり、使用状況を追跡したり、問題をリモートで解決したりできるため、メンテナンスコストを削減できます。各ライトにはエネルギーメーターが内蔵されています。

最初のプロジェクト(13棟のうち3棟を対象とする)では、古いシステムと比較して最大85%の省エネを実現し、運用コストも正味20%削減しました。

私たちのチームに連絡してください

キャスリン・ヴァシリッシン
セールスマネージャー、ベンダーチャネル
電子メール:kathryn.vassilissin@siemens.com

連絡を取る

SFSのファイナンスソリューションの詳細をご覧ください。