Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

なぜ経済市場分析なのか?

最先端の分析は、エネルギーに関する意思決定を形作る経済的要因を明確に把握することで、規制が厳しく競争の激しい市場で成功するための戦略をサポートします。当社のPTI コンサルティングサービスは、取引サポート、商品価格見通し、リスク管理、負荷予測を提供して、変化する市況を乗り切るのに役立ちます。

私たちのサービスは、調査、厳密な分析、経験に基づいて、需要、生成、政策の変化に応じて自信を持って選択できるよう支援します。

会社のオフィスで会議をしている同僚のグループ。

厳密な分析に基づく実用的な意思決定支援

Siemens PTI は、数値や予測だけでなく、洞察と答えを提供します。

電力システム全体で情報に基づいた選択をしてください

私たちの仕事は、発電、送電、流通、需要側の専門知識にまたがり、総合的な意思決定をサポートします。

不確実性を明確に考慮した意思決定支援

負荷、商品価格、断続的な発生、天候の不確実性を組み込んだストキャスティクスベースの予測。

経済市場分析の詳細

近代的なオフィスで会議をしている多民族のビジネスマン

取引サポート

エネルギー生成の経済学とエネルギー供給の物理学の専門家

Siemens PTI は、化石生成分析、物理ベースの伝播解析、モデル開発の長い伝統を持ち、金融業界の豊富なサポートを投資家や銀行家のニーズに応えています。プロジェクトファイナンス、バイサイドのデューディリジェンス、売り手側の機密情報覚書のサポート、バリュエーションサービスのいずれであっても、Siemens PTI は市場と取引の言語を理解しています。お客様の取引ニーズをサポートするために、次のような幅広い分析機能を提供しています。

  • エネルギーと設備価格の予測
  • 発送と収益の予測
  • デューデリジェンスと致命的な欠陥分析
  • 契約の構造と交渉
  • 削減分析
  • ノード価格差異
  • 幅広い不確実性評価
インタラクティブで透明なタッチスクリーンディスプレイのグラフを検査するビジネスウーマン

商品価格の見通し

エネルギーコモディティの長い伝統

PTI Consultingは、エネルギー市場とそれに対応する商品投入の統合分析という長い伝統を提供しています。燃料市場、環境特性市場、キャパシティ市場、エネルギー市場はすべて関連していることを理解しています。これらの関係は、何十年にもわたってSiemens PTI のコアコンピテンシーでした。

建物の所有者

リスク管理

短期および長期における不確実性管理とリスク軽減

リスク管理は、事業運営の安定性と信頼を保証します。不確実性を特定し、評価し、優先順位を付けることで、潜在的な脅威を軽減するための実行可能な戦略を提供します。私たちの包括的なアプローチにより、市場の変化を予測し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。Siemens PTI がそばにいると、リスクを管理するだけでなく、リスクを競争上の優位性に変えることができます。

私たちの専門サービスは次のことを提供します:

  • 商品リスク管理
  • ポートフォリオ管理
  • 商業戦略
  • エネルギー、容量、環境属性の調達
Siemens キャンパス・ツーク 092年

負荷予測

エネルギー需要を理解することは、質の高い意思決定の鍵です

今日のエネルギー環境は、需要、発電、貯蔵に関する消費者ベースの意思決定によって推進されており、ますます相互に関連し合っています。電気自動車の普及だけでも、積載事業者が24時間365日のエネルギー供給と信頼性を確保するために採用しなければならない資源に大きな影響を与える可能性があります。Siemens PTI は、局所的な電気自動車の成長ダイナミクス、負荷形状への影響、そして電気自動車の負荷が断続的な資源からの発電の複雑さをどのように悪化させるかを理解しています。EVの成長、デマンドレスポンスとエネルギー効率化プログラムに対する利害関係者の圧力の高まり、分散型発電リソースの普及と相まって、質の高い負荷予測には、Siemens PTI だけが提供できる深くて幅広い専門知識が必要です。

他の人がどのように経済市場分析を使用しているかを調べてください

バリュエーション、市場参入戦略、リスク管理のいずれであっても、当社の市場アドバイザリーサービスは多くの国の多くのお客様を支援してきました。私たちのトッププロジェクトをいくつか見てみましょう:

関連サービスを調べてください