Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

clever.EMS 搭載 cleverwatt GmbH

clewatt supports companies in the digital transformation of their energy management with a two-fold approach:

First, the cleverwatt software automatically generates an in-depth optimization report, uncovering existing inefficiencies and identifying concrete savings potential.

Second, the AI-powered cleverwatt platform intelligently steers flexible energy consuming assets to significantly reduce energy costs through data-driven, optimized load shifting.

なぜでしょうか フレキシブルエネルギー資産のインテリジェントな操縦。

clever.EMS Sは、生産資産と消費資産の多目的最適化を通じて、中小企業がエネルギーコストを削減し、新エネルギー市場に参入できるようにします。セットアップが簡単で、メーカーに依存せずに操作できるため、蓄電池システム、冷暖房資産、EV充電インフラ、圧縮空気システムなど、柔軟性のある多様な資産を簡単に接続できます。

Energy management システム図

利点

  • エネルギーコストの削減:clever.EMS は、多目的最適化により電気代を 20% 以上削減します。柔軟な資産を活用して、高額な送電網料金を削減し、kWhあたりの平均購入価格を下げ、自家消費を増やします。
  • 異種資産の簡単な統合:clever.EMS では、プラグアンドプレイで、メーカーに依存しないセットアップが可能です。このプラットフォームは、さまざまな柔軟な資産を迅速に統合し、顧客は(以前は利用できなかった)柔軟性の可能性を最大限に活用して最適化できるようにします。
  • 需要側の柔軟性を活用:DSRへのアクセスは今まで以上に重要になっています。これにより、中小企業はエネルギーコストを削減し、グローバル市場で競争力を維持できると同時に、社会のエネルギー転換を実際に機能させるための重要な構成要素でもあります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

C&I バッテリーの最適化

Cclever.EMS を使用すると、電池メーカーはCclever.EMS Sと統合することで、C&Iの顧客にも多用途の最適化を提供できます。これにより、C&IセグメントのバッテリーのROIは大幅に低下します。さらに、他のフレックスアセットとの共同最適化も可能です。