Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSpace Manager なの?

占有率、使用率、環境データが異なる場所にあると、スペースに関する決定が難しくなります。SSpace Manager は、その情報を建物、フロア、部屋、デスク全体で1つの接続されたビューにまとめます。

スペースの使用状況と長期にわたるパフォーマンスをより明確に把握することで、施設チームは十分に活用されていないエリアや過負荷のエリアを早期に特定し、より的を絞った運用をサポートし、より防御力のある計画決定を行うことができます。

Space Manager を使うと、次のことが可能になります:

  • 宇宙のパフォーマンスを一元的に把握できます
  • どこに行動が必要かについての早期の洞察
  • 日常業務や計画に関する意思決定のためのより強固な基盤

1つの接続ビューで使用率を確認

占有率、使用率、容量、空間的な状況をまとめて、スペースが時間の経過とともにどのように機能するか、ボトルネックが発生する場所、エネルギー消費量を削減できる場所を理解してください。

自信を持って足跡を適切なサイズに調整してください

実際の需要パターンを使用して、スペースが十分に活用されていないか、過剰に割り当てられているか、ニーズに合っていないかを確認して、計画の決定は仮定ではなく証拠に基づいて行われます。

施設運営の即応性を高める

需要が最も高い場所、十分に活用されていないスペース、注意が必要な状況を確認して、固定的なスケジュールから使用量ベースの運用に移行して、チームがより効率的にサービスを対象とできるようにします。

主要な機能

Building X ecosystem を通じて宇宙データを接続します

Building X 接続ecosystem を使用して、センサー、ビルシステム、サードパーティのソースから宇宙データをSSpace Manager に取り込んでください。サポート対象のゲートウェイ、オープンプロトコル、クラウド統合、APIs を通じて、施設チームは既存のインフラを置き換えることなく必要なシグナルをつなぐことができ、占有率、利用率、環境に関する洞察のためのより柔軟な基盤を構築できます。

スペースデータを接続する方法を示すBuilding X Space Manager ダッシュボード。

宇宙に関する意思決定のための信頼できるデジタル基盤を構築してください

建物、フロア、部屋、デスク全体で正確なデジタル間取り図を作成して維持することで、チームは古い図面やばらばらになった記録ではなく、信頼できる空間的基盤に基づいて作業できます。自動ジオメトリ認識と柔軟な空間構造により、建物の進化に合わせてデジタル表現を最新の状態に保ちながら、セットアップの手間が省けます。

Building X Space Manager ダッシュボード。

空間コンテキストでの占有率と使用率を参照してください

インタラクティブなフロアマップ、リアルタイムの可視性、時間の経過に伴う傾向分析により、建物、フロア、部屋、デスク全体でスペースがどのように使用されているかを理解できます。SSpace Manager は、占有率と使用率を空間コンテキストで直接表示することで、施設チームがスペースをより簡単に比較し、繰り返される需要パターンを特定し、より適切な割り当て決定を支援します。

Siemens SSpace Manager のダッシュボードには、オフィスの間取り図と稼働率と傾向折れ線グラフが表示されます。

環境の質と快適性の例外を監視してください

センサーを備えたスペース全体で、CO₂、PM、TVOC、湿度、温度、AQIなどの環境品質指標を追跡します。環境データがつながっている場合、閾値ベースのアラートと異常検出は、施設チームが快適性や空気質の問題を早期に特定するのに役立ち、スペースのパフォーマンスと居住者の体験をサポートする、より積極的な対応が可能になります。

Building X Space Manager ダッシュボード。

よりスマートなスケジュールを実現するための占有率ベースの推奨事項

過去の占有パターンを使用して、スペースが実際どのように使用されているかをよりよく反映した建築スケジュールを推奨します。HVACの運用スケジュールを予想される需要に合わせることで、施設チームは、居住者の快適性を維持しながら、利用率が低い時期の不要な稼働時間を減らすことができます。

Building X Space Manager ダッシュボードのスクリーンショット。

十分に活用されていないスペースを測定可能な節約に変えましょう

十分に活用されていない部屋やエリアの潜在的なコストを計算して、占有率のギャップを財務上の洞察に変換します。SSpace Manager は、回避可能な運用コストがどこにあるかを示すことで、施設チームがサービスレベル、清掃ルーチン、部屋のポリシー、計画に関する決定を調整する機会に優先順位を付けて、節約の可能性を最大限に高めるのに役立ちます。

Building X Space Manager ダッシュボードとグラフ。

企業全体に占有率に関する洞察を広げてください

Building X や企業分析全体で使用できるように、部屋、階、建物レベルで集計した占有率データを公開します。オープンデータ共有とAPIs を通じて、チームはスペースに関する洞察を運用データやビジネスデータと組み合わせて、Space Manager固有の個別の統合を必要とせずに、カスタマイズされたダッシュボード、レポート、KPIを作成できます。

Building X Space Manager ダッシュボードと占有率表。

Space Manager を始めましょう

Select...

Space Manager エッセンシャル

スペースに関する意思決定のための信頼できるデジタル基盤を構築し、スペースがどのように使用されているかを理解し、快適性や日常業務に影響する状況を監視してください。Essentialは、施設チームが正確な間取り図、より明確な利用状況の洞察、注意が必要な問題を早期に把握できるようにするのに役立ちます。

  • デジタル間取り図とロケーション階層
  • 自動ジオメトリ認識
  • インタラクティブなフロアマップ
  • 占有率と利用状況の分析
  • 環境品質モニタリング

他の人がSpace Manager をどのように使用しているかを調べてください

カントンズスピタルバーデン。

バーデン州病院 | 空間データを医療業務の戦略的資産に変える

KSBはBuilding X のSpace Manager を統合して、診察室と治療室の利用状況をリアルタイムで把握できるようにしました。建物のデータを実用的な空間的洞察に変換することで、病院は最も貴重なリソースを最適化して、臨床ワークフローと患者スループットを向上させることができます。

Select...

高等教育

教育モデルが進化し、予算が依然として限られているため、高等教育機関は既存のキャンパススペースを最大限に活用する必要があります。施設は学業の優秀さと業務効率をサポートする必要があります。Building X SSpace Manager は、教室、オフィス、学習エリア、共有スペースがどのように使用されているかを継続的に把握できるため、チームは無駄を減らし、割り当てを改善し、自信を持って計画を立てることができます。

大学の建物を背にしてキャンパスを歩いている5人の大学生のグループ。

よくある質問 (FAQ)