Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
WiredScoreのBuilding X 認定のバッジ。「WiredScore認定ソリューション2024」と書かれています。「

認定建築プラットフォーム

Building X はWireScoreによって認定ソリューションとして認められています。

なぜSecurity Manager なの?

スマートで統合されたセキュリティ管理にアクセスして活用してください。Security Manager を使用して次のことを行います。

  • 直感的なインターフェースで統一され自動化されたワークフローでセキュリティタスクを簡素化します
  • すべてのシステムにわたる日常のセキュリティ業務とインシデントを一元管理します
  • 監視と洞察で全体的なセキュリティを向上させましょう
主な特長

スマートで統合された管理でセキュリティを強化します

ドアや建物への物理的なアクセスを管理します

ID、アクセス権、資格情報を一元管理します。ユーザーのオンボーディングとオフボードを自動的に簡単に行えます。

いつでも、どこでも、ドアや建物へのアクセス権限を付与してください。ユーザーがスマートフォンでドアを開けることができます。

SSecurity Manager を既存のアクセス制御システム(SiPass、SIPORT)と統合して、既存のハードウェアを再利用し、投資を保護してください。

Building X Security Manager アプリの ID のスクリーンショット。

セキュリティデータに基づいて実用的な洞察を得る

KPIダッシュボードから提供されるセキュリティデータを分析することで、物理的なセキュリティ、事業継続、システムの稼働時間を改善します。KPIレポートを生成してスケジュールします。

建物ごとのユニークなアクセスイベントを視覚化します。部屋や建物の使用率を測定します アクセスが許可されたイベントの数に基づいています。

アラームや使用率の異常値を誤動作の指標として分析して、メンテナンスの候補を特定します。

Building XSecurity Manager アプリからの分類別のインシデントのスクリーンショット。

訪問者体験を最適化してください

包括的な訪問者履歴ダッシュボードを通じて、訪問者のパターンを経時的に追跡および分析し、セキュリティを強化し、リソース割り当てを最適化します。

訪問者の満足度を高めましょう お客様固有のロゴが入ったゲストパスを印刷し、オンライン訪問者の事前登録を可能にします。

オンサイト訪問者に関する詳細なレポートにアクセスし、ホストや訪問者に事前にメールアラートを受け取ることができます。

Building XSecurity Manager アプリからの訪問者リストのスクリーンショット。

定義済みのワークフローを活用してください

従業員のオンボーディングとオフボーディングに関連するプロセスを自動化します。

誰が権限を持っているかを定義して、会社の方針やルールを適用します 規則の例外なく、リクエストを承認または拒否します。直感的なウェブベースのポータルにより、ユーザーは基本的なプロセスを理解しなくてもアクセス要求を承認できます。

Building X SSecurity Manager アプリからのセルフサービスルームリクエストのスクリーンショット。

始める準備はできましたか?接続性について話しましょう。

Security Manager を使用するには、建物がBuilding X platform に接続され、データを送信する必要があります。接続は複雑に見えるかもしれませんが、そうである必要はありません。当社のシンプルなソリューションについて学んでください:

  • 既存のSiemens またはサードパーティのアクセス制御システムを接続
  • エッジベースのドアコントローラーまたはスマートロックを接続して、クラウドベースのアクセス制御を行います
  • 接続と実装の支援を提供するサービスチームとecosystem パートナーから支援を受けてください

接続性についてもっと学びましょう

Illustration of Building X showing app connectivity.
ユーザー事例

Siemens 不動産、スウェーデン

Siemens リアルエステートスウェーデングループでは、セキュリティの強化、食品廃棄物の削減、清掃費の削減を目的として、26のオフィスをBuilding X Security Manager に接続しています。

太陽が輝くSiemens 不動産スウェーデングループの建物を見上げています。

稼働状況の監視

会社:Siemens 不動産、スウェーデン

開催場所:スウェーデン

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Building X

明日のビジョン:「リアルタイムのデータ [...] で、建物の稼働率が60〜70%低下していることにすぐに気付きました。この新たな焦点により、私たちは建築資源の保護への取り組みをより簡単に振り向けることができます。「-Siemens ス・リアルエステート・スウェーデンCEO、ミシェル・ムーサ

チャレンジ

ドアなどの建築資産のメンテナンス活動を合理化します。COVID関連の封鎖後の建物の利用状況を理解する。

解決策

SSecurity Manager を使用してリアルタイムでデータを収集し、オフィスに来る人数を判断します。モニタリングにより、建物の稼働率が60〜70%以上低下したことが明らかになりました。

利点

稼働率の大幅な低下を理解することで、より良いリソース配分が可能になります。廃棄される食品が 40% 減り、清掃費用が 20% 削減されました。

業界のユースケース

さまざまな業界でSecurity Manager がどのように使用されているかを調べてください

Select...

多数の学生や職員が絶えずさまざまな建物に出入りしているため、キャンパスのセキュリティを維持し、事件に効果的に対応することは困難な場合があります。

Security Manager を使ってアクセスを管理し、セキュリティソリューションを統合してキャンパスの建物や敷地を保護し、学生やスタッフの安全を守りましょう。

大学の建物を背にしてキャンパスを歩いている5人の大学生のグループ。

よくある質問 (FAQ)

私たちと連絡を取ってください

始める方法を学びましょう。