なぜでしょうか 安全性と省エネのための集中型気流モニタリング。
空気交換は建物の健康と安全にとって重要です。エネルギー効率は収益にとって不可欠です。Antrumでは、どちらかを選択する必要はありません。当社の集中型空気監視システムは、必要なときにピークエアフローを供給し、必要ないときはエネルギーを節約します。1つのデバイスを使用して最大15のスペースにまたがる複数の汚染物質を監視し、それらをすべて基準チャンネルと比較して真の差分制御を実現します。
空気交換は建物の健康と安全にとって重要です。エネルギー効率は収益にとって不可欠です。Antrumでは、どちらかを選択する必要はありません。当社の集中型空気監視システムは、必要なときにピークエアフローを供給し、必要ないときはエネルギーを節約します。1つのデバイスを使用して最大15のスペースにまたがる複数の汚染物質を監視し、それらをすべて基準チャンネルと比較して真の差分制御を実現します。

シングルエンドデバイスで多点汚染物質検知を使用しているため、真の差分測定とより正確で信頼性の高い制御を実現しながら、室内にセンサーを分散させる必要がありません。

BACnetを介して統合し、汚染物質の閾値を超えたときに自動的に換気量を増やすことができ、条件が許容範囲内であれば換気量を減らすこともできます。

部屋ごとの傾向やアラートなど、空気の質と換気のデータとパフォーマンスを一元的に視覚化します。

部屋ごとに実用的な洞察を提供し、汚染度の高い地域と過換気の地域を特定します。

すべてのセンサーは、建物の空いている部分(機械室または電気室)の1か所にある1つのデバイス内にパッケージされています。これにより、60年代のスワップアンドリターンの校正手順が可能になります。

ある大手生物医学研究会社が、カリフォルニアの既存のライフサイエンスビルのテナント改善プロジェクトを実施していて、州のエネルギー法第24章に準拠する必要がありました。
新しい仕上げセンターの一部として、同社は重要なスペースにVAVラボ制御システムを備えたAntrumX® を導入しました。AntrumEye® と組み合わせると、このシステムは10,000平方フィートを監視し、リアルタイムの大気質データを提供し、安全性を損なうことなく換気需要を 40% 削減しました。