Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINUMERIK CNC ロボティクスなのか?

CNC制御のロボット工学は、自動化へのよりスマートな道を可能にします。SINUMERIKプラットフォームが1つあれば、エンジニアリングの労力が軽減され、統合が簡単になり、複数のシステムを扱う際の煩わしさがなくなります。つまり、ロボットワークスペース全体で安定したインターフェース、簡単な試運転、予測可能なパフォーマンスを実現できるということです。機械の可用性が向上し、品質の一貫性が高まり、既存のCNCの訓練を受けた専門家が簡単に処理できるワークフローが実現します。

SINUMERIK 工作機械ロボットに会いましょう​

CNC Robotics 最前線には、世界で最も正確な加工ロボットであるSINUMERIK工作機械ロボット(MTR)があります。MTRは革新的なドライブコンセプトと高度なSINUMERIKモーションコントロールを組み合わせています。この画期的な進歩により、鉄鋼加工などの高荷重用途がロボットセル内で実現可能になりました。

画期的なパフォーマンス

絶対経路の精度が200%以上向上し、生産性が最大40%増加しました。

強化された剛性

作業領域全体における高い動的剛性により、高加工力が必要な鋼材の厳しい加工課題に対応可能となります。

応用分野の拡大

高精度用途(プロセス力を伴わない場合も含む)ー 例えば積層造形(AMF)やインクジェット印刷、レーザー切断、ウォータージェット切断などが、この成果の恩恵を受けます。

SSINUMERIK CNC ロボティクスを始めましょう

SINUMERIK CNC ロボットシステムには、シームレスに連携する複数のビルディングブロックが含まれています。このセクションでは、システム全体を構成するコアコンポーネントの概要を説明します。これらの要素により、経路制御動作の正確で信頼性が高く、完全に統合されたロボット自動化が可能になります。

他の人がRun MyRobot/ダイレクトコントロールをどのように使用しているかを調べてください

ロベル・レール・オートメーションGmbH、ドイツ | SINUMERIK 工作機械ロボット レールフライス加工用

高精度のロボットフライス加工によるレールスチールの自動修理。CNC 工作機械の性能とロボットの柔軟性を組み合わせて、生産性、精度、プロセスの安定性を向上させます。

SSINUMERIK CNC ロボティクスで何ができるかを発見してください

Select...

SINUMERIK が制御するロボットキネマティクスを使用すると、従来のCNC マシンと同じようにフライス加工をプログラムして実行できます。コントローラーは、複雑な形状でも正確な経路精度、調整された多軸補間、安定したパフォーマンスを保証します。

よくある質問 (FAQ)