Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Industrial AI

信頼と規模:ヘルスケアと製造におけるAI

投稿者:米国コーポレートコミュニケーション

編集者注:これは最近の物語版です 楽観的な見通し ポッドキャストエピソード、」AI、ヘルスケア、製造:なぜ採用が本当の問題なのか」—シーメンスDigital Industries Software 担当副社長のBrittany NgとRad AIの最高イノベーション責任者であるDemetri Giannikopoulosの対談では、必要なデータがあれば、ヘルスケアと製造という2つの重要な分野にわたるAIの可能性について説明しています。

人工知能は実験から現実の世界へと決定的に移行しつつあり、病院と産業環境の両方で重要な仕事をする方法を変えています。放射線科から造船所まで、話題はもはやAIで何ができるかではなく、測定可能な効果をもたらすためにすでに人間の専門知識をどのように強化しているかについてです。

シーメンスDigital Industries Software Brittany NgとRad AIの最高イノベーション責任者であるDemetri Giannikopoulosとの最近のOptimistic Outlookポッドキャストインタビューで、共通のテーマが浮かび上がりました。ヘルスケアと製造イノベーションにおける産業用AIの未来は、人を置き換えることではなく、ハイリスクな環境でより良い意思決定を行えるようにすることにかかっているということです。

患者に適切な医療データを提供する

業界を問わず、AIは人間の判断力を置き換えるのではなく、強化するときに最も価値があることが証明されています。データ量が最も経験豊富な臨床医でさえも圧倒する可能性があるヘルスケアほど、これが明確な場所はありません。

Giannikopoulosはポッドキャストで、「ヘルスケアは、出てくる情報の量が圧倒的に多い分野です」と述べています。「その雑音を切り抜けるのは信じられないほど難しいかもしれません。」

医療におけるAIは、データを大規模に集約して解釈することで、臨床医が点と点をより早く結び付けるのに役立ちます。診断のミスや遅延を減らし、より正確なケア経路を導くことができます。ポッドキャストで、Giannikopoulosは、システムや専門分野を超えて断片化された情報をまとめて、患者の健康状態をより明確かつ完全に把握できるAIの能力を指摘しました。

「その核となるのは、AI。。私たちが持っている信じられないほどの量のデータを取得できます。。そして最終的には、その患者さんに利用可能な最良の情報と最良の経路をつなぐ手助けをします」と言いました。

業界の「デジタルバックボーン」を使ったイノベーション

利害関係は異なるかもしれませんが、製造と造船における根本的なシステム上の課題は、医療の課題と非常に似ています。複雑なシステム、高い安全要件、そしてあらゆる段階での精度の必要性です。

Brittany Ngがポッドキャストで述べたように、ターニングポイントは、デジタルツイン製造環境や接続された生産システムなど、強固なデジタル基盤の出現です。

「ついに私がデジタルバックボーンと呼んでいるものが手に入りました」とNg氏は言います。「AIは今、断片化されたスプレッドシートだけでなく、構造化されたコンテキストデータを扱えるようになりました。」

このデジタルバックボーンにより、AIは理論的な洞察から実行可能な推奨事項へと進むことができます。つまり、国防と経済的レジリエンスに不可欠な産業における計画の最適化、品質の向上、生産能力の強化などです。

AIトランスフォーメーションの中心は、高品質で接続されたデータへのアクセスです。ヘルスケアでは、複数のシステムにまたがる縦断的データセットがあれば、早期発見とより効果的な治療が可能になります。製造では、設計、エンジニアリング、生産のデータをリンクすることで、継続的な改善が可能になります。

テクノロジーへの信頼を築く

急速な進歩にもかかわらず、NgとGiannikopoulosはどちらも、AIのスケーリングに対する最大の障壁はイノベーションではなく、信頼であることを強調しました。

医療では、患者の治療成績が直接かかっているため、信頼が不可欠です。そのためには、AIシステムのトレーニング、更新、検証の方法を厳格にする必要があります。

「臨床医との信頼関係を築く必要があります」とジャンニコプロスは言いました。「これらの技術が役立っている患者さんとの信頼関係を築く必要があります。」

同様に、産業環境での採用は、AIが既存のワークフローにシームレスに統合され、労働者がその利用の増加を信じて適応できるように支援できるかどうかにかかっています。

「成功は、エンジニアや職人に、仕事のやり方を妨げるものではなく、専門知識を強化するAIツールを提供することにかかっています」とNg氏は指摘しました。

信頼、ガバナンス、信頼性に重点を置くことで、ヘルスケアと産業の両方の分野でAIがどのように展開されるかが形作られ、慎重ながらも意図的に規模を拡大しています。

コネクテッドデータは信頼の基盤です

この変革の中心は、高品質で接続されたデータへのアクセスです。ヘルスケアでは、複数のシステムにまたがる縦断的データセットがあれば、早期発見とより効果的な治療が可能になります。製造では、設計、エンジニアリング、生産のデータをリンクすることで、継続的な改善が可能になります。

Ngは課題を簡潔に説明しました。「AIが本当に強力なのは、その [データ] スレッドの継続性によって決まります。」

データサイロを解消し、ecosystems 間の相互運用性を実現することは、パフォーマンスだけでなく、AIが一貫性のある信頼できる結果をもたらすことを保証するためにも重要です。

AIは労働力を倍増させます

生産性を超えて、AIはヘルスケアと製造の両方の分野で労働力の課題に対処する方法としてますます見られています。ヘルスケアでは、臨床医の不足と需要の高まりがシステムに負担をかけています。製造業では、熟練労働者のギャップが生産量を制限しています。

AIは、反復作業を自動化し、人間の役割をより価値の高い仕事に引き上げるのに役立ちます。

「計画、文書化、分析を自動化することで、AIは実際にエンジニアを解放します。。職人技と問題解決に集中できます」とNg氏は言います。

放射線科でも、AIが分析と報告を支援し、臨床医が患者のケアにもっと集中できるようになるため、同様の成果がすでに現れています。

業界全体でイノベーションを加速させています

おそらく最も説得力があるのは、AIがまったく新しい可能性を解き放っていることです。造船では、ジェネレーティブデザインと動的生産シミュレーションにより、より迅速で適応的な意思決定が可能になっています。ヘルスケアでは、AIは研究のタイムラインを短縮し、新しい治療経路の発見に役立っています。

「今、臨床医はまったく新しいレベルの研究を行うことができます」とGiannikopoulos氏は言います。これは最終的に、AIを活用した研究発見により、人々が「過去にはなかったような状況で生き残る」ことにつながります。

このようなブレークスルーは、AIが既存のプロセスを改善するだけでなく、人間の健康と産業システムの両方で可能性を広げていることを浮き彫りにしています。

将来に向けたAIのスケーリング

AIの採用が加速するにつれて、データ、テクノロジー、緊急性の融合により、またとない機会が生まれています。NgとGiannikopoulosはどちらも、AIが仕事の構造に完全に統合され、より良い意思決定、より強い成果、より回復力のある産業を支える未来について話しました。

成功を左右するのは、技術的能力だけでなく、責任を持って、透明に、そして大規模にAIを導入する能力です。

進むべき道は明確です。信頼を築き、データをつなぎ、人間の専門知識を増やすことに焦点を当てることです。これらの基盤が整っていれば、AIはその約束を果たすことができます。つまり、患者のケア方法を変革し、重要なインフラを構築し、現代の最も複雑な課題のいくつかを解決することができます。

公開日:2026年6月16日