キャッシュフローと流動性へのプラスの影響
HINZ Steuerungstechnik GmbHは、Siemens からの商品の購入に対する支払い条件を、主要銀行とは無関係に、スマートな方法で延長しています。
開閉装置の製造、プラント制御用の電気設備、革新的なソフトウェアアプリケーション。これらはすべて、ノルトライン・ヴェストファーレン州フェルベルトに拠点を置くHINZ Steuerungstechnik GmbHのポートフォリオの一部です。この複雑なハードウェアを製造するには、高価な商品や部品を早めに購入し、大量に支払う必要があります。製品が納品され、石、土、バルク材料業界の顧客が合意した購入価格を決済するまでに数週間から数か月かかることがよくあります。このような業種では一般的な支払いと入金支払いの間のタイムラグが、HINZ Steuerungstechnik GmbHの流動性に負担をかけていました。
しかし、Siemens お客様であれば、この中規模企業は簡単に解決策を見つけることができます。 延長支払いTerms(EPT)、シーメンスの支払い期間延長プログラム。最大180日間の支払い期間を提供することで、このオプションは銀行ローンに代わる魅力的で実用的な代替手段となります。主な利点は、Siemens お客様で、オンライン注文量が最大約25,000ユーロで、完全に自動化されていることが一般的にEPTを利用できることです。HINZ Steuerungstechnik GmbHは、電子ビジネスプラットフォーム「SiePortal」を通じてEPTについても学びました。希望する購入量が自動制限を超えたため、顧客はワンクリックでより高い限度額をリクエストするオプションを利用しました。当社の営業チームはすぐにお客様に連絡して、十分な制限を迅速に設定するよう共同で手配しました。
注文プロセス中の選択の自由
EPTは、顧客に支払いを柔軟に設定する自由を提供します。
シーメンスのテクノロジーを購入すると、お客様は通常の注文プロセスの一部として、ワンクリックでいつでも延長された支払い条件を選択することも、Siemens AGと合意した標準支払い条件に基づいて注文を続けることもできます。
Siemens 支払い期間延長の利点は明らかです。HINZ Steuerungstechnik GmbHは流動性の向上によるキャッシュフローの最適化の恩恵を受けています。これにより、利用可能な流動性を社内に長く残し、他の目的に柔軟に使用することができます。さらに、Siemens 支払い期間の延長には、運用上の具体的なメリットもあります。HINZ Steuerungstechnik社のマネージングパートナーであるリュディガー・ハインツはコメントしています:
Siemens EPTのおかげで、最大180日間の延長支払い条件でSiemens テクノロジーを購入できます。これにより、購入プロセスが大幅に簡素化され、キャッシュフローが改善されました。