マックス・ウォルターは2024年の発明家です。彼の発明は大型の機械や施設をより安全にします。
Siemens Digital Industries ズのマックス・ウォルターは、機能安全の専門家です。ユニークなSiemens セーフティCommunity や顧客、パートナーとともに、彼は労働災害ゼロという共通の目標を共有しています。彼は長年安全ソリューションを開発してきました。これにより、彼は2024年の発明家として生涯功労賞を受賞しています。

マックス・ウォルターは2024年の発明家です。彼の発明は大型の機械や施設をより安全にします。
Siemens Digital Industries ズのマックス・ウォルターは、機能安全の専門家です。ユニークなSiemens セーフティCommunity や顧客、パートナーとともに、彼は労働災害ゼロという共通の目標を共有しています。彼は長年安全ソリューションを開発してきました。これにより、彼は2024年の発明家として生涯功労賞を受賞しています。
マックスによると、「Siemens 安全性の点で非常に強いです。非常に強力なため、当社の製品ポートフォリオ全体が競合他社とは一線を画しています。本質的に、違いは私たちの「安全統合哲学」のおかげです。つまり、完成したシステムに後で追加されるアドオンとしてではなく、最初から安全性を主要な機能として製品に組み込むということです。お客様にとってのメリットは、安全性がより簡単かつ経済的に得られることです。明らかに、私たちの仕事には常に技術的な課題があります。私たちの機能の多くは(現在は業界標準ですが)、1つの標準マイクロプロセッサで安全機能を実行するなど、他の人には不可能だと考えられていました。また、通常のネットワークケーブルやワイヤレスで安全データを送信することもできます。または、クラウドで安全機能を実行したり、もっと。Siemens 安全コミュニティの一員であることを誇りに思います。このコミュニティの発明により、重大な事故(および軽微な事故)が文字通り毎日防止されています。」
安全を開発に統合するということは、潜在的なリスクがどこにあるのかを最初から理解することを意味します。たとえば、少し注意散漫な従業員がプレスで指を押しつぶされたり、バッテリーが過熱して発火したり、自律型ロボットが工場で人を襲ったりすることがあります。「最善の解決策は、特定のケースによって異なります。たとえば、両方のオペレーターの手が特定のボタンを押しているときにのみプレスが閉じ、どちらの手も押すことができないような場合は、金属プレスで指がつぶれるリスクを排除できます。近くの人を検出したときだけゆっくり動くロボットは、もう脅威にはなりません。」

Siemens では、安全は当初からコンセプトの一部です。

彼の発明は職場での事故を防ぐことができます。
「事故防止は私たちの最優先事項です」とマックスは主張します。「危険な状況が実際に発生した場合、安全システムは絶対にそれを認識して対応しなければなりません。ここには間違いの余地はありません!私たちのシステムは、内部のハードウェア障害やソフトウェアのバグが発生した場合でも、常に安全な代替手段をとるように設計されています。つまり、たとえば、誰かを危険にさらすのではなくシステムをシャットダウンすることです。」
では、なぜ今日でも工場で事故が起きているのでしょうか?統計によると、安全機能はバイパスされているか、そもそも取り付けられていないことがよくあります。それには理由があります。多くの場合、安全機能が迅速な試運転や修理の妨げになることがあります。「そこはもっと良くなる必要があります」とマックスは言います。「設置が簡単で、実際に危険が発生した場合にのみ介入する、よりスマートなシステムが必要です。だからこそ、私たちはAIベースの安全システムに、人と他の動く物体を区別し、人の位置を正確に見分けるように教えようとしています。つまり、人間は安全泡のようなものの中で生産セルを通過できるということです。機械に近づきすぎると、機械の速度が低下したり停止したりします。だから、誰かがセルに入ったらすぐにすべてをシャットダウンする必要はありません。また、ロボット、コンベヤーベルト、機械などの他の動く物体は安全停止を引き起こしません。」
デジタル化は、今後数年間で生産面でさらに多くの発展が期待できることを意味します。マックスと世界的にユニークなSiemens 安全Community は、これらの開発が人間の安全を犠牲にして行われないようにします。