Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

インド産業メガトレンドシリーズ:デジタル化

デジタル化は成長の基本要件です。過去数年間、企業は持続可能性を推進し、新しいビジネスモデルをサポートし、新しい商業機会を開拓するためにデジタルソリューションを採用してきました。このメガトレンドを深く調べて、詳細を知ってください。

インド委託研究 | この調査はSiemens から委託されました

ムーアの法則の急激な勢いに支えられて、デジタル化は、私たちの時代の加速する課題とメガトレンドに対処する上で極めて重要です。デジタルツールを活用することで、気候変動、都市化、人口増加などに迅速かつ効果的に取り組むことができます。この変革の鍵は、データの完全性を確保し、コラボレーションを促進する、安全で相互接続されたデジタルecosystem です。

デジタル化は成長の基本要件です

過去数年間、企業は持続可能性を推進し、新しいビジネスモデルをサポートし、新しい商業機会を開拓するためにデジタルソリューションを採用してきました。その結果、センシングおよび計測機器(IoT)の市場成長により、桁違いに多くのデジタルデータが生成されています。製造、インフラ、エネルギー、ヘルスケアなどの分野では、この変革の現実世界への影響を評価できます。たとえば、導入前にデジタル環境で運用をテストして最適化することができます。スマートシティでは、この種のデジタル学習は都市環境で生活し働く市民の成果を向上させることができます。この傾向を利用していない組織、都市、経済は、競争上の不利な立場にあることに気付くでしょう。

デジタル化は市場の課題をもたらします

デバイスの接続性が向上すると、サイバー攻撃に対する脆弱性も大きくなります。オムディアのITエンタープライズインサイト調査(2024年発行)によると、これは製造業者にとってデジタル化にとって最も重要な課題であると認識されていました。組織がデジタル化プロジェクトや技術を導入するにあたり、この課題を軽減するためにはサイバーセキュリティ環境が不可欠です。

デジタル化の課題と推進要因

データのセキュリティ以外に、収集されたデータから意味を引き出すこと、ITチームとOTチーム間の協力の欠如など、メーカーが検討した課題は他にもありました。コラボレーションを指針とするSiemens Xceleratorのようなオープンecosystem、メーカーがデータから洞察とインテリジェンスを生み出すのに役立ちます。人材管理も重要な検討事項であり、この機会を最大限に活用するには、データサイエンティストなどの新しい職務が必要になります。さらに、ITチームとOTチームを結びつけるには、役職やecosystem プロバイダーを超えたコラボレーションが必要になります。デジタル化に関連する課題に対処するには、相互運用可能で、最高水準で、サイバーセキュアなデジタルプラットフォームが不可欠です。

これらの課題にもかかわらず、機会はあります。製造業者は、デジタル化がもたらす生産性の向上を市場の推進力として特定しました。また、エネルギー管理の利点と顧客エンゲージメントも重要だと言っていました。産業界からデジタル化の需要があります。

中央に保護とセキュリティを表すロックのシンボルが付いた盾のアイコン。

デジタル化は業界を変革する可能性を秘めています

機会と課題はセクターによって異なります。スマートビルディングでは、事業者はビル内の接続デバイスによって生成されたデジタルデータセットに分析を適用します。不動産技術(Proptech)ソリューションは、建物の占有率、エネルギー使用量、建物の運営をリアルタイムで管理します。Energy management プロバイダーは、民間セクターの商業施設や工業用建物にエネルギーサービス(EaaS)を提供します。デジタル化への取り組みは、建築事業者が持続可能性への道を加速させるのに役立ちます。

建物だけでなく、スマートシティもデジタル化の恩恵を受けるでしょう。世界銀行によると、現在、世界人口の 56% が都市に住んでいますが、2050年までに、この数は10人に7人近くに増加する見込みです。都市が成長するにつれて、新しいソリューションを採用する必要があります。これらには、道路や公共インフラの効率を最大化するための輸送の監視、きれいな空気を確保するための排出量の測定、市民間でサービスをより簡単に共有できるモビリティと共有社会などが含まれます。医療機関でも、より正確な診断が可能になり、市民がより長く、より健康的な生活を送ることができるようになります。

最後に、デジタル化は、より広範な社会的課題を乗り越える上で役割を果たすでしょう。労働力が高齢化しているということは、企業はより効率的になる方法を見つける必要があるということです。製造業では、業務上の役割が変わり始めます。危険な、危険な、退屈で遠い仕事は、より多くの自動化とAIによってサポートされ、労働者のスキルアップの機会が生まれます。これには管理とtraining が必要です。デジタル化はリモートワークにも役立ちます。スキル不足を管理し、人々がより柔軟に生活できるようにするもう一つのツールとなります。

ケーススタディ:シーメンスシュタットスクエア

デジタル化に重点を置いた産業のメガトレンドを示すグラフ。

デジタル化は大きな可能性を秘めていますが、多くのプロジェクトはその機能を十分に活用できていません。ベルリンのシーメンスシュタット広場は、これらの可能性を最大限に活用することを目指しています。2035年までに完成予定のこの野心的な都市地区には、35,000人の住民と労働者が住む予定で、デジタル化がその変革の基盤となります。

この開発の中心となるのは、IoT対応のハードウェア、ソフトウェア、サービスのポートフォリオとパートナーのecosystem をサポートするデジタルビジネスプラットフォームSiemens Xceleratorです。特に、この地区は、3つのダイナミックレイヤーを含む包括的なデジタルツインecosystem を通じて、現実世界とデジタル世界をつなぎます。

  • ビルディングツイン:このレイヤーは、地区内の建物を詳細に3Dで視覚化します。設計とメンテナンスを最適化し、新旧両方の構造が効率と持続可能性に関する現代の基準を満たしていることを確認するのに役立ちます。
  • エネルギーツイン:このレイヤーは、2035年に予定されている地区の約1,100万平方フィートの多目的スペース内のエネルギーの流れをシミュレートして最適化します。エネルギー需要を予測し、節約できる可能性を特定し、再生可能エネルギー源を統合します。
  • キャンパスツイン:このレイヤーは、包括的な都市管理を促進する中心的なプラットフォームとして機能し、ビルディングとエナジーツインからのデータを、地域のインフラや既存の在庫に関する追加データと組み合わせます。

戦略的なデジタル化によって実現されたこのプロジェクトは、建物がLEED(エネルギーと環境設計のリーダーシップ)認証基準(水管理、室内環境の質、革新的な設計など)を満たすことで、冷暖房のカーボンニュートラルを達成することを目指しています。シーメンスシュタットスクエアプロジェクトは、都市がデジタル化を活用して、よりスマートで、より持続可能で、レジリエントな都市環境を作り出す方法を例示しています。

デジタル化への移行を支えるテクノロジー

業界全体でコネクテッドデバイスとセンサーの採用が増えているということは、デジタル化されたデータがますます利用可能になっているということです。Omdiaによると、2030年までに、産業オートメーション、フィジカルセキュリティ、ビルディングオートメーションの各分野で155億台の接続デバイスがインストールされると予測されています。

Software、これらの接続されたデバイス、テクノロジー、データのコンバージェンスを管理する上で重要な役割を果たします。データを洞察に、洞察を行動に変えます。ロボット、機械、PLC、防犯カメラ、環境センサー、ドローン、ウェアラブルなど、さまざまなテクノロジーのデータセットの統合を管理します。
将来的には、ジェネレーティブAIの進歩によりデータtraining が容易になり、大規模な言語モデルによってユーザーがソリューションを操作する方法が変わるでしょう。チャットボットとバーチャルアシスタントは、これらの異なるデータセットを統合するのに役立ちます。

テクノロジーストーリーの次の段階は、物理世界と仮想世界の融合、または組み合わせです。デジタルツインを使用すると、さまざまなパフォーマンス条件のシミュレーションとテストが可能になり、運用状況をリアルタイムで把握できます。製造業では、デジタルツインテクノロジーが産業デジタル化の主要な構成要素になります。生産ラインの管理と調整、システムの状態の監視、サプライチェーンとライフサイクル管理のサポートに使用されます。デジタルツインは、安全な都市で群衆の安全を確保したり、スマートビルディングのエネルギー管理ソリューションを提供したりするためにも使用できます。最後に、ロボット工学はプロセスを自動化し、仮想環境ですでにテストされたソリューションをよりうまく実装する可能性があります。

これらすべてのテクノロジーソリューションにわたって、サイバーセキュリティソリューションが必要になります。法律、サイバー脅威に対する意識の高まり、攻撃対象領域の拡大により、サイバーセキュリティへの投資が促進されます。これには、ユーザー向けのサイバーセキュリティtraining と、これらのソリューションを管理する新しい職種が含まれます。

さまざまなサービスとその可用性の割合を示すクラウドコンピューティングの図。

未来を見据える

テクノロジーの急速な進化は、さまざまな分野で大きな変化をもたらします。AIは、特にロボットシステムにおいて、より自律的で柔軟なシステムを可能にし、単純なタスク自動化から高度で適応性のある操作へと変革します。デジタルツインは産業メタバースに進化し、産業プロセスのあらゆる側面を統合して総合的な意思決定を行う没入型で包括的なシミュレーションを提供します。

Software デファインドオートメーションは、制御システムを仮想化して一元化することで制御システムに革命をもたらし、ソフトウェアの更新速度に合わせたイノベーションを可能にします。このシフトにより、運用プロセスの迅速な適応と強化が可能になり、効率と応答性が大幅に向上します。

デジタルビジネスプラットフォームは、これらの進歩の基盤となります。ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合し、未来の工場、建物、都市を支えるシームレスなecosystem します。これらのプラットフォームを採用することは、競争力を維持し、デジタルトランスフォーメーションのメリットを最大限に活用するために不可欠です。

Siemens Xcelerator X Mheroデバイスは白い背景に表示されています。

Siemens Xcelerator-デジタルトランスフォーメーションの加速

Siemens Xceleratorは、デジタルトランスフォーメーションを加速させる新しいオープンなデジタルビジネスプラットフォームです。

Siemensメガトレンド

5つのメガトレンドが私たちの世界を変容させており、こうした課題を克服するためには、主要技術と多国間協力が不可欠であることが浮き彫りになっています。

数多くのコンテナやトラックが行き交う活気ある貨物都市で、活発な物流拠点であることを示している。