Continua con l'attuale browser

Sembra si sta utilizzando un browser che non è completamente supportato. Si prega di notare che ci potrebbero essere limitazioni nella visualizzazione e usabilità del sito. Per una migliore esperienza vi consigliamo di scaricare l'ultima versione di un browser supportato:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continua col browser attivo

Ventotene

Un innovativo sistema di fornitura energetica per la piccola isola del Mediterraneo

Enel Produzione S.p.A. aveva un obiettivo chiaro per l’isola di Ventotene: un sistema di fornitura energetica stabile che operasse in maniera più sostenibile, economica ed affidabile. E Siemens ha trovato la soluzione: il sistema di energy storage SIESTORAGE, combinato in modo ottimale con il Microgrid Controller.

La sfida

Una grande sfida per una piccola isola

L’isola di Ventotene non era collegata alla rete energetica italiana. Il sistema di fornitura energetica esistente si basava su quattro generatori diesel da 600kWh ciascuno e su un sistema fotovoltaico. Era quindi importante che il sistema di fornitura energetica fosse in grado di far fronte all’espansione economica dell’isola mediterranea.

image

L’intera rete doveva essere ripensata in maniera più efficiente, ecologica e stabile – utilizzando soluzioni intelligenti e innovative.

Questo approccio necessitava dell’integrazione di energia proveniente da fonti rinnovabili, per ridurre la fornitura di diesel e aumentare la sostenibilità. Inoltre, c’era l’esigenza di coordinare tutte le componenti energetiche nuove ed esistenti e, fattore ancora più importante, di rispondere in maniera rapida e affidabile alle fluttuazioni della rete, garantendo un sistema stabile.

Il cliente

Un’isola moderna che guarda al futuro

L’isola di Ventotene è situata nel Mediterraneo, circa 100Km al largo di Roma. I residenti sono circa 700,  distribuiti su un’area di 153 ettari – ma nei mesi estivi il numero degli abitanti sale a più di 3.000. Una situazione delicata da gestire, per il sistema di fornitura energetica..

image

Enel Produzione S.p.A. ha affidato a Siemens un compito specifico. La sfida consisteva nello sviluppo di una soluzione completa e personalizzata per rifornire energeticamente Ventotene, lavorando inoltre con un partner qualificato che potesse fornire  tutto in una soluzione unica e completa. Fulcro del progetto, un sistema stabile e affidabile –  in grado anche di incrementare l’efficienza dei generatori diesel esistenti e massimizzare al tempo stesso l’uso delle rinnovabili.

image

“Non eravamo interessati solamente ai costi, ma alle competenze, all’affidabilità e alla sostenibilità. E cercavamo un partner che condividesse con noi questi valori. “

ENEL, Italia
Flyer del progetto
Download

La soluzione

Una soluzione su misura per la rete esistente

La soluzione Siemens si basa su componenti che lavorano insieme: convertitori, batterie, apparecchiature di bassa e media tensione e unità di controllo, tutte integrate in un moderno sistema di controllo.

Microgrid per un'isola nel Mediterraneo
The Magazine

Il risultato

Un’esperienza di successo per Ventotene

Grazie a una soluzione completa e personalizzata, il sistema di fornitura energetica di Ventotene è stato realizzato per rispondere nel modo più efficace alle nuove esigenze dell’isola, con risultati misurabili dopo soli sette mesi di esercizio.

I risultati dopo sette mesi

14,7%

Il risparmio di combustibile, principalmente in termini di consumo diesel

55,5%

La riduzione delle ore operative dei generatori 

91%

Il periodo operativo nel corso del quale viene garantita stabilità della rete,  grazie alla soluzione di energy storage