Continua con l'attuale browser

Sembra si sta utilizzando un browser che non è completamente supportato. Si prega di notare che ci potrebbero essere limitazioni nella visualizzazione e usabilità del sito. Per una migliore esperienza vi consigliamo di scaricare l'ultima versione di un browser supportato:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continua col browser attivo

Industrial communication networks

Le basi per ogni soluzione di digitalizzazione

La digitalizzazione sta procedendo a ritmo sostenuto in tutti i settori industriali. Le opportunità e le potenzialità che ne derivano sono enormi, a condizione che si possano realizzare reti industriali affidabili e a prova di futuro.

Focus

Soluzioni su misura per l'industria

Le reti di comunicazione industriale sono molto più complesse delle tradizionali reti di ufficio. Per poterle pianificare, progettare e realizzare con successo è quindi necessario un partner che abbia una vasta esperienza in questo campo, nonché una conoscenza approfondita dell'automazione e dell'industria nel suo complesso.

Video

Reti e soluzioni per ogni tipo di industria

Una rete industriale deve soddisfare le esigenze della rispettiva applicazione. Deve essere in grado di integrarsi nell'IT aziendale. Ed operare in condizioni ostili. Scoprite come possiamo collaborare con voi per realizzare reti di comunicazione industriale affidabili e a prova di futuro.

Internet of Things industriale

La digitalizzazione inizia con la comunicazione dei dati

Nel futuro dell'Internet of Things, le macchine in grado di comunicare saranno di gran lunga il tipo di dispositivo più comune. Allo stesso tempo, il numero di robot industriali collegati in rete in uso ogni anno, raddoppierà. Anche il volume dei dati registrerà una crescita sostanziale. Questo sviluppo evidenzia il fatto che la digitalizzazione è possibile solo in combinazione con potenti reti di comunicazione dati.

Reti di comunicazione potenti sono un presupposto importante per la digitalizzazione dell'industria.

Herbert Wegmann, General Manager Industrial Communication and Identification, Siemens

Attrezzati per l'Internet of Things

La tendenza verso la digitalizzazione è ancora ben lungi dall'essere al suo apice: è ancora un traguardo molto lontano. Il risultato è un'enorme pressione sull'industria: le imprese devono prepararsi all'IoT se vogliono avere successo nella concorrenza globale a lungo termine. Un aspetto spesso dimenticato in questo contesto, tuttavia, è che non ci può essere trasformazione digitale senza un'adeguata rete di comunicazione. 

Per la Fabbrica Digitale, il cuore di questa comunicazione dati è costituito da reti potenti e a prova di futuro. Sono questi i fattori che consentono di integrare facilmente tutti gli asset coinvolti nel processo di creazione del valore aggiunto. Essi consentono uno scambio di dati continuo  sia orizzontalmente che verticalmente. E possono crescere di pari passo con l'aumento dei volumi di dati. Di conseguenza, sono un prerequisito indispensabile per tutte le aziende che vogliono condividere il viaggio verso il futuro digitale.

Podcast SPS IPC Drives 2017: Infrastructure for the Digital Enterprise

Reti di comunicazione industriale - Le basi per la digitalizzazione

Gli esperti stimano che entro il 2020 vi saranno 15 miliardi di macchine "smart" collegate. Allo stesso tempo, la quantità di dati aumenterà drasticamente. Questo dimostra che la digitalizzazione è possibile solo con una comunicazione dati ad alte prestazioni. Reti di comunicazione affidabili sono la base di ogni soluzione di digitalizzazione.

Digital Enterprise

La spina dorsale dell'impresa digitale

La digitalizzazione apre prospettive completamente nuove per l'industria. La base è costituita da potenti reti di comunicazione, ma solo se progettate per soddisfare le esigenze specifiche dell'industria.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella tecnologia di automazione e networking, siamo in grado di offrire soluzioni di rete speciali, personalizzate per le applicazioni nei diversi settori industriali.

Herbert Wegmann, General Manager Industrial Communication and Identification, Siemens

Scambio continuo di informazioni in tempo reale

L'analisi intelligente dei dati mediante la digitalizzazione è un modo efficace per migliorare la competitività, sia che si tratti di una pianificazione e ottimizzazione predittiva dei processi di produzione, sia che si tratti di migliorare l'efficienza in termini di risorse e costi nell'industria di processo o di attuare strategie all'avanguardia per il sistema di approvvigionamento energetico. Ad esempio, la rappresentazione virtuale della realtà, nota come "digital twin" (gemello digitale), consente di progettare, simulare e ottimizzare macchine e impianti, molto prima che vengano implementati nella realtà. Il risultato è un miglioramento significativo dell'efficienza e della produttività. 

Un elemento essenziale di questo processo sono le potenti reti di comunicazione industriale. Facilitano il percorso verso l'impresa digitale consentendo uno scambio di informazioni affidabile e continuo: in tempo reale, lungo l'intera catena del valore e a tutti i livelli aziendali.

Una rete di comunicazione industriale che guarda al futuro
Scarica il pdf
image

L'uovo o la gallina?

Che cosa è nato prima - l'uovo o la gallina? Quando si parla di digitalizzazione dell'industria, una domanda simile si pone per quanto riguarda i nuovi modelli di business digitale - si ha bisogno di una visione di business per iniziare, o sono le innovazioni tecnologiche in primo luogo necessarie? Una ricetta per il successo può essere la costruzione di un'infrastruttura digitale e lo sviluppo graduale di una strategia sperimentale.

image

La security nelle reti industriali

Con l'aumento delle reti basate su Ethernet fino al livello di campo, la sicurezza IT sta assumendo un'importanza sempre maggiore. Dopotutto, i rischi di potenziali attacchi informatici in un sistema automatizzato sono molto più elevati di quelli che si verificano sulle reti Office IT e, nel peggiore dei casi, possono minacciare sia le persone che l'ambiente. In risposta, offriamo una soluzione - sotto forma di Defense in Depth - che fornisce una protezione end-to-end e multi-livello contro gli attacchi sia esterni che interni. La sicurezza di rete comprende il controllo di tutte le interfacce, come quelle tra le reti "office" e quelle di produzione, e il controllo degli accessi remoti a Internet. Potrebbe essere ad esempio un firewall o della creazione di una zona di sicurezza protetta ("zona demilitarizzata" o DMZ). 

Partner industriali

Prodotti e servizi per reti industriali

La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di reti di comunicazione affidabili e potenti richiede capacità e conoscenze tecniche. Siamo il vostro partner competente che contribuisce a garantire che le vostre comunicazioni a livello aziendale siano progettate per essere a prova di futuro.

News

Notizie sulle reti di comunicazione industriale

Rimani sempre aggiornato sulle tendenze, gli sviluppi e gli eventi più interessanti.