Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Philips GreenPower LED Solutions è gestito da Signify

Philips Horticulture LED Solutions combina una vasta conoscenza delle ricette di illuminazione per la crescita delle piante e la capacità di innovazione per fornire ai coltivatori soluzioni di illuminazione intelligenti. <br/><br/>Come parte di Signify, il dipartimento LED di Philips Horticulture è composto da un team di esperti in orticoltura e tecnologia di illuminazione, impegnati a migliorare il business dei coltivatori. <br/><br/>I nostri prodotti Philips GreenPower sono progettati specificamente per applicazioni orticole e offrono soluzioni su misura che aiutano le piante a crescere meglio, più velocemente e in modo più coerente. Che lavori in una serra tradizionale o in una fattoria verticale all'avanguardia, le innovazioni LED all'avanguardia e le soluzioni basate sulla scienza La aiuteranno a raggiungere i suoi obiettivi aziendali.

Perché Philips GreenPower LED aumenta la resa con una luce ottimizzata?

Le soluzioni LED Philips GreenPower offrono ai coltivatori un modo flessibile ed economico per migliorare la qualità, la consistenza e la resa delle colture in ambienti chiusi e climatizzati. Le nostre ricette di luce adattabili Le consentono di regolare con precisione gli spettri e l'intensità per le diverse colture e fasi di crescita, aiutandola a orientare tratti come compattezza, colore e gusto per soddisfare le richieste del mercato.

Con il nostro esclusivo approccio triangolare, andiamo oltre l'illuminazione per fornire una soluzione completa. Il nostro Key Account Manager allinea la strategia LED ai suoi obiettivi aziendali, il nostro Plant Specialist sviluppa ricette di illuminazione specifiche per le colture e il nostro Application Engineer progetta la configurazione di illuminazione ideale. Insieme, La aiutiamo a ottenere risultati efficienti e di alta qualità.

Agricoltura indoor con illuminazione a LED Philips

Vantaggi

  • Flessibilità nell'adattare lo spettro e l'intensità della luce a ogni coltura e fase di crescita, aiutandola a massimizzare la resa, migliorare la qualità e ridurre i costi energetici e operativi.
  • Sono necessari meno moduli grazie all'ottica a fascio largo, che riduce i tempi di installazione, il materiale e i costi fissi complessivi. Con meno cavi e una facile configurazione, è una soluzione semplice. L'elevata efficacia garantisce un consumo energetico minimo e una tecnologia collaudata offre prestazioni affidabili a lungo termine.
  • La conoscenza approfondita degli impianti unita all'esperienza nell'illuminazione garantisce risultati ottimali. Sostenuto da una rete globale di partner e considerato affidabile da oltre 1.000 coltivatori in tutto il mondo. Con oltre 150 ricette di illuminazione su misura sviluppate, forniamo soluzioni comprovate per soddisfare diverse esigenze colturali e massimizzare il suo successo.
  • Aumenti la resa e la redditività riducendo al contempo costi come il consumo di energia. Le nostre soluzioni supportano anche l'intera catena alimentare, dal campo alla tavola, riducendo al minimo le distanze di trasporto e le esigenze di stoccaggio, aiutandola a risparmiare denaro e a promuovere la sostenibilità in tutte le sue operazioni.

Capacità in evidenza

Case Study

Maggie Rice nella struttura di 80 Acres

Fattorie da 80 acri

80 Acres Farms sta rivoluzionando l'agricoltura attraverso una tecnologia avanzata di agricoltura verticale, che consente la produzione di fino a 300 volte più cibo utilizzando il 95% in meno di acqua rispetto ai metodi agricoli tradizionali.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
pomodori in serra con illuminazione a LED Philips

Salvaguardare la produzione alimentare futura

Il nostro sistema di illuminazione integrato, automatizzato e digitalizzato aiuta i coltivatori a scalare le operazioni in modo efficiente. Progettato per uso industriale, sostiene una crescita redditizia garantendo al contempo una produzione agricola costante e di alta qualità per soddisfare le future richieste di approvvigionamento alimentare globale.

Esplora le risorse e i prodotti correlati