Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Intelligence Center X Graph Studio?

Crei un knowledge graph ricco e regolamentato che operi su tutti i suoi dati. Con il software Intelligence Center X Graph Studio, Lei può:

  • Porre domande complesse su più domini con molti join e tipi di entità — ad hoc
  • Offri agli agenti di intelligenza artificiale un livello di contesto governato e ad alte prestazioni in ogni sistema
  • Trasformi ed evolva il suo knowledge graph in memoria su scala aziendale
pagina del prodotto rapidminer graph studio promozionale 640x480

Ridefinisca la velocità e la scalabilità delle interrogazioni con MPP in memoria

Accelera le interrogazioni complesse con un MPP in memoria che suddivide automaticamente i dati e parallelizza sia il caricamento che l'interrogazione, senza bisogno di partizionamento manuale. Offra prestazioni costanti e veloci man mano che il suo Knowledge Graph si ridimensiona.

Fornisca rapidamente grafici delle conoscenze pronti per la produzione

Automatizza la creazione di ontologie dai suoi dati con un paradigma Graphmart. Costruisca e perfeziona in modo incrementale grafici della conoscenza utilizzando un livello di dati componibile e un approccio basato sulle fasi di interrogazione per test ed evoluzione continui.

Potenzia le sue piattaforme dati esistenti

Aggiunga un livello semantico scalabile nei suoi sistemi esistenti che riduca al minimo lo spostamento e la duplicazione dei dati offrendo prestazioni di livello di produzione. Massimizzi il valore dei suoi investimenti attuali senza strappare e sostituire.

Funzionalità presenti

Collega il significato a tutti i sistemi

Crei un'ontologia unificata che abbracci i suoi sistemi PLM, ERP, CRM, MES e piattaforme dati, definendo il significato delle entità e le loro relazioni tra i domini. Senza duplicazione dei dati e migrazione su larga scala, può migliorare automaticamente la qualità dei dati, aumentare il valore degli investimenti esistenti e offrire a ogni utente e agente un unico livello semantico governato su cui interrogare, combinare e agire.

Un diagramma reticolare mostra nodi blu, rossi, gialli e verdi collegati da linee su un semplice sfondo bianco o grigio chiaro.

Potenzia gli agenti di intelligenza artificiale con un livello di contesto aziendale

Fornire agli agenti di intelligenza artificiale l'accesso diretto ai dati e alle relazioni connessi, in diretta nel knowledge graph. L'ontologia offre agli agenti scorciatoie strutturate per rispondere a domande complesse che riguardano più sistemi, riducendo i tempi di risposta e il consumo di token su larga scala. La velocità in memoria consente l'esplorazione interattiva in tempo reale con risposte inferiori al secondo. Radica ogni risposta dell'agente con fatti rintracciabili e collegati alla fonte.

Accedere ai dati su larga scala con standard aperti

Costruito su standard aperti del W3C — RDF, SPARQL, OWL e SHACL — che garantisce l'interoperabilità, nessun vincolo da un fornitore e interrogazioni flessibili su dati strutturati e non strutturati provenienti da diverse fonti. Gli algoritmi grafici e le etichette delle proprietà tramite RDF-Star sono supportati nativamente all'interno dell'architettura basata su standard, offrendole il meglio di entrambi i mondi senza compromettere l'apertura.

rapidminer-graph-studio-accesso-dati-scala-as487165078-6625x3714

Interroga e trasforma su scala aziendale

Scatena tutto il potenziale dei suoi dati connessi con Rapidminer Graph Lakehouse. La sua architettura MPP in memoria offre caricamento, interrogazione e trasformazione incredibilmente veloci su miliardi di entità, comprovata in decine di miliardi in produzione. Gestire i dati in memoria, virtualizzati o su disco. Trasformi e arricchisca il suo knowledge graph senza ETL esterno e tenga il passo con le richieste di interrogazione degli agenti di intelligenza artificiale.

rapidminer-graph-studio-interrogazione-e-trasformazione-su scala aziendale-as563024265-7845x5230

Integri senza problemi il suo ecosistema di analisi

Integri Intelligence Center X Graph Studio con il suo ecosistema di analisi e scienza dei dati esistente. Si connetta alle sue piattaforme preferite utilizzando Jupyter Notebooks, Apache Arrow Flight, API HTTP/REST e strumenti di BI. Estende le funzionalità con estensioni definite dall'utente (UDX) per un ambiente di analisi flessibile.

rapidminer-graph-studio-riunioni-ufficio-collaborazione-as440299419-original-6720-4480
Select...

Intelligence Center X Graph Studio nel settore farmaceutico e delle scienze della vita

Le aziende farmaceutiche e delle scienze della vita devono far fronte a severi requisiti normativi e complessi processi in più fasi. Intelligence Center X Graph Studio collega questi domini in un knowledge graph unificato, consentendo la genealogia dei batch, la tracciabilità della catena di fornitura e la conformità pronta per l'audit. Risponda alle domande normative in pochi secondi e fornisca agli agenti di intelligenza artificiale un contesto governato e tracciabile per ambienti convalidati GxP.

Una siringa contrassegnata con la misurazione poggia su una superficie riflettente blu accanto a una pillola bianca e capsule o compresse rosse e blu.

Domande frequenti