Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratory è un sistema completo di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS) che ottimizza la produttività e l'efficienza del laboratorio nella gestione e nell'esecuzione dei test.

Il LIMS è indipendente dal settore e fornisce funzionalità di controllo della qualità integrate per aiutare i laboratori a mantenere la conformità alle normative e agli standard del settore per qualsiasi tipo di produzione o lavorazione.

Scopri il caso d'uso speciale per la convalida e la verifica dei prototipi o lo sviluppo di innovazioni rispetto alle specifiche di progettazione nei settori ibridi e discreti per il DVPR.

Opcenter Laboratory per le industrie discrete

Scopri di più su come funziona l'Opcenter Laboratory per la verifica e la convalida multidisciplinare

Vantaggi chiave

Promuovere decisioni di laboratorio più intelligenti e rapide

Chiudere il ciclo di qualità e ridurre i tempi di produzione del laboratorio

Opcenter Laboratory salvaguarda la qualità dallo sviluppo iniziale della formula fino alla gestione dei campionamenti in linea e offline, rilasciando solo lotti di alta qualità.

Analizza i campioni delle consegne in entrata prima di rilasciare un lotto di materie prime alla produzione.

Centralizza i suoi dati e collega i flussi di lavoro di laboratorio direttamente con i processi di produzione, per contribuire a eliminare i colli di bottiglia e accelerare il processo decisionale.

L'immagine mostra un diagramma di un ciclo di qualità con le parole «Vantaggi di laboratorio» in alto.

Gestire le apparecchiature in modo più efficace

Garantire automaticamente il follow-up di tutti gli interventi programmati e non programmati.

Opcenter Laboratory rifiuta i risultati delle analisi degli strumenti che non intervengono. Ottieni la piena visibilità sulle prestazioni delle apparecchiature per l'affidabilità, la conformità normativa e la fiducia in ogni risultato.

Facoltativamente, pianifica l'attrezzatura per l'esecuzione dei test più efficiente.

L'immagine mostra un ambiente di laboratorio con varie attrezzature e strumenti.

Avvisi sulle prestazioni del controllo statistico della qualità (SQC)

Evita scarti e rilavorazioni ricevendo avvisi quando i risultati delle analisi (e i campioni vuoti) si discostano in base alle Western Electric Rules.

Il componente Opcenter Laboratory SQC segue automaticamente i risultati e invia avvisi di deviazione quando indicato.

Ciò consente un'azione correttiva rapida, evitando che piccole deviazioni si trasformino in costosi problemi di qualità.

assistente di laboratorio che confronta le specifiche di una formula con la distinta base (BOM)

Esplora altre funzionalità

Select...

Opcenter Laboratory tiene traccia delle qualifiche degli operatori e invia avvisi automatici per i rinnovi. Il sistema blocca i risultati di operatori non qualificati, salvaguardando la conformità e l'integrità dei dati.

Questo approccio proattivo riduce al minimo i rischi e mantiene i laboratori sempre pronti per gli audit.

The image shows a laboratory setting with a person in a lab coat operating a piece of equipment.
Case Study - Video

Deoleo, l'azienda olearia

Il leader mondiale nella produzione di olio d'oliva utilizza la digitalizzazione per promuovere la sostenibilità.

Verifica e convalida multidisciplinare

Colma il divario tra progettazione e verifica con un'unica piattaforma, documenta qualsiasi configurazione di verifica.

Convalida e verifica di parti, prototipi o sviluppo di innovazioni rispetto alle specifiche di progettazione nei settori ibridi e discreti.

La combinazione di una moltitudine di discipline scientifiche, dall'imaging ai test distruttivi, in un'unica soluzione di test e verifica può aiutarla ad accelerare i cicli di innovazione e il time to market.

Combina più discipline in sequenza e contesto

Una sezione della verifica del suo progetto potrebbe combinare più valutazioni scientifiche e deve essere considerata nel suo insieme, non solo come risultati individuali dei test.

In una richiesta di verifica combina, ad esempio, l'analisi TC e delle immagini microscopiche con l'analisi elettrica e le valutazioni dell'impatto chimico e ambientale, nonché i parametri di controllo della qualità.

Un ambiente di laboratorio con una persona in camice da laboratorio che lavora su un computer con varie apparecchiature intorno a sé.

Centralizzare la collaborazione di ricerca e sviluppo per un'innovazione più rapida

Consenta ai suoi team di ricerca e sviluppo globali di collaborare centralmente e imparare gli uni dagli altri rendendo la documentazione dei test di verifica facilmente ricercabile.

Le informazioni su ciò che è fallito sono preziose tanto quanto ciò che ha funzionato bene per accelerare i cicli di innovazione ed evitare doppi tentativi ed errori.

Una rigorosa governance dei dati garantisce l'accesso e la protezione dei dati, consentendo sia la collaborazione che la sicurezza dei dati

Un ambiente di laboratorio con un team di scienziati che collaborano a un progetto.

Accelera le attività LIMS con operazioni di laboratorio automatizzate

Ottimizza la produttività e i tempi di rilascio del laboratorio con flussi di lavoro semplificati, calcoli automatici, integrazioni delle apparecchiature e regole per il processo decisionale da parte del sistema, riducendo al minimo l'intervento umano e gli errori.

Genera automaticamente report per i test di parti o prototipi con tutti i dati pertinenti.

Un ambiente di laboratorio con una persona in camice da laboratorio che lavora su un computer con uno schermo che mostra un grafico.

Collega gli strumenti di laboratorio in modo bidirezionale

Evita gli errori e risparmia tempo. Si connetta direttamente con gli strumenti di misura per tenere traccia dei progressi dei test e registrare i risultati delle analisi nel sistema di gestione delle informazioni di laboratorio senza inserire manualmente i dati.

Usa l'integrazione per ottimizzare la sequenza di test sulle apparecchiature e semplificare l'esecuzione

Un ambiente di laboratorio con varie apparecchiature di laboratorio collegate e disposte su un tavolo.

Utilizzare la gestione delle qualifiche degli operatori

Garantire il follow-up su tutte le qualifiche e i rinnovi degli operatori. Avvisa automaticamente gli operatori quando ripetere i test di qualificazione.

Opcenter Laboratory LIMS non accetterà i risultati delle analisi di operatori con qualifiche di operatore scadute

Un ambiente di laboratorio con una persona in camice da laboratorio che lavora su un computer con uno schermo che mostra un grafico.

Gestire l'accesso degli utenti esterni

Concedi agli utenti esterni l'accesso al LIMS per richiedere e recuperare direttamente i risultati delle analisi/certificati di analisi, eliminando la comunicazione indiretta più lenta.

Le parti interessate interne ed esterne possono richiedere test e recuperare i risultati con un accesso strettamente controllato.

Un ambiente di laboratorio con una persona in camice da laboratorio che lavora su un computer mentre un'altra persona in camice da laboratorio si trova nelle vicinanze.

Esplora altre funzionalità

Select...

Fornisca automaticamente un input al DVPR

Crei automaticamente la documentazione dei risultati della sua verifica. Definire come i risultati vengono combinati nei report o nelle sezioni dei report per creare automaticamente input per DVPR (Design Verification Plan Reports) e inviarli ai team di progettazione/ingegneria.

A laboratory setting with a person in a lab coat examining a sample under a microscope.

Esplora altri prodotti Opcenter RD&L

Approfondisci la tua conoscenza di Opcenter

Supporto clienti

Siemens offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Opcenter e tutti i nostri prodotti.

Blog Opcenter

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software Opcenter sul nostro blog.

Community di Opcenter

Partecipa alla conversazione o ottieni risposte a tutte le sue domande sul software Opcenter.