Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Solido Photonics Design?

Con l'aumento del numero di componenti nella progettazione fotonica e le modifiche alla metodologia di simulazione basate sulla fonderia. La produttività dei designer deve essere aumentata per rispettare i tempi. L'automazione fotonica di Siemens aumenta la produttività sia per gli ingegneri schematici che per quelli di layout.

contentfulPicture1

Miglioramenti della produttività per l'ingegnere schematico

I progettisti collegano i componenti ottici con un singolo «filo ottico» anziché con più guide d'onda nello schema. Questo processo semplificato aumenta notevolmente la produttività e consente un rapido passaggio di consegne al tecnico del layout.

Miglioramenti della produttività per il tecnico del layout

Gli ingegneri del layout posizionano i componenti corrispondenti allo schema, quindi li instradano automaticamente per ridurre al minimo le perdite. Le direttive per lunghezze fisse o corrispondenti sostituiscono l'operazione manuale di posizionare, confinare e dimensionare più celle P in guida d'onda in un unico passaggio.

Funzionalità presentate

Guidato schematicamente

•Crea rapidamente uno schema del progetto PIC

•Posizionare i dispositivi ottici

•Collegare i dispositivi con fili a guida d'onda

•Non è necessario posizionare più componenti della guida d'onda

•Inserire lo schema completato nel layout

interferometro slide13 sch raw

Creazione del layout

•Crea rapidamente un layout PIC pronto per la simulazione

•Posiziona i dispositivi, come schematici o singolarmente

•Guide d'onda Autoroute, mirate alla perdita più bassa

•Le guide d'onda possono essere create anche manualmente

•L'utente può utilizzare dispositivi forniti dalla fonderia, creati dall'utente o una combinazione di entrambi

•Autoroute o effettuare manualmente i collegamenti elettrici

creazione del layout sdl dell'interferometro slide14

Direttive di routing

  • Se le informazioni sulla perdita sono disponibili nel PDK, il router creerà la guida d'onda con la perdita più bassa
  • L'utente può applicare le direttive di routing alle guide d'onda
  • Lunghezza fissa
  • Stessa lunghezza
diapositiva 14-interferometro-sdl-layout-creation-640x480

Modifica delle guide d'onda

  • Le guide d'onda con indirizzamento automatico possono essere modificate
  • Le modifiche minori vengono apportate utilizzando manici elasticizzati
  • Modifiche più ampie riconvertono la guida d'onda in un filo, apportano la modifica e la riconvertono in una guida d'onda
  • I posizionamenti attivi dei dispositivi possono essere spostati e la guida d'onda viene aggiornata
  • Le guide d'onda sono costruite utilizzando celle P di fonderia, fornite dall'utente o una combinazione

Preparazione per la verifica

•Le guide d'onda sono annotate nuovamente nello schema

•Nello schema originale viene creato un nuovo livello di gerarchia. I componenti della guida d'onda sono orientati in modo identico a quello del layout

•Le netlist vengono esportate in base ai requisiti di simulazione della fonderia: transistor o simulatori fotonici specifici

•La netlist LVS può anche essere esportata dallo schema

slide17 sch pcell

Prima il layout

•Posizionare i componenti ottici

•Quindi i componenti vengono indirizzati automaticamente o collegati manualmente

•Se è necessario uno schema per ottenere una netlist per la simulazione, lo schema viene creato automaticamente, avrà un aspetto identico al layout

•Quindi è possibile esportare sia la simulazione che le netlist LVS

Risorse aggiuntive