L'istituto di istruzione superiore ha installato l'illuminazione intelligente come parte della sua ultima iniziativa ambientale, che consente un risparmio energetico fino all'85% rispetto al sistema precedente. Halesowen ha l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2032 e del 75% entro il 2037 (rispetto all'utilizzo del 2019).
Sostenere l'iniziativa nazionale per rendere la Gran Bretagna una superpotenza dell'energia pulita, Halesowen College ha già implementato una serie di progetti. Ciò include punti di raccolta differenziata in tutti i campus, punti di ricarica per veicoli elettrici e un servizio di pullman dedicato agli studenti.
Per aggiornare il sistema di illuminazione, il college ha collaborato con Uni Smart Solutions, un fornitore di servizi gestiti per edifici sostenibili, e Siemens Financial Services (SFS) , un fornitore di servizi finanziari specializzato.
Innovate UK, l' "agenzia per l'innovazione» del Regno Unito, ha presentato Uni Smart a Halesowen; e SFS è il partner finanziario esclusivo di Uni Smart.
Se gli edifici potessero parlare
Secondo il World Green Building Council, gli edifici rappresentano 39% delle emissioni globali legate all'energia.
Successivamente, Uni Smart consiglia le soluzioni della sua suite di prodotti IoT, ecoPulse. L'illuminazione tradizionale, fluorescente e a LED utilizza più energia rispetto ai controlli intelligenti dell'illuminazione all'avanguardia; l'illuminazione intelligente è fino al 75% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai LED. Questo è il motivo per cui l'illuminazione viene spesso affrontata per prima, assicurando che vengano utilizzate lampadine a basso consumo energetico, che le luci siano spente nelle aree non occupate e che l'illuminazione guasta venga rilevata e risolta rapidamente.
L'attenzione si sposta quindi sulla temperatura dell'aria e sull'occupazione, assicurando che ogni area dell'edificio sia controllata e utilizzata in modo efficiente. I clienti hanno pieno accesso ai dati dei dispositivi installati; Uni Smart fornisce anche rapporti regolari ai gestori immobiliari, eliminando l'onere dell'analisi.
Investire per risparmiare
La sfida non è convincere i proprietari e i gestori di edifici dei vantaggi della tecnologia intelligente, ma incoraggiare le organizzazioni a corto di capitale a investire. Con oltre due decenni di esperienza nell'ambito della finanza patrimoniale, Chris Goff di Uni Smart inizia presto questa conversazione con i clienti. I progetti di efficienza energetica in genere si ripagano da soli nel tempo; le soluzioni finanziarie intelligenti possono essere strutturate per allinearsi a questi risparmi.
Il servizio di Uni Smart non si esaurisce con l'installazione. L'azienda mantiene inoltre i sistemi installati per prevenire il degrado, proteggere gli investimenti dei clienti e garantire risparmi continui.
Corinne Youren, direttrice delle proprietà dell'Halesowen College, ha dichiarato: «Abbiamo già utilizzato finanziamenti per asset come le apparecchiature IT, ma era la prima volta che collaboravamo con un finanziatore per le tecnologie degli edifici intelligenti. La soluzione master lease significava che avevamo semplicemente una struttura e una serie di termini e condizioni».
SFS è l'unico partner finanziario di Uni Smart, grazie all'esperienza del finanziatore nella tecnologia degli edifici intelligenti nel campo e al suo impegno in progetti incentrati sulla sostenibilità. Per il progetto di illuminazione di Halesowen, SFS ha fornito un impianto di locazione principale. Il college può prescrivere per ogni installazione, anziché richiedere un nuovo contratto di locazione ogni volta.
Accensione dell'illuminazione
L'illuminazione intelligente di Uni Smart si spegne automaticamente quando non è necessaria e si adatta ai livelli di luce solare per massimizzare la luce naturale. Il controllo centralizzato consente ai responsabili delle strutture di programmare le «scene» di illuminazione, tenere traccia dell'utilizzo e risolvere i problemi da remoto, riducendo i costi di manutenzione. Ogni luce include un contatore di energia integrato.
Il progetto iniziale (che copre tre dei tredici edifici) ha ottenuto un risparmio energetico fino all'85% rispetto al vecchio sistema e un risparmio netto del 20% nei costi operativi.
Contatti il nostro team
Kathryn Vassilissin
Responsabile vendite, canali fornitori
Posta elettronica: kathryn.vassilissin@siemens.com
Mettiti in contatto
Scopra di più sulle soluzioni di finanziamento di SFS.