Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

octoplant è gestito da AUVESY-MDT

AMDT è il leader mondiale del mercato e della tecnologia per le soluzioni di versioning e backup nell'automazione industriale. Con la sua piattaforma software octoplant, l'azienda garantisce l'automazione dei processi di produzione attraverso una solida gestione degli endpoint, in cui registra e monitora costantemente le modifiche alle configurazioni, alla programmazione e allo stato dei progetti in produzione. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività, aumenta l'efficienza, gli standard di qualità e sicurezza e consente di risparmiare costi e risorse. octoplant può essere collegato a diverse tecnologie di automazione SIEMENS per fornire valore aggiuntivo.

La società ha sede a Landau, Pfalz, Germania, con altre sedi negli Stati Uniti e in Cina.

Maggiori informazioni su: amdt.com

Perché Resilienza della produzione?

Octoplant mantiene resilienti le sue operazioni eseguendo automaticamente il backup delle configurazioni dei dispositivi. Che l'interruzione derivi da un guasto hardware, da un errore umano o da un attacco informatico, può ripristinare la versione attuale o approvata con interruzioni minime, preservando l'operatività, garantendo la conformità e supportando la continuità operativa tra impianti e siti.

Caratteristiche del software Octoplant

Vantaggi

  • Octoplant semplifica la gestione del controllo delle modifiche per i progetti di automazione fornendo dettagli completi sulle modifiche del ciclo di vita del progetto e archiviazione centralizzata per tutte le cronologie delle versioni. Ciò garantisce trasparenza e responsabilità, semplificando la gestione degli aggiornamenti del sistema di automazione.
  • Octoplant verifica che il software in esecuzione sulle macchine corrisponda alla versione prevista. Se vengono rilevate modifiche impreviste, invia avvisi, garantendo un funzionamento coerente e riducendo il rischio di errori nei processi di automazione.
  • Octoplant estrae automaticamente le informazioni sugli asset dai progetti di automazione per fornire un elenco aggiornato degli asset di automazione, creando trasparenza, migliorando il controllo e supportando una gestione efficiente del ciclo di vita.
  • Octoplant estrae automaticamente le informazioni sugli asset da progetti di automazione come IP, numero di serie o versione del firmware per fornire un elenco aggiornato degli asset di automazione, creando trasparenza, migliorando il controllo e supportando una gestione efficiente del ciclo di vita.

Capacità in evidenza

Case Study

CASO D'USO DEL CERN

il Big Bang al CERN

Il CERN utilizza il software di controllo della versione di AMDT per eseguire il backup e monitorare i programmi del sistema di controllo industriale per il Large Hadron Collider (LHC), gestendo i dati per circa 500 componenti.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
soluzioni per l'industria automobilistica

Promuovere una produzione continua

Nel settore automobilistico, i tempi di inattività significano mancato rispetto delle scadenze e mancati ricavi. octoplant consente di proteggere le linee di produzione, ridurre i rischi e garantire una rapida ripresa. Con visibilità su tutti i dispositivi e tracciamento automatico, mantiene le operazioni coerenti e conformi, scalabili per raggiungere gli obiettivi.