Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

antrumX è gestito da Antrum

Antrum offre un approccio rivoluzionario al DCV utilizzando il monitoraggio centralizzato dell'aria per garantire il massimo flusso d'aria quando necessario e risparmiare energia quando non lo è. Non è mai stato così facile bilanciare sicurezza e risparmio energetico, o così gratificante per i suoi profitti.

Perché Monitoraggio centralizzato del flusso d'aria per sicurezza e risparmio energetico?

I ricambi d'aria sono fondamentali per la salute e la sicurezza degli edifici. L'efficienza energetica è essenziale per i suoi profitti. Con Antrum, non deve scegliere tra loro. Il nostro sistema di monitoraggio centralizzato dell'aria fornisce il massimo del flusso d'aria quando è necessario e risparmia energia quando non lo è, utilizzando un unico dispositivo per monitorare più contaminanti in un massimo di 15 spazi e confrontarli tutti con un canale di riferimento per un vero controllo differenziale.

Vantaggi

  • Maggiore sicurezza: migliora la sicurezza misurando direttamente i contaminanti ambientali e isolandoli dai contaminanti dell'aria di alimentazione. Antrum avvisa automaticamente il BMS quando le soglie vengono superate, consentendo una ventilazione ottimizzata che riduce il rischio di esposizione e previene l'accumulo/accumulo di contaminanti.
  • Risparmio energetico: molti impianti di ricerca ottengono un rimborso minimo di due anni con Antrum. Riducendo la ventilazione non necessaria, gli impianti consumano meno energia e riducono significativamente le emissioni di gas serra.
  • Manutenzione semplificata: Antrum riduce il costo totale di proprietà del 45% - 60% in 20 anni. La nostra soluzione utilizza il 6% dei dispositivi richiesti dai tradizionali sensori a parete, utilizza una parte mobile e consente la calibrazione di un massimo di 16 spazi in meno di 60 secondi, semplificando notevolmente la manutenzione.
  • Riduzione delle spese in conto capitale: Antrum offre prestazioni superiori al 50% del costo delle soluzioni competitive. Consente inoltre la diversità degli scarichi da laboratorio, aiutando gli utenti finali a ridurre le spese iniziali in conto capitale per le apparecchiature meccaniche.
  • Migliore processo decisionale: Antrum fornisce una visualizzazione e un'interpretazione chiare dei dati di ventilazione trasformando informazioni complesse sulla ventilazione in informazioni fruibili che consentono ai team delle strutture di bilanciare sicurezza e risparmio energetico con sicurezza.

Capacità in evidenza

Case Study

Scienziato che lavora in laboratorio

Una società di ricerca biomedica collabora con Antrum

Un'importante società di ricerca biomedica stava eseguendo un progetto di miglioramento degli inquilini in un edificio esistente nel settore delle scienze della vita in California e doveva conformarsi al Codice energetico statale, Titolo 24.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Ventilazione con controllo della domanda nella produzione farmaceutica

Come parte di un nuovo centro di finitura, l'azienda ha implementato AntrumX® con il suo sistema di controllo di laboratorio VAV in spazi critici. Abbinato ad AntrumEye®, il sistema ha monitorato 10.000 piedi quadrati, ha fornito dati sulla qualità dell'aria in tempo reale e ha ottenuto una riduzione del 40% della domanda di ventilazione senza compromettere la sicurezza.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati