Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINUMERIK CNC Robotics?

La robotica controllata da CNC consente un percorso più intelligente verso l'automazione. Un'unica piattaforma SINUMERIK riduce gli sforzi di progettazione, semplifica l'integrazione ed elimina l'attrito dovuto al lavoro con più sistemi. Ciò significa interfacce stabili, messa in servizio più semplice e prestazioni prevedibili nell'intero spazio di lavoro del robot. Offre una maggiore disponibilità delle macchine, una qualità più costante e flussi di lavoro che gli esperti esistenti formati al CNC possono gestire facilmente.

Incontra il robot per macchine utensili SINUMERIK​

In prima linea nella robotica CNC c'è il SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR), il robot di lavorazione più preciso al mondo. MTR combina un concetto di trasmissione rivoluzionario con il controllo del movimento SINUMERIK avanzato. Questa svolta rende possibili applicazioni ad alta forza, inclusa la lavorazione dell'acciaio, all'interno della cella robotizzata.

Prestazioni rivoluzionarie

L'accuratezza del percorso assoluto è migliorata di oltre il 200% e si è registrato un aumento della produttività fino al 40%.

Rigidità migliorata

Una maggiore rigidità dinamica nell'intera area di lavoro consente operazioni di lavorazione impegnative in acciaio con elevate forze di processo.

Campi di applicazione estesi

I casi d'uso ad alta precisione – anche senza forze di processo – come l'additive manufacturing (AMF) e la stampa a getto d'inchiostro, il taglio laser e il taglio con getto d'acqua traggono vantaggio dai risultati ottenuti.

Guida introduttiva alla robotica CNC SINUMERIK

Il sistema di robotica CNC SINUMERIK contiene più elementi costitutivi che funzionano perfettamente insieme. Questa sezione fornisce una panoramica dei componenti principali che costituiscono l'intero sistema. Questi elementi consentono un'automazione robotica precisa, affidabile e completamente integrata per i movimenti di controllo del percorso.

Scopri come gli altri usano Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Germania | Robot macchina utensile SINUMERIK per la fresatura di rotaie

Riparazione automatizzata dell'acciaio ferroviario mediante fresatura robotizzata ad alta precisione, che combina le prestazioni delle macchine utensili CNC con la flessibilità robotica per aumentare la produttività, la precisione e la stabilità del processo.

Scopra cosa è possibile fare per SINUMERIK CNC Robotics

Select...

Con la cinematica robotica controllata da Sinumerik, le operazioni di fresatura possono essere programmate ed eseguite proprio come su una macchina CNC tradizionale. Il controller garantisce una precisione precisa del percorso, un'interpolazione multiasse coordinata e prestazioni stabili anche su geometrie complesse.

Domande frequenti