Tools


Siemens Worldwide

Pictures of the Future

Contact

Kontakt

Herr Sebastian Webel
Herr Sebastian Webel

Chefredakteur

Mobil: +49 172-7169762

Werner-von-Siemens-Straße 1
80333

Pictures of the Future
Das Magazin für Forschung und Innovation
 

Cybersicherheit

Cybersicherheit made in China

Blick in die Leitwarte eines petrochemischen Unternehmens in Xinjiang, im Westen Chinas. Die Cyberkriminalität wird zu einer immer größeren Bedrohung der Volkswirtschaft – das hat nun auch die Regierung in Peking auf den Plan gerufen.

Hacker haben in China oft leichtes Spiel. Immer häufiger geraten Industrieanlagen ins Visier der Cyberkriminellen. Das Industrial Security Lab von Siemens in Peking und das Siemens China Cyber Defense Center in Suzhou helfen Kunden, sich vor Attacken zu schützen.

Der Online-Handel in China boomt. Shopping-Portale wie Taobao oder Alibaba, der größte Online-Marktplatz der Welt, verzeichnen Milliardenumsätze, die über Bezahldienste wie Alipay generiert werden. Doch wo große Geldströme fließen, sind Kriminelle nicht weit. Die genannten Dienste sind besonders häufig Ziel von Hackern, die etwa mit Phishing-Mails Kundendaten abgreifen wollen. Jeder fünfte Internetnutzer in China war bereits Opfer solcher Betrüger.

Die Cyberkriminalität ist eine wachsende Bedrohung für die größte Volkswirtschaft der Welt – das hat nun auch die Regierung in Peking auf den Plan gerufen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat IT-Sicherheit zur Chefsache erklärt. Erste Maßnahme: In besonders sicherheitskritischen Branchen ist die Verwendung ausländischer IT-Produkte streng reguliert, etwa bei den Banken. Das soll Einfallstore für Hacker und ausländische Geheimdienste schließen und die heimische IT-Industrie stärken. Der Markt für IT-Sicherheit in China wird dadurch stark wachsen, schätzt das US-Marktforschungsunternehmen Technavio: von 2,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 auf 3,62 Milliarden im Jahr 2019 mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten.

Internet-Café im chinesischen Wuhu. Jeder fünfte Internetnutzer in China war bereits Opfer von Cyber-Kriminalität. Ein Grund: Chinesische Software und Apps sind oft noch nicht gut gesichert.

Veraltete Steuerungstechnik in Industrieanlagen

Weniger im Bewusstsein der chinesischen Öffentlichkeit, aber nicht minder kritisch sind Hackerattacken gegen Industrieanlagen, etwa Chemiefabriken oder Kraftwerke. Chinesische Unternehmen setzen häufig Systeme ein, bei denen veraltete und neue Technik miteinander kombiniert werden. Dem Trend zur umfassenden Vernetzung folgend, werden diese Systeme nun mit PCs im Büro oder – zur Fernwartung – mit dem Internet verbunden, obwohl sie für solche Szenarien niemals ausgelegt waren. Schadsoftware, die Bürorechner befällt, kann sich ohne Schutzmaßnahmen leicht auf die Steuerung von Maschinen ausbreiten, die heute etwa über Industrial-Ethernet und Internetprotokoll vernetzt sind.

Welches Ausmaß die Bedrohung durch Cyberkriminalität auch im produzierenden Sektor in China bereits angenommen hat, belegt eine Umfrage, die Siemens 2014 unter mehr als hundert Industrieunternehmen durchgeführt hat. Über 80 Prozent meldeten einen Vorfall, also die Infektion von Rechnern mit Viren oder andere Arten von Cyberangriffen. Einige der befragten Unternehmen räumten sogar vorübergehende Unterbrechungen in der Produktion mit Umsatzeinbußen ein. Das sei nicht allein auf veraltete Sicherheitstechnik zurückzuführen, sondern auch ein Resultat mangelnden Bewusstseins, klagt Professor Wen Tang, Leiter des Industrial Security Lab von Siemens Corporate Technology in Peking. Ein Manager einer großen chinesischen Raffinerie habe ihm zu verstehen gegeben, dass man keine Cyber-Sicherheitsmaßnahmen brauche, schließlich habe es noch nie Angriffe auf sein Unternehmen gegeben.

Wer sich regelmäßig um die IT-Sicherheit bemüht, macht es Angreifern schwer, dass diese im besten Fall das Interesse verlieren.
Forscher im Industrial Security Lab von Siemens in China. Hier entwickelt und demonstriert CT Cyber-Sicherheitslösungen für die größte Volkswirtschaft der Erde.

Die Illusion von Sicherheit

Nicht viel besser sieht es mitunter in Unternehmen aus, die bereits erste Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Sie kaufen eine Firewall- und Antivirensoftware und meinen, nun für alle Zeiten geschützt zu sein. „Die Illusion von Sicherheit“ nennt das Wen Tang und warnt: „IT-Sicherheit ist keine einmalige Anschaffung, sondern ein fortwährender Prozess, zu dem Bewusstsein, Management, Lösungen und Produkte gehören.“ Wer sich regelmäßig um die IT-Sicherheit bemühe, könne zwar ebenfalls keine hundertprozentige Immunität erwarten, mache es aber Angreifern so schwer, dass diese im besten Fall das Interesse verlören.

Lösungen zum Schließen von Sicherheitslücken

Bereits seit Anfang 2005 leistet ein Labor bei Siemens Corporate Technology unter der Leitung von Wen Tang bahnbrechende Forschungsarbeit zur industriellen Sicherheit. Das Aufgabenspektrum des Industrial Security Lab hat sich jedoch verändert. Stand früher Forschung im Mittelpunkt, so geht das Team inzwischen immer häufiger zu Kunden, die eine Steuerung von Siemens oder auch von Wettbewerbern betreiben. Es bietet Risikoanalysen an, um Sicherheitslücken aufzudecken, und erarbeitet Lösungen, wie man diese schließen kann. Seit 2014 unterstützt das Lab auch Kunden und Behörden und hat damit das Vertrauen in Siemens als Partner vor Ort gestärkt.

Im Labor selbst sind zu Demonstrationszwecken mehrere Installationen aufgebaut, zum Beispiel das Automatisierungs-Testfeld einer typischen Fabrik. Hier kann Wen Tang Besuchern – etwa Kunden oder staatliche Institutionen –  demonstrieren, wie leicht Hacker die Steuerung kapern können, wenn bei Schutzmaßnahmen geschludert wurde. Dann nutzt Wen Tang ein im Team entwickeltes Werkzeug namens Styx, um einen Sturmangriff auf ein Netzwerk zu simulieren. Das Team zeigt Kunden auch im Rahmen von Training-Sessions wie sie ihren Sicherheitsstatus mit Analyse-Software von Siemens verbessern können.

Simulierter Sturmangriff: Im Industrial Security Lab demonstrieren die Siemens-Forscher, wie leicht Hacker eine Fabriksteuerung kapern können.

Das Lab arbeitet derzeit an unterschiedlichen Projekten. Styx (Security Testing Systems for Protocol X) ist ein weithin bekanntes Werkzeug, das im Industrial Security Lab entwickelt wurde. Styx füttert bei Tests das zu prüfende System mit Millionen absichtlich fehlerhafter Kommunikationspakete, eine Methode die man Fuzz-Testing (unscharfes Testen) nennt. Sie untersucht, ob das System langsamer wird oder gar abstürzt. Der Vorteil von Styx: Es braucht keine Kenntnisse über das System und findet auch bisher unbekannte Fehler, die sich daraufhin schnell beheben lassen, um die Sicherheit von Siemens-Produkten zu verbessern. Ob es sich bei dem zu testenden System um die Steuerung einer Getränkeabfüllanlage oder eines Kraftwerks handelt, spielt keine Rolle. Experten sprechen deshalb von Black-Box-Testing. Zehn Millionen Testfälle für unterschiedlichste Industrieprotokolle hat Styx bereits ausgeführt.

Styx testet Automatisierungssysteme vor der Auslieferung an den Kunden oder wenn es bei bestehenden Anlagen einen Verdacht auf Sicherheitsrisiken gibt. Mit Janus hat das Siemens-Lab eine weitere Software entwickelt. Sie basiert auf Deep Packet Inspection, einem Verfahren, mit dem sich Datenpakete überwachen und filtern lassen, und kann in laufenden Anlagen und rund um die Uhr illegale Zugriffe auf das Netzwerk oder die Anwendungen in einer Industrieautomatisierung erkennen und verhindern.  

In China entwickelt – weltweit genutzt

Styx und Janus wurden bei Corporate Technology in Peking entwickelt. Warum hier und nicht anderswo? „Weil wir nah an den Kunden sind und aufgrund der engen Zusammenarbeit ihre Probleme verstehen“, sagt Wen Tang. „Außerdem sind im Team viele Fachleute, die Sicherheitswerkzeuge und Software für den Bedarf lokaler Kunden entwickeln können.“  

Bernd Müller
Picture credits: von oben: 1. Bild dpa/picture alliance, 2. Bild Imaginechina/Corbis