Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Inženjering žičanih snopova

Žičani snop je sustav izoliranih provodnih žica povezanih zajedno i koristi se u električnom sustavu motornog vozila, složenog stroja ili zrakoplova.

Što je inženjering žičanih snopova?

Inženjering žičanih snopova je proces razvoja električnog temelja za sigurnu i pouzdanu raspodjelu energije u cijelom sustavu. Ona čini temelj pouzdanog, isplativog i uspješnog dizajna i proizvodnje proizvoda.

Dizajn, inženjering i izrada kablova komplicirani su kraćim ciklusima pokretanja programa i povećanim pritiskom cijena, zajedno s povećanjem složenosti proizvoda i konfiguracije. Softver za dizajn pojaseva pomaže mnogim tvrtkama da se pozabave inženjerski izazovi žičanog snopa. Snažne mogućnosti automatizacije dizajna, zajedno s inženjerskim protokom ožičenja temeljenog na modelu, pomažu proizvođačima da smanje troškove, poboljšaju kvalitetu proizvoda i povećaju učinkovitost.

Srodni proizvodi: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Proizvodi povezani sa softverom za dizajn uprtača

Dok je digitalizacija bitan korak prema implementaciji i realizaciji Industrije 4.0, uspjeh proizvođača pojaseva ovisi o sposobnosti preciznog dizajniranja, optimizacije i trošenja proizvodnih procesa, rada, materijala i resursa potrebnih za proizvodnju žičanih pojaseva.

Optimizirane performanse i pouzdanost

Pravilno dizajnirani žičani pojasevi osiguravaju optimizirane performanse i pouzdanost električnih sustava.

Smanjeno vrijeme i troškovi instalacije

Dobro dizajnirani pojasevi s jasno označenim žicama, standardiziranim priključcima i logičkim stazama usmjeravanja smanjuju vrijeme instalacije i složenost tijekom operacija montaže ili održavanja.

Poboljšana sigurnost i usklađenost

Inženjering žičanih snopova osigurava usklađenost sa sigurnosnim standardima i propisima specifičnim za svaku industriju.

Koja je svrha žičanog snopa?

Svrha žičanog snopa je organizirati pojedinačne žice u jednu jedinicu za učinkovit prijenos električne energije i signala. Žičani snop smanjuje radno vrijeme i potencijal za ljudske pogreške, omogućujući tehničarima da složene sklopove ožičenja uklapaju u male ili teško dostupne prostore.

Na primjer, u nekim modernim vozilima postoji približno 40 različitih pojaseva, koji se sastoje od otprilike 700 priključaka i više od 3000 žica. Spajanje žica i kabela u žičani snop pojednostavljuje povezivanje s većim komponentama kao jednu jedinicu za ugradnju, umjesto povezivanja svakog pojedinačnog lanca.

Što je dizajn žičanog snopa?

Dizajn žičanog snopa je postupak kojim inženjer procjenjuje zahtjeve električnog dijela sustava, s obzirom na raspoloživi fizički prostor za stvaranje sklopa žica za isporuku snage i informacija po potrebi. Dizajn mora povezati sve potrebne komponente i ne ometati druge sustave kritične za rad i svrhu proizvoda.

Na primjer, žičani pojas u avionu mora napajati sve, od kontrola leta do udobnosti putnika i stajnog trapa. Dizajn žičanog snopa mora uzeti u obzir mehaničke sustave, udobnost putnika i posade, raspodjelu težine, vodovod i još mnogo toga kako bi se osigurao siguran i učinkovit prijevoz.

Izazovi u inženjerstvu žičanih pojaseva

Iako proizvodnja žičanih pojaseva postoji već više od jednog stoljeća, današnji proizvođači suočavaju se s bezbrojnim izazovima s niskim maržama, gubitkom plemenskog znanja, složenim procesima, kontinuiranim promjenama i strogim zahtjevima za kvalitetom i isporukom. Implementacijom tijekova rada zasnovanih na modelu, proizvođači mogu objediniti prethodno fragmentirane domene dizajna i proizvodnje automatizacijom razmjene podataka i olakšavanjem odluka na više domena. Kroz integraciju pravila dizajna koja podržavaju automatizaciju i dosljednost u cijelom inženjerskom procesu, plemensko znanje može se uhvatiti umjesto izgubiti.

Koristite sveobuhvatni digital twin u procesu dizajna kabelskog snopa

Zamjena zastarjelih proizvodnih inženjerskih alata i metoda uz nastavak protoka podataka o dizajnu moguća je digitalnom tehnologijom blizanaca. To je od vitalnog značaja za učinkovitost i isplativu proizvodnju. Kao rezultat toga, sve se više tvrtki oslanja na sveobuhvatnog digital twin blizanca u dizajn kabelskog snopa proces.

Većina proizvođača vozila, primjerice, implementirala je digital twin cijelog životnog ciklusa kako bi održali sljedivost procesa dizajna, proizvodnje i korištenja vozila. Uz sveobuhvatni digital twin koji se sastoji od potvrđenog modela uprtača i digitaliziranog modela proizvodnog procesa, tvrtke mogu transformirati inženjerske, troškovne i proizvodne performanse - na kraju povećavajući profit.

Saznajte

Capital stvara optimiziranog digitalnog blizanca koji se sastoji od potvrđenog modela kabelskog snopa i digitaliziranog modela procesa proizvodnje ožičenja.

Gledati

Riješite izazove dizajna žičanih pojaseva s Capitalom.

Pročitaj

Webinar - Dizajn žičanog snopa zrakoplova

eKnjiga - Razvoj EE sustava

Brošura - Inženjerska rješenja žičanih snopova