Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Vanjski pogled na kampus Sveučilišta u Torontu Scarborough (UTSC). (UID: 64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

Dekarbonizacija kampusa jednostavnim strategijama visokog utjecaja

Univerzitet u Torontu Scarborough Campus (UTSC) u Kanadi unapređuje održivost i cilja na ugljičnu neutralnost do 2050. Nedavni projekt u zgradi znanosti o okolišu i kemije pokazuje kako jednostavna nadogradnja učinkovitosti može potaknuti veliku dekarbonizaciju i stvoriti uštede u radu kampusa.

Mala promjena, velika razlika

LEED Gold certificirana zgrada znanosti o okolišu i kemije (ESCB) na UTSC-u nalazi se Odsjek za fizičke i okolišne znanosti i opslužuje preko 1.100 dodiplomskih studenata i 150 diplomskih studenata. Neefikasnost hladnjaka za povrat topline njegovog sustava geo-izmjene dovela je do neočekivano visoke potrošnje prirodnog plina tijekom hladnijih mjeseci, što dovodi u pitanje ciljeve dekarbonizacije UTSC-a.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Manja potrošnja prirodnog plina

Kao rezultat prebacivanja goriva, uočeno je značajno smanjenje potrošnje prirodnog plina od 33%.

4% Smanjenje potrošnje električne energije

Sustavnim postupkom ponovnog puštanja u rad i korištenjem naprednih strategija upravljanja postignuto je smanjenje potrošnje električne energije od 4%.

1,094t Godišnja ušteda stakleničkih plinova

Učiniti postojeću opremu što učinkovitijim radom idealno je polazište za put dekarbonizacije. Samo optimizacija postojeće infrastrukture rezultirala je smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 1.094 t CO2e.

Optimizacija učinkovitosti sustava geo-razmjene

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Poboljšanje performansi bez ometanja svakodnevnog rada

ESCB je dizajniran za energetsku učinkovitost i opremljen sustavom geo-razmjene. Međutim, hladnjak za povrat topline nije radio kako je bilo predviđeno, što je imalo kaskadni učinak na performanse cijelog sustava. Kampus Sveučilišta u Torontu Scarborough također se suočio s izazovom ponovnog puštanja u rad zgrade dok je ostala u upotrebi. Kroz puštanje u pogon postojećih zgrada (eBCx), UTSC je identificirao i riješio neučinkovitosti, poboljšavajući performanse naslijeđenih sustava i infrastrukture bez ometanja udobnosti i svakodnevnog rada studenata, nastavnika i osoblja.

Siemens tim nije bio zainteresiran samo za popravljanje stvari - željeli su nam pomoći da izgradimo nešto održivo na duži rok.
Johnny Ravindran, Voditelj upravljanja i implementacije energije, UTSC

Napredak kampusa za sutra

UTSC se udružio sa Siemensom kako bi optimizirao ESCB uz podršku IESO SaveOnEnergy programa i Enbridge Gasa. Ovaj zajednički pristup puštanju u rad postojećih zgrada (eBCx) koristio je rješavanje problema temeljeno na podacima i pokrajinske resurse i poticaje za smanjenje potrošnje energije.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Pregled sustava i provjera dizajna

Proces optimizacije započeo je sveobuhvatnim pregledom sustava. Siemensovi stručnjaci analizirali su podatke sustava i surađivali s UTSC timom kako bi procijenili energetska opterećenja zgrade i njihovu integraciju s postojećim sustavom geo-razmjene. Petlje grijanja i hlađenja pažljivo su procijenjene, a originalne specifikacije dizajna su revidirane kako bi se utvrdila odstupanja od izvornog dizajna i neučinkovitosti.

Funkcionalno ispitivanje i podešavanje sustava upravljanja

U sljedećoj fazi provedena su funkcionalna ispitivanja kako bi se osiguralo da svi sustavi rade kako je predviđeno. To je uključivalo provjeru odziva upravljačkih sustava i fino podešavanje PID petlji kako bi se postigla točnija i stabilnija kontrola funkcija grijanja i hlađenja.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Mjerenje performansi i nadzor topline

BTU mjerač, uređaj prilagođen preciznom mjerenju izmjene toplinske energije u sustavima grijanja i hlađenja, ugrađen je za praćenje topline proizvedene procesom povrata topline. To je omogućilo točno mjerenje brzina protoka i temperatura opskrbe i povratne linije, pružajući vrijedan uvid u to koliko se učinkovito energija hvata i ponovno koristi unutar sustava.

Optimizacija i provedba korektivnih mjera

Konačno, sustav geo-razmjene fino je podešen prema preporukama studije puštanja u pogon kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i performanse. Dodatna poboljšanja implementirana su u HVAC sustavima zgrade, uključujući zakazivanje HVAC -a, optimizaciju rashlađene vode, podešavanje petlje tople vode, podešavanje zadane točke jedinice za rukovanje zrakom i optimizaciju cijevi za uzemljenje.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Optimizacija načina rada zgrade ključna je stvar koju možemo učiniti uz veliku isplatu.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

Zajedno dekarboniziramo vašu postojeću zgradu

Group of students walking together and smiling.

Uspješni projekt eBCX na UTSC-u pokazuje kako ciljane, isplative mjere mogu značajno poboljšati energetsku učinkovitost i održivost sveučilišne zgrade u kratkom vremenu. Želite li i svoje postojeće zgrade učiniti održivijim? Stupite u kontakt s nama! Zajedno ćemo identificirati prave pristupe i razviti učinkovitu strategiju.