Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

##Chapter title

Lorem ipsum headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Bona autem corporis huic sunt, quod posterius posui, similiora. Omnia contraria, quos etiam insanos esse vultis. Sed vobis voluptatum perceptarum recordatio vitam beatam facit.

image

Digitaler Zwilling als Erfolgsgarant

Wer Maschinen für die Pharmaindustrie baut, muss höchste Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität erfüllen. Bausch + Ströbel setzt auf konsequente Digitalisierung, um gleichermaßen die traditionell verlangten hochspezialisierten Anlagen sowie die zunehmend nachgefragten hochflexiblen, kurzfristig verfügbaren Standardmaschinen liefern zu können.

 

Der schwäbische Maschinenbauer nutzt digitale Zwillinge seiner Maschinen und hat die Entwicklung auf ein mechatronisches Konzept umgestellt. Die bislang getrennten Entwicklungsteams bei Bausch + Ströbel wurden zu interdisziplinären Einheiten umstrukturiert, die gleichzeitig und gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

 

Alle Erkenntnisse aus den Simulationen und Tests mit den digitalen Zwillingen der Maschine fließen wieder in den Datenpool zurück, der mit Teamcenter verwaltet wird. Das ermöglicht eine virtuelle Inbetriebnahme, durch die zuverlässig Fehler erkannt und beseitigt werden können. Erkenntnisse und Daten aus dem Betrieb beim Kunden fließen zu Bausch + Ströbel zurück, die somit immer eine aktuelle virtuelle Kopie jeder Maschine im Haus haben – ideal für den Service und ein echter Wettbewerbsvorteil. Hinzu kommt die Zeitersparnis beim Engineering mit dem TIA Portal: Mindestens 30 % Effizienzsteigerung erwartet das Unternehmen bis 2020.

Digitalisierung haben wir dann richtig gemacht, wenn der Kunde mit dem Wunsch für eine Anlage kommt und wir innerhalb von zwei Tagen mit ihm bei uns am Standort die Anlage konfiguieren können.

Dr. Hagen Gehringer, Geschäftsführer Bausch + Ströbel

Ganzheitlicher Ansatz

Der ganzheitliche Ansatz zur Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette

image

Lorem ipsum dolor Subheadline

Um im Wettbewerb vorne sein zu können, reicht es nicht mehr aus, nur einzelne Schritte der Wertschöpfungskette zu optimieren. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig.

 

Dafür hat Siemens das passende Portfolio entwickelt: Die Digital Enterprise Suite verknüpft alle Phasen und Prozessschritte digital und durchgängig miteinander, bis hin zu den Zulieferern. Dabei können Unternehmen an jedem Punkt ihrer Wertschöpfungskette vom Produktdesign bis zum Service beginnen und die Digitalisierung sukzessive ausbauen, je nach aktuellem Bedarf des Unternehmens – auch bei bestehenden Systemlösungen.

Headline Machine concept lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Non modo carum sibi quemque, verum etiam vehementer carum esse? Nec lapathi suavitatem acupenseri Galloni Laelius anteponebat, sed suavitatem ipsam neglegebat; Duo Reges: constructio interrete. 

 

 

Headline Machine engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Non modo carum sibi quemque, verum etiam vehementer carum esse?

Nec lapathi suavitatem acupenseri Galloni Laelius anteponebat, sed suavitatem ipsam neglegebat; Duo Reges: constructio interrete. 

Lorem ipsum Machine commissioning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Non modo carum sibi quemque, verum etiam vehementer carum esse?

Nec lapathi suavitatem acupenseri Galloni Laelius anteponebat, sed suavitatem ipsam neglegebat; Duo Reges: constructio interrete. 

Lorem Ipsum Machine operation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio?

 

Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Non modo carum sibi quemque, verum etiam vehementer carum esse?

Nec lapathi suavitatem acupenseri Galloni Laelius anteponebat, sed suavitatem ipsam neglegebat; Duo Reges: constructio interrete.

Lorem Ipsum Machine services

Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Non modo carum sibi quemque, verum etiam vehementer carum esse?

Nec lapathi suavitatem acupenseri Galloni Laelius anteponebat, sed suavitatem ipsam neglegebat; Duo Reges: constructio interrete.