Der Klimawandel ist Wirklichkeit. Wir kommen unserer Verantwortung nach – mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen.

Als eines der ersten großen Industrieunternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Mit diesem ambitionierten Vorhaben sowie mit Technologien und Lösungen aus unserem Umweltportfolio unterstützen wir unsere Kunden bei der Steigerung von Energieeffizienz und der Dekarbonisierung.

image

Joe Kaeser, CEO of Siemens AG

To Beat Climate Change, Digitalize the Electrical World

Investitionen in CO2-reduzierte Technologien und Lösungen zahlen sich aus: Sie erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und unseres Konzerns – und nutzen der Umwelt

Siemens setzt seit vielen Jahren auf die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien zur Resourcenschonung und  Energieeffizienz. Der Nutzen zeigt sich zum einen für die Umwelt und Lebensqualität der Menschen. Zum anderen können unsere Kunden dadurch Energie einsparen und so die Produktionskosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Jetzt die Weichen stellen für nachhaltige Städte

70% der Emissionen werden aus den Städten kommen. Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, müssen wir den Kampf zuerst in den Städten gewinnen.

Dr. Roland Busch, Mitglied des Vorstands der Siemens AG
image

Es ist unsere Aufgabe, eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel einzunehmen – zu demonstrieren, dass es technologisch und wirtschaftlich lohnenswert ist, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist unser CO2-neutrales Programm.

Jenny Bofinger-Schuster, Senior Vice President Sustainability & Cities, Siemens AG

CO2-neutraler Geschäftsbetrieb bis 2030

Siemens strebt als einer der ersten großen Industriekonzerne weltweit eine neutrale CO2-Bilanz bis 2030 an. Um dies zu erreichen, setzen wir auf vier Hebel: Energieeffizienz, Dezentrale Energiesysteme, Optimierung der Fahrzeugflotte sowie Strom aus erneuerbaren Quellen.

InfographicInfographic

 

CO2-neutraler Geschäftsbetrieb: Aktuelle Zahlen

0 %

unserer deutschen Standorte nutzen zu 100% Ökostrom

25 %

CO2-Reduktion seit Start des CO2 Reduktionsprogrammes

> 20 Mio.

Euro erwartete jährliche Einsparung operativer Kosten ab 2020 durch Investitionen in Energieeffizienzprojekte

Siemens als Vordenker im Klimaschutzplan Deutschland 2050

Als führender Partner unserer Kunden und der Gesellschaft bei der Dekarbonisierung weiß Siemens um die Technologie und die wirtschaftliche Machbarkeit eines künftigen kohlenstoffarmen Energiesystems. Dazu gehören das Verständnis der technologischen Veränderungen, die in den nächsten 30 Jahre nötig sein werden, sowie der Kosten, die mit ihnen verbunden sein werden, und das Wissen, wann diese Schritte unternommen werden müssen. Wir haben am Beispiel Deutschland – als Land mit einem ehrgeizigen Dekarbonisierungsplan – untersucht, wie eine Energiewende mit dem Ziel einer Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 80% aussehen könnte.

Siemens Umweltportfolio – unser Motor zur Dekarbonisierung

Mit dem Umweltportfolio begegnet Siemens wesentlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel, Umweltverschmutzung, sowie der Ressourcenknappheit. Das Umweltportfolio umfasst Produkte, Systeme, Lösungen und Dienstleistungen, die dem Einsatz erneuerbarer Energien oder der Steigerung der Energieeffizienz dienen. Mit dem Umweltportfolio hilft Siemens, den für den Klimawandel maßgeblich verantwortlichen Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen zu reduzieren.

Unser Umweltportfolio in Zahlen

Wann ist ein Produkt Teil des Umweltportfolios?

Für unser Umweltportfolio qualifizieren sich sowohl Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren Komponenten als auch Produkte und Systeme, die in der Nutzungsphase bei unseren Kunden deutlich energieeffizienter sind als vergleichbare Lösungen (d.h. entweder mindestens 20% effizienter oder absolute Emissionseinsparung im Berichtszeitraum von mindestens 100.000 Tonnen CO2-Äquivalenten).

> Kriterien für die Aufnahme von Elementen in das Umweltportfolio

Trends & Themenschwerpunkte

Innovationen machen uns erfolgreich

Seit nahezu 170 Jahren sind weiterführende Ideen, neue Konzepte und erfolgreiche Geschäftsmodelle die Garanten unseres Erfolgs. Unsere Innovationen verharren nicht bei der reinen Idee, sondern überzeugen am Markt und setzen Maßstäbe.