Bildende Kunst – Die Zukunft ergründen

image

Im Bereich Bildende Kunst initiieren und realisieren wir Projekte zur Gegenwartskunst. Wir suchen nach Themen und künstlerischen Positionen, die aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen aufgreifen und sich mit Themen der Zukunft auseinandersetzen. Die Projekte werden in Kooperation mit Kunstschaffenden und Kunstinstitutionen im In- und Ausland initiiert. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf den Entstehungsprozess von Kunst und auf den gegenseitigen Austausch mit den Partnern in der Kunst. Dabei haben die Partnerschaften mit international renommieren Häusern eine große Bedeutung für uns. So befindet sich z.B. die Siemens Fotosammlung seit 2003 in der Pinakothek der Moderne.

 

Das Siemens Arts Program ist operativ tätig und bearbeitet keine Förderanträge Dritter. Das Befassen mit Kunst und Kultur erfolgt durch eigene Projekte und interdisziplinäre Partnerschaften. Eine Corporate Collection im herkömmlichen Sinne ins Leben zu rufen, ist kein erklärtes Ziel des Siemens Arts Program.

News

Deutschland 8 – Deutsche Kunst in China (19.09. – 31.10.2017)

Siemens ist Partner der Gruppenausstellung in Peking

 

Die Ausstellung versammelt mehr als 50 Künstler mit rund 300 Werken, unter anderem von Georg Baselitz, K.O. Götz, Katharina Grosse, Anselm Kiefer, Alicja Kwade, Sigmar Polke, Neo Rauch, Gerhard Richter und Katharina Sieverding.

Vor der Ausstellungseröffnung in Peking führte das Siemens Arts Program mit Katharina Sieverding ein Interview.

 

Frau Sieverding, was macht für Sie ein gutes Foto aus?

Meine Devise war von Anfang an: Aus einem (oder mehreren) Fotos muss ich erst mal ein Bild machen d.h. eine durch und durch konzipierte Bildkonstruktion bis zum endgültigen inhaltlichen Statement. Es geht nicht um Fotokunst, noch weniger um Kunstfotos. Also das ganze Potential der Fotografie auszuloten, testen und zu hinterfragen und vor allem die technologischen Ursprünge und Fortschritte als Massenmedium aufzudecken und inhaltlich entsprechend einzusetzen, damit ich meiner Verantwortung im Umgang mit diesen Widersprüchen als Künstlerin politisch gerecht werde.

 

Sie haben eine Zeit lang in China bearbeitet und gelebt. Inwiefern hat das Ihre Kunst beeinflusst?

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit von 1976 bis 1978 erhielten Klaus Mettig und ich die Drehgenehmigung für den zweieinhalb stündigen 16-mm Film: BEIJING – YANAN – XIAN – LUOYANG –SEPTEMBER-OKTOBER 1978. Die spezifische antizipatorische Bild-Text-Qualität großflächiger chinesischer Darstellungen im öffentlichen Raum hatte mich interessiert. Und einige meiner frühen Arbeiten geprägt. Von 2002 bis 2003 praktizierte ich in einem Pilotprojekt der UdK-Berlin eine Gastprofessur für Visual Culture Studies an der China Art Academy in Hangzhou und war an der Shanghai Biennale 2001 beteiligt.  

 

Siemens versucht mit hochspezialisierten Computertomographien medizinische Einsichten in das Unsichtbare zu erlangen. Ihr monumentales Fotogemälde im Berliner Reichstag zeigt eine Art Röntgenbild, bei dem ein Rückgrat von Flammen durchsetzt ist. Suchen Sie in Ihren Bildern eher das Verborgene oder vergrößern Sie das Sichtbare?

 

Ich diagnostiziere und kontextualisiere in diesem Statement, worauf die Politiker an diesem Arbeitsplatz Reichstag achten sollten. Was verantworten Sie politisch auf und zwischen Erde und Sonne – Der radiologische Befund deutet auf eine schleichende Zeitkrankheit hin. Die NASA diagnostiziert die Solar-Flammen.

Projekte

Kreativität zusammenbringen

SPEAK-UP (KUNSTINSTALLATION VON RUPPRECHT MATTHIES)

"Wenn Sie ein Wort hätten, um zu beschreiben, was Siemens für Sie bedeutet und wofür Sie in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld stehen, was wäre das?" Diese Frage wurde an Siemens Führungskräfte gestellt. Ihre individuellen Assoziationen wurden dann von dem Künstler Rupprecht Matthies in eine Kunstinstallation in der Siemens-Zentrale in München verwandelt (Mai-September 2017).