Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Perfekte Orte schaffen

Wir verbessern Gebäude und dadurch die Lebensqualität der Menschen

Immer mehr Aktivitäten finden in geschlossenen Räumen statt. Nirgendwo ist dies mehr der Fall als in Finnland: Aufgrund der langen Winter suchen die Menschen nach warmen, behaglichen Orten, um sich zu treffen und auszutauschen. Die Besucher beschreiben Sello nicht nur als ein Einkaufszentrum – sondern als eine Gemeinschaft. Datengesteuerte Services von Siemens geben den Besuchern ein Gefühl von Wärme, Komfort und Behaglichkeit – ein perfekter Ort, um Menschen zusammenzubringen und sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen.

Ein perfekter Ort, um Menschen zusammenzubringen – und sich wohlzufühlen

Das Sello Einkaufszentrum: Dieses Gebäude ist eine Gemeinschaft

Sello ist Finnlands meistbesuchtes und nachhaltigstes Einkaufszentrum. Auf 102.000 Quadratmetern Bruttomietfläche begrüßt es jedes Jahr 24 Millionen Besucher aus der ganzen Welt. Es gibt dort über 170 Geschäfte, eine Konzerthalle, eine Bibliothek, Supermärkte und Unterhaltungsangebote. Damit bietet Sello mehr als nur Einkaufsmöglichkeiten – sein Ziel ist es, mehr Stadtzentrum als Einkaufszentrum zu sein.

image

Dieses Gebäude – es ist ein Ort, um zu lernen. Es ist ein Ort, um zu konkurrieren. Ein Ort, um zu üben, um zu verbessern. Um zu erfinden. Vor allem aber ist dieses Gebäude eine Gemeinschaft.

Marianne Harjula, Sello Event Manager
Die richtige Kombination aus Menschen, Technologie und Services gibt den Besuchern ein Gefühl der Behaglichkeit – und dass sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen.

 

Sello ist eines der grünsten Einkaufszentren in Europa.

 

Siemens bietet nicht nur die richtige Technologie und die richtigen Services, sondern auch die richtigen Menschen, um sicherzustellen, dass Sello das Meiste aus seinen Daten herausholt – mit einem festangestellten Servicemanager von Siemens und Wartungspersonal für die Gebäudeautomation vor Ort.

 

Die Hauptziele des Projekts: deutliche Energieeinsparungen, größerer Komfort und eine langfristige Verbesserung der Luftqualität im Gebäude.

 

Die durch das Energy Performance Contracting garantierten Ersparnisse werden genutzt, um die Investitionsausgaben selbst über die Vertragslaufzeit zu finanzieren – und diese Kosten innerhalb von vier Jahren zu amortisieren.

 

Dank der günstigen Lage des Sello Einkaufszentrums in der Nähe von Helsinki und der hervorragenden Anbindung an das öffentliche Transportnetz fahren täglich 30.000 Menschen mit dem Bus oder Zug, um dort einzukaufen.

 

Digitalisierung schafft effizienten Komfort

Optimale Verbesserung von Energieverbrauch und Luftqualität

Mit gezielter Auswertung von Daten aus Energie- und HLK-Infrastruktur, Luftqualität- und Temperatursensoren, Auslastungszahlen und Wettervorhersagen identifizierte Siemens Optimierungsbereiche. Auf dieser Grundlage entstand ein umfassendes Optimierungsprogramm für Sellos Gebäudesystem mit einem Fokus auf Energieverbrauch und Luftqualität.

image
Perfekte Orte benötigen perfekte Services.

Perfekte Services mit dem Digital Service Center und Navigator

Das Konzept von Siemens umfasste Trendanalysen für Räume und Einrichtungen, maßgeschneiderte Parameter für Anlagenleistung und Umgebungsbedingungen sowie Fehlererkennung und -diagnose. So kann eine schnelle und quantifizierbare Problemlösung sichergestellt werden.
Diese Services werden direkt vor Ort mit einem festangestellten Servicemanager und Wartungspersonal ausgeführt sowie ferngesteuert durch das Digital Service Center und Navigator – der cloudbasierten Energie- und Nachhaltigkeitsplattform.

image
Datengesteuerte Services von Siemens schaffen perfekte Bedingungen, um sich wohlzufühlen.

Eine lange Tradition der Zusammenarbeit

Die Beziehung zwischen Sello und Siemens begann vor 25 Jahren. Das Ergebnis: die erste LEED-Zertifizierung des Einkaufszentrums, 50 Prozent weniger Energieverbrauch und Einsparungen von 133.000 € jährlich. Das aktuelle Effizienzprogramm sieht Einsparungen von 110.000 € pro Jahr, 20 Prozent geringere CO2-Emissionen und eine Verringerung des Fernwärmebedarfs um 50 Prozent vor.
Die umgesetzten Maßnahmen haben zu einer besseren Luftverteilung in bestimmten Bereichen geführt – auch in Restaurants, wo die Menschen einen Großteil ihrer Zeit ohne viel Bewegung verbringen. Wenn der Wetterbericht Schnee ankündigt, kann die Fernwärme proaktiv genutzt werden, um die Eingangsbereiche zu heizen und Vereisung zu verringern.
All diese Komponenten machen einen Besuch im Sello Einkaufszentrum zu einem erstklassigen Erlebnis und halten Betriebskosten und Mieten für die Ladeninhaber so niedrig wie möglich.

#CreatingPerfectPlaces überall auf der Welt

Schaffen Sie Ihren eigenen perfekten Ort

Erfahren Sie alles über unsere Produkte und Lösungen, um Ihren eigenen perfekten Ort zu schaffen und zu bewahren.