Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Alternative Transformatoren-Flüssigkeiten

Zuverlässige Stromversorgung für ein Einkaufszentrum mit „grünem“ Öl-gefülltem Transformator

Sicherheit für Personen und Güter – und dabei auch noch umweltschonend. An einen Transformator für die Stromversorgung eines großen Einkaufszentrums sind einige Bedingungen geknüpft. Die Wahl für das Shopping Center „New World” fiel daher auf einen Ester-gefüllten Leistungstransformator, eine umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Mineralöl.

Zuverlässige Stromversorgung für großes Einkaufszentrum

Eine sichere Stromversorgung ist für ein Einkaufszentrum unverzichtbar. So auch für das Shopping Center “New World” in Ningbo, Zhejiang Province. Ein Transformator soll zuverlässig Strom von einer U-Bahn-Station in das Shopping Center transportieren – und eine wichtige Voraussetzung erfüllen: hohe Sicherheit für Mensch und Umwelt.

 

Normalerweise sind Transformatoren mit Mineral- oder Silikonöl gefüllt. Dieses dient sowohl der Isolation als auch der Kühlung.  Wird dieses freigesetzt, ist es umweltschädlich und leicht brennbar. Für den Transformator des Einkaufszentrums musste eine alternative Füllung gefunden werden, die zum einen biologisch abbaubar und zum anderen nicht schnell entzündlich ist. Um diese Herausforderung zu lösen, musste ein Experte her: Siemens Transformers treibt die Technologie der alternativen Transformatoren-Flüssigkeiten schon seit Jahrzehnten voran und kann ein hohes Know-how auf dem Gebiet der Ester-gefüllten Transformatoren vorweisen.

FR3-gefüllter Transformator

Der Kunde, ein führendes Energieunternehmen Chinas, entschied sich für zwei FR3-gefüllte 50MVA/110kV Transformatoren von Siemens. Im Vergleich zu Mineralöl-gefüllten Transformatoren enthält dieser ein pflanzliches und natürlich abbaubares Ester-Öl, das einen hohen Flamm- und Brennpunkt hat. Durch den umweltfreundlichen Aspekt und die hohe Sicherheit für Menschen wird diese Flüssigkeit vor allem für Einrichtungen und Gebäude gewählt, in denen ein hoher Feuerschutz unabdingbar ist, also beispielsweise für Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und eben auch für Einkaufscenter. Außerdem ist es auch erste Wahl für Orte, an denen hohe Umweltschutzrichtlinien erforderlich sind, wie auf einer Offshore Wind Plattform.

Umweltfreundlich und hohe Betriebssicherheit

Der FR3 gefüllte Transformator soll im Dezember 2018 geliefert werden, die Installation erfolgt im Anschluss. „Dank des Transformators mit FR3 Esteröl Füllung ist die Stromversorgung für das Einkaufszentrum nicht nur zuverlässig, sondern nun auch sicher und umweltfreundlich“, kommentiert Dr. Beatrix Natter, CEO von Siemens Transformers.