Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Energie für Bolivien

Gemeinsam liefern wir den Menschen Energie

Mit Bauteilen von Siemens wird der staatseigene Energieversorger ENDE ANDINA drei seiner bestehenden thermischen Kraftwerke in Bolivien erweitern und fügt damit mehr als ein Gigawatt (GW) dem lokalen Stromnetz hinzu, schafft Arbeitsplätze und treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran.

Südamerikas zukünftiges Energiezentrum

Siemens unterstützt die Bestrebung Boliviens, den Zugang zu elektrischer Energie für seine wachsende Bevölkerung und die sich entwickelnde Wirtschaft zu verbessern und hilft dabei drei Kraft-Wärme-Kooplungskraftwerke erheblich zu erweitern: Termoeléctrica del Sur, Termoeléctrica de Warnes und Termoeléctrica Entre Ríos. Das Projekt ist Teil eines übergreifenden Kooperationsabkommens zwischen Siemens und Boliviens Kohlenwasserstoff- und Energieministerium, das ein langfristiges Volumen im Wert von über einer Milliarde Euro umfasst.

Lieferumfang

Lieferumfang

Ab 2017 liefert Siemens 14 SGT-800 Gasturbinen, 11 SST-400 Dampfturbinen mit Kondensatoren, 22 Dampferzeuger und das Mess- und Steuerungssystem SPPA-T3000. Das Thermalkraftwerk Termoeléctrica del Sur, nahe der argentinischen Grenze, sowie das Werk Termoeléctrica de Warnes im Departement Santa Cruz werden um vier Gasturbinen, vier Dampfturbinen und acht Dampferzeugern erweitert. Währenddessen erhält das Werk Termoeléctrica Entre Ríos, 220 Kilometer südöstlich von La Paz, sechs Gasturbinen, drei Dampfturbinen und sechs Dampferzeuger. Die Ausstattung wird über Land und Meer aus Schweden, China, Deutschland, Italien, Indonesien, Vietnam und dem benachbarten Brasilien nach Bolivien transportiert und legt dabei in einer globalen Leistung tausende Kilometer Strecke zurück.

Boliviens Energiehoheit stärken

Förderung Boliviens energetischer Unabhängigkeit

Das Projekt fügt dem lokalen Stromnetz mehr als ein Gigawatt hinzu und erhöht dabei die installierte Stromerzeugungskapazität des bolivianischen Nationalen Verbundsystems um 66 Prozent. Damit wird eine zuverlässige Energieversorgung für die Bevölkerung des Landes geschaffen und eine Grundlage für zukünftige Exporte gelegt. Tatsächlich verdoppelt sich die Stromerzeugung in Bolivien fast: von 8,7 TWh im Jahr 2014 auf 14,2 TWh im Jahr 2026. Bis 2025 können sich Boliviens geplante Stromexporte auf diesem Weg  an den inländischen Bedarf anpassen und dies im Einklang mit dem höchsten Ziel des Landes, die Energiehoheit von Südamerika zu werden und die angrenzenden Länder zu versorgen. Siemens hilft Bolivien dabei, ihr erklärtes Ziel durch den gezielten Einsatz von Siemens Produkten und Lösungen zu erreichen, das ist Ingenuity for life.

Willi Meixner, CEO of Siemens Power and Gas Division

Mit diesem Projekt erreichen wir die schnellste, effizienteste und kostengünstigste Erweiterung der Stromerzeugungskapazitäten in Bolivien.

Willi Meixner, Vorstandsvorsitzender der Siemens Power and Gas Division

Der Weg nach Bolivien

In den folgenden Monaten werden Kraftwerksausrüstungen aus drei Kontinenten nach Bolivien transportiert.  400 Schwerlasttransporte legen tausende von Kilometern über den Atlantik und den Pazifischen Ozean zurück, überqueren die Anden, trotzen extremen Wetterbedingungen, rauem Gelände und Höhen über 4,5 Kilometer. Die erste Etappe der Lieferung begann im Mai 2017 und ihre Endphase ist für Mitte 2018 geplant.

Die ersten Gasturbinen gehen auf Reise

Im Mai 2017 wurden zwei Siemens Gasturbinen auf einen Schwerlastträger im Hafen von Norrköping, Schweden, verlegt. Von dort aus reist die 170-Tonnen-Ladung rund 14.000 Kilometer zum Hafen von Arica, Chile. Sobald die Gasturbinen ankommen, werden sie auf einen LKW geladen und beginnen eine Überlandreise über die Anden, bis zum endgültigen Ziel: die Baustelle in Termoeléctrica del Sur. Der 1.800 Kilometer lange Weg birgt mehrere logistische Herausforderungen in sich: 180 Brücken, ein verwittertes Straßennetz und 4.680 Meter hohe Gipfel. Die Gasturbinen werden die elektrischen Generatoren antreiben und Dampf für die Dampfturbine produzieren, was eine Steigerung der Effizienz des Kraftwerks um 50 Prozent ermöglicht. Ihre Installation wird keine Verzögerungen verursachen, da ihre Fundamente im Voraus fertiggestellt sind, so dass der Montageprozess innerhalb des festgelegten Zeitplans vonstattengeht.

Kurzüberblick

Energie für Bolivien – Updates

Aktuelle Informationen

Siemens und Bolivien arbeiten gemeinsam an einem ehrgeizigen Projekt, um die Stromerzeugungskapazität des Landes zu erhöhen, eine stabile Stromversorgung für die lokale Bevölkerung zu schaffen und die Elektrizität in ganz Südamerika zu exportieren. Erfahren Sie hier mehr in unseren neuesten Pressemitteilungen und Fortschrittsberichten.

Shipping

Ein Container mit einer SGT-800 Gasturbine wird auf ein Frachtschiff geladen. Die Gasturbine hat eine lange Reise vor sich mit extremen Wetterbedingungen sowohl auf See als auch an Land.

Loading Cargo on ship

Zwei Siemens Gasturbinen reisen von Finspang, Schweden, zum Kraftwerk Termoeléctrica del Sur, in der Nähe der bolivianischen Grenze zu Argentinien.

Produkte und Lösungen

Siemens unterstützt mit ihren Produkten und Lösungen eine zuverlässige, erschwingliche und effiziente Energieversorgung dank intelligenter Technologie, modernster Ausrüstung und innovativen Service- und Liefermöglichkeiten. 

Kontakt

Um mehr über das Projekt "Energie für Bolivien" zu erfahren, nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf.

Möchten Sie mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns