Bitte benutzen Sie einen anderen Browser
Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Mit dem aktuellen Browser fortfahrenDie Zahl an elektrischen Verbrauchern steigt zunehmend – und damit auch die Belastung für die Elektroinstallation. Im Fall von Überlast oder Kurzschluss schalten Leitungsschutzschalter den angeschlossenen Stromkreis sicher ab und schützen elektrische Anlagen und Geräte damit verlässlich vor Schäden. Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio lassen sich zudem komfortabel montieren und installieren. Die Geräte zeichnen sich durch ihr einheitliches Design aus und können mit dem durchgängigen Zubehör um viele Funktionen erweitert werden. Ob für Industrie, Gebäude oder Infrastruktur – mit unserem vielfältigen Portfolio finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter für jede Anwendung.
Hannover | 23. - 27. April 2018 | Halle 9, Stand D35
Digital Enterprise – implement now: Entdecken Sie, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die durchgängige Digitalisierung Ihrer Produktion ist.
Holen Sie sich jetzt ihre kostenlose Dauerkarte!
Schutz vor Elektrobränden
Mehr als die Hälfte aller Brände wird durch elektrische Betriebsmittel ausgelöst. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen gegen Überlast oder Kurzschluss können Leitungen überhitzen und erheblichen Schaden verursachen: Feuer, Anlagenstillstand oder teure Schäden an Elektrogeräten und Maschinen. Nicht umsonst schreiben internationale Normen und Errichtungsbestimmungen vor, entsprechende Geräte einzusetzen, die betroffene Stromkreise oder Anlagenabschnitte im Fehlerfall automatisch vom Netz trennen.
Überlastströme können entstehen, wenn beispielsweise mehrere elektrische Verbraucher gleichzeitig in einem Stromkreis betrieben werden und so den zulässigen Gesamtstrom übersteigen. Kurzschlüsse dagegen sind durch Fehler entstandene leitende Verbindungen, zum Beispiel zwischen Phase und Neutralleiter. Kurzschlüsse wie auch Überlastströme können ganz plötzlich auftreten, zum Beispiel aufgrund einer Fehlbedienung bei Schalthandlungen, Montagefehlern oder durch höhere Gewalt wie Blitzeinschlag, Erdbeben oder Flutkatastrophen. Weitaus häufiger entstehen sie aber schleichend – in Folge altersbedingter Mängel in Kabelisolationen, an Steckverbindungen oder aufgrund von Kabelbrüchen.
Im Wohn- und Zweckbau, wo keine regelmäßige Überprüfung der installierten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel vorgeschrieben ist, ist die Gefahr von Überlast und Kurzschluss besonders hoch. Dazu trägt auch die wachsende Zahl an Elektrogeräten bei: Heute nutzt ein durchschnittlicher Haushalt weit über 50 elektrische Geräte, früher waren es nicht mal acht. Auch dezentrale Energieerzeuger wie Photovoltaik-Anlagen oder das Laden von Elektrofahrzeugen stellen komplett neue Anforderungen an die, oft vor Jahrzehnten nach damaligem Stand der Technik errichtete, Elektroinstallation und erfordern erweiterte Schutzmaßnahmen. Dasselbe gilt für Industrieumgebungen: Bereits wenige Sekunden ohne Strom genügen, um Fließbänder stillzulegen, Automationssysteme zu stören oder ganze Produktionschargen zu beeinträchtigen. Der präventive Schutz industrieller Anlagen gegen elektrisch bedingte Fehler und Ausfälle ist deshalb unerlässlich, vor allem bei zunehmend automatisierten Betriebsabläufen.
Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio erfüllen die erhöhten Anforderungen in automatisierten Gebäuden sowie in industriellen Stromversorgungsanlagen, beispielsweise in der Automobil- und Halbleiterindustrie oder in Rechenzentren. Diese sind im Vergleich zum Wohn- und Zweckbau meist umfangreicher und komplexer in ihrem Aufbau (Netztopologie) und Betrieb. Strom- und Produktionsausfälle müssen hier mithilfe aufeinander abgestimmten Gerätekombinationen gezielt vermieden werden, um wirtschaftliche Schäden zu verhindern. Unsere Leitungsschutzschalter schützen Kabel und Leitungen bei Kurzschluss und Überlast, und ermöglichen zudem einen Backup-Schutz für Schaltgeräte sowie einen Halbleiterschutz. Sie sind somit elementarer Bestandteil durchgängiger Schutzkonzepte in Industrie und Infrastruktur.
Leitungsschutzschalter sind vor allem dazu da, Kabel und Leitungen in elektrischen Anlagen permanent zu überwachen und abzusichern. Sie tragen zudem zum Schutz von Personen vor elektrischem Schlag bei, wenn sie zusammen mit FI-Schutzschaltern oder als kombinierte FI/LS-Schalter eingesetzt werden. Die Kombination des Leitungsschutzschalters 5SY mit dem Brandschutzschalter 5SM6 erweitert den Funktionsumfang zusätzlich. Hier finden Sie alle Kombinationen im Überblick.
Mit einem intelligenten, durchgängigen Schutzkonzept für die Elektroinstallation lässt sich ein zuverlässiger Personen-, Investitions- und Anlagenschutz gewährleisten. Wir unterstützen Sie bei der einfachen, schnellen und bedarfsgerechten Umsetzung normkonformer, rundum sicherer Lösungen – über Ihren gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg. Erfahren Sie mehr!
Downloads und Support
Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Leitungsschutzschalter bestellen
Informieren, auswählen, bestellen: In der Industry Mall finden Sie zu detaillierte technische Informationen zu Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio. Nur wenige Klicks bis zu Ihrer passenden Lösung gegen Überlast und Kurzschluss.