Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sensformer-Plattform, May 16, 2018

Zugang zur Sensformer-Plattform

Mehrwert des Sensformer

Die Basis für das Internet der Energie

Die Welt von heute ist vernetzt, und wir glauben, dass es Zeit geworden ist, auch Transformatoren mit einer digitalen Schnittstelle zu versehen. Deshalb ebnen wir den Weg für eine völlig neue Produktklasse: den SensformerTM. Ganz gleich, ob Sie einen Transformator in einem Kraftwerk, einer industriellen Anwendung oder im Netz betreiben: Künftig werden Sie über den Betriebszustand informiert und bekommen Hinweise, wenn Anomalien auftreten. Die Folge: mehr Transparenz und Flexibilität bei minimierten Risiken und Kosten.

Sensoren, Daten und künftige Möglichkeiten

Möchten Sie mehr wissen? Werfen wir einen genaueren Blick auf die Daten und zukünftigen Optionen, die Sie mit der Möglichkeit zur digitalen Konnektvität erhalten.

Sensformer - your eye to the grid

Transformatoren spielen bereits heute eine wichtige und entscheindende Rolle in Stromnetzen, egal ob  konventionell oder digital. Der SensformerTM ermöglicht es Ihnen, dieses wichtige Investitionsgut nun auch zu digitalisieren. 

Ein SensformerTM enthält die notwendigen Sensoren zur Eingabe der wichtigsten Betriebsparameter - wie Ölstand, Temperatur, Unterspannungs-Wicklungsstrom und GPS-Positionierung. Um in die Welt der digitalisierten Transformatoren einzusteigen, fügen Sie einfach eine GSM-Karte hinzu. Die Dateneingabe kann sowohl via GSM als auch über Ethernet erfolgen, ohne dass eine sekundäre IT-Infrastruktur benötigt wird.

Sie brauchen keine riesigen Mengen an Big Data, sondern nur wenige intelligente Daten - Digitalisierung bedeutet, die Punkte zu verbinden.

Puneet Harminder Singh, Projektleiter

Zugänglich für alle - fit für die Zukunft.

Transformatoren sind an jedem kritischen Knotenpunkt des Energienetzes positioniert und sind sowohl elektrischer als auch physischer Belastung ausgesetzt. Ohne ein umfassendes Überwachungsgerät ist ihr tatsächlicher Status normalerweise unbekannt.

Aber wäre es nicht gut, wenn die Transformatoren Ihnen sagen würden, wie alles läuft? Mit einem SensformerTM bekommen Sie genau das!

Der Transformator der nächsten Generation ist mit einer Konnektivitätsfunktion ausgestattet, die einen definierten Satz von Daten misst. Mit einer drahtlosen Verbindung und Datenanalyse-App werden Ihre Transformator- und Netzdaten für Sie transparent. Unter Überlastbedingungen für eine bestimmte Zeit arbeiten?  Vereinfachen Sie Ihr Asset Management, verbessern Sie Ihren Betrieb und erhöhen Sie die Verfügbarkeit.

Sensformer im Überblick

Vernetzen Sie Ihre Transformatoren, um für das Internet der Energie vorbereitet zu sein.

Tauchen Sie in die Idee des SensformerTM ein - mit unserer 3D-Animation
Sensformer: Visualize-Analyze-Optimize

Tauchen Sie in die Idee des SensformerTM ein - mit unserer 3D-Animation

Erfahren Sie mehr über einen interessanten Anwendungsfall: In der Zukunft könnten Sie einen SensformerTM in kontrollierter Überlast betreiben - dank der Daten, die er liefert.
Sensformer - ein innovativer Ansatz

Erfahren Sie mehr über einen interessanten Anwendungsfall: In der Zukunft könnten Sie einen SensformerTM in kontrollierter Überlast betreiben - dank der Daten, die er liefert.

In unserem Expertengespräch spricht Peter Vogel, Head of Innovation Sales bei Siemens Transformers, über das Konzept und die Vorteile unserer neuen Produktklasse.
Analysieren wir die Sache etwas genauer

In unserem Expertengespräch spricht Peter Vogel, Head of Innovation Sales bei Siemens Transformers, über das Konzept und die Vorteile unserer neuen Produktklasse.

Erleben Sie Echtzeit-Asset-Management

Unsere standardisierte und Open-Cloud-Lösung mit einer mobilen Webschnittstelle ermöglicht es den Betreibern von SensformerTM, einfache und schnelle Einblicke in alle angeschlossenen Einheiten zu erhalten und operative Entscheidungen zu verbessern. Durch die Einbeziehung von Cloud-berechneten Informationen wie Umgebungstemperatur und Witterungsbedingungen erreicht Ihr Asset-Management eine neue Ebene, die für optimierten Betrieb sorgt und Betriebsrisiken minimiert - auch in Bezug auf die Auslastung.

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns