image

Ihr Partner für nachhaltige Wasserstofferzeugung

Eine der wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart ist die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Der Schlüssel hierfür ist der stetige Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Integration in gewachsene Infrastrukturen der Industrie, Energie und Mobilität. 

Wir erzeugen „grünen“ Wasserstoff aus erneuerbaren Energien via PEM-Elektrolyse und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Energiewende. Mithilfe unserer Produktlinie SILYZER lassen sich fluktuierende Energiequellen wie Sonne und Wind in Ihren Prozess integrieren. 


Wir setzen Maßstäbe für die nachhaltige Wasserstofferzeugung von morgen. Als zuverlässiger Partner begleiten wir Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb mit einem bewährten Servicekonzept – angepasst an Ihre Anforderungen.

Wasserstoff – Energieträger der Zukunft

Dekarbonisierung / Wasserstoff

Erneuerbare Energien werden weltweit immer wichtiger. Sie sind das Rückgrat einer nachhaltigen und CO2-freien Energiewirtschaft und damit Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung bis zum Jahr 2100. Ihr Anteil an der weltweiten Stromerzeugung wächst täglich. Doch wie lassen sich fluktuierende Energiequellen wie Sonne und Wind in bestehende Netze, kontinuierliche Industrieprozesse und in eine flexible und individuelle Mobilität integrieren?

Wasserstoff ist nicht nur der Energieträger der Zukunft – er ist der Energieträger der Gegenwart!

Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Nahezu alle unsere chemischen Energieträger basieren auf Wasserstoff, wenn auch in gebundener Form, und zwar als Kohlenwasserstoffe oder andere Wasserstoffverbindungen. Um die Klimaerwärmung aufgrund des weltweit wachsenden CO2-Ausstoßes zu begrenzen, müssen Lösungen gefunden werden, diese Energieträger CO2-neutral und damit nachhaltig herzustellen. Dafür bedarf es unter anderem der Herstellung von Wasserstoff auf Basis regenerativer Energien.

Anwendungen

image

Industrie

Ca. 90 Prozent der weltweiten jährlichen Wasserstofferzeugung von über 600 Milliarden Kubikmeter werden in der Industrie benötigt. Dort ist Wasserstoff eine unverzichtbare Chemikalie, die sowohl als Energieträger, Additiv oder als Reduktionsmittel dient. In erster Linie wird der Wasserstoff als Basischemikalie für die Synthese von Ammoniak und anderen Düngemitteln wie beispielsweise Harnstoff oder auch für die Synthese von Methanol, verschiedenen Polymeren und Harzen verwendet. Weitere Großverbraucher der heutigen Wasserstoffindustrie sind Raffinerien, die Metallindustrie, aber auch die Halbleiter-, Glas- und Nahrungsmittelindustrie.

image

Energie

Nur ein geringer Teil des Wasserstoffs wird derzeit im Energiesektor verwendet. Und das, obwohl Wasserstoff als eine der vielversprechendsten Technologien bei der großflächigen Integration von erneuerbaren Energien gilt. Je mehr Strom aus fluktuierenden Energiequellen wie Sonne und Wind erzeugt wird und je stärker der Anteil konventioneller Stromerzeuger sinkt, desto wichtiger sind Veränderungen in den Energiesystemen. Schließlich muss die regenerativ erzeugte Energie auch in sonnen-und windarmen Zeiträumen zur Verfügung stehen. Hierfür ist es notwendig, Energie, auch über längere Zeiträume hinweg, zwischenzuspeichern. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Wasserstoff als Energieträger und Speichermedium. Als passende Infrastruktur dient zum Beispiel das enorme Speicherpotenzial der Gasnetze.

Sogenannte Insellösungen lassen sich ebenfalls über eine Wasserstoffinfrastruktur realisieren. Das hoch dynamische Systemverhalten der PEM-Elektrolyse eignet sich hervorragend für die direkte Kopplung an regenerative Energien. Somit können Lastspitzen im Inselnetz abgegriffen und die Energie bei Bedarf in Gasturbinen oder über Brennstoffzellen rückverstromt werden.
 

image

Mobilität

Eine der größten Herausforderungen der globalen Dekarbonisierung ist die Elektrifizierung der Mobilität. Wasserstoff kann über zwei Wege helfen, dies zu ändern. Mithilfe von Brennstoffzellenfahrzeugen kann Wasserstoff direkt genutzt werden – statt CO2 und NOx wird nur Wasser emittiert. Zusammen mit Batteriefahrzeugen können dadurch nicht nur die Emissionen des lokalen Stadt-, sondern auch des Überlandverkehrs und des Leicht- und Schwertransports reduziert werden, da die Reichweite dieser Fahrzeuge signifikant höher ist als die von reinen Batteriefahrzeugen. Dabei dauert es nur drei Minuten, ehe der Tank wieder gefüllt ist.

Der zweite Weg ist die Synthese von Kohlenwasserstoffen aus nachhaltigem Wasserstoff mit Kohlenstoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft. Somit können auch Sektoren wie die Luft- und Schifffahrt mit hohen Anforderungen an ihre Kraftstoffe dekarbonisiert werden.
 

Elektrolyse zur nachhaltigen Erzeugung von Wasserstoff

Schon im Jahr 1800 entdeckten zwei Engländer, William Nicholson und Anthony Carlisle, die Elektrolyse, also ein Verfahren, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Dies gelang mithilfe von Gleichstrom. Damit begründeten die beiden Briten ein neues Feld der Chemie, die Elektrochemie.

Für viele Jahrzehnte war die Elektrolyse von Wasser die Standardmethode, um Wasserstoff herzustellen, und veranlasste den französischen Schriftsteller Jules Verne 1874 in seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ zur Aussage: „Wasser ist die Kohle der Zukunft.“ Durch die Entwicklung der Erdgas-Infrastruktur hat sich im Laufe der Jahre die Gas-Reformierung und die Kohlevergasung als Hauptquelle für Wasserstoff durchgesetzt.

PEM-Elektrolyse – dynamisch, effizient, sauber

image

Erstmals erkannten J. H. Russell und seine Mitarbeiter 1973 das große Potential der PEM-Elektrolyse für die Energiewirtschaft. 

Der Name PEM ist abgeleitet von der protonenleitenden Membran, der sogenannten Proton-Exchange-Membrane. Ihre spezielle Eigenschaft: Sie ist durchlässig für Protonen, aber nicht für Gase wie Wasserstoff oder Sauerstoff. Damit übernimmt sie in einem elektrolytischen Prozess u. a. die Funktion des Separators, der die Vermischung der Produktgase verhindert. 

Auf ihrer Vorder- und Rückseite sind Elektroden angebracht, die mit dem Plus- und Minuspol der Spannungsquelle verbunden sind. Hier findet die Wasserspaltung statt. Im Vergleich zur traditionellen Alkali-Elektrolyse ist die PEM-Technologie ideal geeignet, um Wind- und Sonnenstrom, der volatil, also unregelmäßig erzeugt wird, aufzunehmen, da eine hoch dynamische Betriebsweise und ein schnelles Ein- und Ausschalten ohne Vorwärmen möglich ist. Außerdem zeichnet die PEM-Elektrolyse folgende Eigenschaften aus:

  • Hohe Wirkungsgrade bei hohen Leistungsdichten
  • Hohe Produktgasqualität auch in Teillast 
  • Wartungsarmer und zuverlässiger Betrieb
  • Keine Chemikalien und Fremdstoffe 

Die optimierte Lösung für Ihre Anforderungen – unser SILYZER Portfolio

Um ausreichend Wasserstoff erzeugen zu können, sind innovative Lösungen gefragt. Lösungen wie die Produktfamilie SILYZER von Siemens: ein innovatives PEM-Elektrolysesystem, das Wind- und Sonnenenergie nutzt, um Wasserstoff zu produzieren – und das völlig CO2-frei. Auf diese Weise ist der SILYZER doppelt nützlich – und doppelt sauber.

image

SILYZER 300 ist die neueste und leistungsstärkste Produktlinie des Siemens PEM-Elektrolyse-Portfolios im zweistelligen Megawatt-Bereich. Das modulare Design des SILYZER 300 nutzt in bisher einzigartiger Weise Skalierungseffekte, um niedrige Investitionskosten für großindustrielle Elektrolyseanlagen zu erreichen. Die optimierte Lösung führt zu sehr geringen  Wasserstoffgestehungspreisen aufgrund hoher Anlageneffizienz und Verfügbarkeit.

Starten Sie die Dekarbonisierung in Ihre Branche mit einem System, das

  • höchste Wirkungsgrade und eine herausragende Dynamik bei einem wettbewerbsfähigen Preis und niedrigen Instandhaltungsaufwänden bietet,
  • frei von gefährlichen Substanzen ist,
  • und reinen Wasserstoff in höchster Qualität produziert.
image

Der SILYZER 200 kann an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Dank seines Designs und der praktischen Erweiterungsoptionen bietet er maximale Flexibilität. Das Basissystem besteht aus mindestens einem Skid mit 1,25 MW. Mehrere Basissysteme können zu einem PEM-Elektrolyse-Verbund größerer Leistungsklassen kombiniert werden. Je nach Anforderung ergänzen zahlreiche technische Optionen das Komplettpaket. Dazu zählen unter anderem ein Rückkühlsystem, eine Wasseraufbereitung, Stromnetzanbindung und vieles mehr. Und natürlich ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Auch die Wasserstoffproduktion unter Hochdruckbetrieb schafft er bis zu 35 bar.

image

Wir stellen das perfekte Paket für Ihre individuellen Bedürfnisse zusammen. Unsere Leistungen reichen von grundlegenden Instandhaltungsarbeiten bis hin zu einem umfassenden Rundum-Service mit modernster Datenanalyse. Damit sorgen wir für einen reibungslosen Betrieb. 

Unser Service Angebot ist auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten:

  • Basic: Support und Fehlerbehebung nach Bedarf
  • Advanced: Präventive Instandhaltung, Remote-Service, Zustandsüberwachung, 7/24 Hotline und mehr
  • Integrated: Erfolgsabhängiger Instandhaltungsvertrag