Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Die perfekte Lösung

Mit GO! die Welt der Basic Automation entdecken

"Welche Steuerung bietet mir die meisten Vorteile?" oder "Welcher Controller ist für meine Applikation genau die richtige Wahl?". Anlagenplaner oder -betreiber müssen aus einem großen Angebot an Produkten auswählen. Unser Portfolio mit LOGO! und SIMATIC S7-1200 bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihre Applikation – skalierbar und flexibel. Erleben Sie mit unseren Anwendungsbeispielen und Erfolgsgeschichten, welche Möglichkeiten die Welt der Basic Automation eröffnet.

Erfolgsgeschichten

Automatisieren mit LOGO! und SIMATIC S7-1200

Von kleinen genialen Automatisierungslösungen über automatisierte Gebäudetechnik bis hin zu kleineren industriellen Anwendungen – das Logikmodul LOGO! und der Controller SIMATIC S7-1200 erleichtern auf unterschiedlichste Art und Weise Ihr tägliches Leben.

image

Die digitale Braumanufaktur im Blick

Die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund fühlt sich der 800-jährigen Brautradition aus Hansezeiten verpflichtet. Die Brauer aus dem Norden verknüpfen alte Rezepte mit neuen, kreativen Ideen. Davon kann man sich in den drei Störtebeker Gastronomien in der Elbphilharmonie in Hamburg überzeugen. Und dank der kontrollierten Abfüllung mit SIMATIC S7-1200 schmecken die abgefüllten Biere auch zu Hause wie frisch gezapft.

Erfahren Sie mehr über die innovative Abfüllanlage
.

image

Dem Frost trotzen

Vor allem kalte Frühlingsnächte machen Obstbauern zu schaffen. Denn der Frost, der häufig auf die ersten warmen Tage des Jahres folgt, ist eine echte Gefahr für die noch jungen Früchte. Der Landwirtschaftsbetrieb Thiermann aus dem niedersächsischen Kirchdorf setzt beim Schutz seiner Heidelbeerplantagen auf SIMATIC S7-1200 – und tritt mit Wasser gegen Frostschäden und Ernteausfälle an.

Erfahren Sie mehr über die Beregnungsanlage
.

image

Eine Frage der Sauberkeit

Der 3D-Druck gewinnt sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich immer mehr an Bedeutung – so etwa im Bereich strahlgeschmolzener Metallbauteile. Diese per Hand von überschüssigen Pulverrückständen zu befreien, ist aufwendig und dauert lang. Dank LOGO! ermöglicht die Solukon GmbH aus Bayern eine einfache und effiziente Reinigung in automatisierten Kabinen.

Erfahren Sie mehr über die Reinigungskabinen
.

image

Beste Butterbrezeln im Schnelldurchgang

Schwaben ist nicht nur das Land der Tüftler und Erfinder, sondern auch der Spezialitäten – wie Butterbrezeln. Doch das beliebte Frühstück wird schnell zum Stressfaktor, wenn die Bäckereifachverkäuferin die Brezeln im morgendlichen Andrang per Hand aufschneiden und bestreichen muss. Die MFDO UG aus Baden-Württemberg sorgt mit dem Logikmodul LOGO! für voll automatisiert gebutterte Brezeln – schnell und einfach.

Erfahren Sie mehr über die Butterbrezel-Spritzmaschine
.

image

Ausflug ins All

Das belgische Euro Space Center ermöglicht es seinen Besuchern, mithilfe von LOGO! für einige Minuten in die Haut eines Astronauten zu schlüpfen – dank eines automatisierten, originalen Mehrachsenstuhls zur Desorientierungsübung, der in den 1960er Jahren von der NASA gebaut wurde.

Erfahren Sie mehr über den automatisierten Mehrachsenstuhl.

image

Die Zukunft im Blick

Virtual Reality, 3D-Druck oder automatisierte Spielzeugkräne: Auf dem Kreativ- und Technikfestival „Hack & Make“ in Nürnberg wurde klar, wie mit LOGO! nicht nur der industrielle, sondern auch der Do-it-yourself-Bereich revolutioniert wird.

Erfahren Sie mehr über das "Hack & Make"-Festival in Nürnberg.

Entdecken Sie mehr Erfolgsgeschichten in der aktuellen GO!-Gesamtausgabe
Die Gesamtausgabe lesen

Gewusst wie

Sie wollen wissen, wie LOGO! mit anderen Geräten Daten austauschen kann oder wie Parameter im laufenden Betrieb angepasst werden? Mit unseren Expertentipps, Ratschlägen und Video-Tutorials unterstützen wir Sie bei verschiedensten Automatisierungsaufgaben.

Weitere Referenzen

Mehr Effizienz – dank perfekt zugeschnittener Lösungen

image

Stets auf dem neuesten Stand sein

Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten über Produkte, Lösungen und Erfolgsgeschichten per E-Mail – schnell, bequem und natürlich jederzeit kündbar.