Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Die perfekte Lösung

Mit GO! die Welt der Basic Automation entdecken

Rollos fahren beim Sonnenaufgang automatisch hoch oder die Heizung lässt sich zentral steuern – Gebäudeautomation ist längst nicht mehr nur in der Industrie verbreitet, sondern hat ihren Weg in den privaten Bereich gefunden. Unser Portfolio mit LOGO! und SIMATIC S7-1200 bietet Ihnen als Hausbesitzern oder Bauherren die optimale Lösung für Ihre Applikation – qualitativ hochwertig, bedienerfreundlich und kostengünstig. Erleben Sie mit unseren Anwendungsbeispielen und Erfolgsgeschichten, welche Möglichkeiten die Welt der Basic Automation eröffnet.

Erfolgsgeschichten

Automatisieren mit LOGO! und SIMATIC S7-1200

Von kleinen genialen Automatisierungslösungen über automatisierte Gebäudetechnik bis hin zu kleineren industriellen Anwendungen – das Logikmodul LOGO! und der Controller SIMATIC S7-1200 erleichtern auf unterschiedlichste Art und Weise Ihr tägliches Leben.

image

Home Automation selbst gemacht

Basic Automation spielt auch im privaten Bereich eine immer größere Rolle. Experte Frank Schönauer erklärt im Interview, wie Anwender mit LOGO! und seiner selbst programmierten App ihr Zuhause nicht nur günstig automatisieren, sondern auch per Smartphone oder Tablet überwachen und steuern können.

Erfahren Sie mehr über das Interview mit Frank Schönauer.

image

Einfach zum automatisierten Heim

Eine zentrale Rolle bei der Home Automation spielt die Steuerung, in der Einstellungen gespeichert werden und die Funktionen genau zum richtigen Zeitpunkt schaltet. Mit LOGO! lassen sich Wohnhäuser nicht nur umfassend und leicht automatisieren – es bietet zudem große Flexibilität und attraktive Extras bei niedrigen Kosten. Gerald Havelka und Hannes Engelhardt aus Österreich zeigen, wie es geht.

Erfahren Sie mehr über die automatisierten Privathäuser
.

image

Perfektion vor und hinter den Kulissen

Der umstrukturierte und teilweise komplett neu gebaute Süd- und Nordflügel des „Bayerischen Hofes“ in München bietet Luxus wie der Rest des Hotels. Doch nicht nur die stilvolle Einrichtung ist allererste Güte: Hinter den Kulissen in hellen und dunklen Natur-und Erdtönen sorgt das Logikmodul LOGO! 8 für perfekte Automatisierung und individuell steuerbare Beleuchtung und Temperierung.

Erfahren Sie mehr über die Installation im Bayerischen Hof.

image

Erlebnis Industriegeschichte

Die Farben Rot und Orange, Grün und Lila tauchen die Gänge in ein unwirkliches Licht, unsichtbare Maschinen rattern geisterhaft hinter verschlossenen Türen. Mit dem Controller SIMATIC S7-1200 modernisiert die Jahrhunderthalle Bochum die Lichtinstallation für Führungen durch unterirdische Versorgungstunnel.

Erfahren Sie mehr über die Lichtinstallation.

image

Feinste Klänge, voll automatisiert

Die Zeiten, in denen Mesner Kirchenglocken manuell mit Zugseilen läuteten, sind vorbei – heute genügt ein einfacher Knopfdruck, der Schwingungsvorgang ist durchgängig motorisiert und automatisiert. Was nach einer simplen Installation klingt, ist jedoch deutlich komplexer. Mit SIMATIC S7-1200 steuern die Läuteanlagen der Philipp Hörz GmbH per Knopfdruck Kirchenglocken genau zum richtigen Zeitpunkt und im passenden Winkel.

Erfahren Sie mehr über die Läuteanlagen für Kirchenglocken.

image

Wenn Schnee zur Last wird

Extreme Schneefälle und Starkregen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Alarmiert durch eingestürzte Flachdächer von Sporthallen und Supermärkten suchen Bauherrn und Gebäudemanager nach verlässlichen Frühwarnsystemen. Bei den Schneelast-Alarmsystemen der tbm hightech control GmbH überwacht SIMATIC S7-1200, ob der Druck von Schnee oder Stauwasser auf Flachdächern zu groß wird.

Erfahren Sie mehr über die Schneelast-Alarmsysteme.

Entdecken Sie mehr Erfolgsgeschichten in der aktuellen GO!-Gesamtausgabe
Die Gesamtausgabe lesen

Gewusst wie

Sie wollen wissen, wie LOGO! mit anderen Geräten Daten austauschen kann oder wie Parameter im laufenden Betrieb angepasst werden? Mit unseren Expertentipps und Ratschlägen unterstützen wir Sie bei verschiedensten Automatisierungsaufgaben.

Automatisieren in weniger als 10 Minuten

Verschiedenste Herausforderungen schnell und einfach selbst meistern – mit unseren Video-Tutorials wird die Basic Automation zum Kinderspiel.

Weitere Referenzen

Mehr Effizienz – dank perfekt zugeschnittener Lösungen

image
image
image
image
image
image

Stets auf dem neuesten Stand sein

Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten über Produkte, Lösungen und Erfolgsgeschichten per E-Mail – schnell, bequem und natürlich jederzeit kündbar.