Financer les infrastructures de demain

Accompagner le développement des technologies urbaines qui comptent

Améliorer la mobilité et l’efficacité énergétique est la clé du développement des villes globales. Siemens combine l’expertise en ingénierie et en financement pour créer les infrastructures indispensables.

SFS Shanghai Skyline

Le défi mondial

Le besoin de financement des infrastructures

La demande pour le développement de l’infrastructure globale est claire, mais tout cela doit être financé pour pouvoir être réalisé – et les projets font souvent face à des contraintes financières.

L’urbanisation croissante, les populations qui augmentent et le changement climatique se combinent pour pousser vers des infrastructures plus intelligentes, plus durables et plus fiables.

 

Le financement joue un rôle essentiel en facilitant le développement de l’infrastructure dans le monde, surtout en période de financement public ou de budgets des entreprises limités. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’amélioration de l’infrastructure ou de la mise en œuvre de nouvelles technologies, beaucoup de propriétaires d’entreprise et de décideurs ne connaissent pas toutes les possibilités de financement qui peuvent les aider à gérer les risques, à réduire les coûts initiaux ou à rendre tangibles des projets compliqués.

 

Chez Siemens, nous comprenons les décisions d’investissement complexes qui se cachent derrière les technologies d’infrastructure qui comptent – en combinant notre connaissance technologique exhaustive et notre expertise financière innovante.

Financer la mobilité

Façonner la vie urbaine avec le financement de la mobilité

D’ici à 2050, 66 % de la population mondiale vivra dans les villes. Dans certains centres d’échange principaux, les déplacements de la population augmenteront de plus de 40 % d’ici 2030, selon les estimations. Les transports collectifs doivent se développer pour accroitre les capacités tout en améliorant l’efficacité énergétique. Cependant, les villes partout dans le monde font face à un besoin d’investissement de 11 billions de dollars dans les transports à l’horizon 2030, et les ressources publiques ne peuvent pas y suffire à elles seules. C’est là que le financement spécialisé en mobilité peut faire la différence.

Financement de la mobilité par SFS

Accompagner les mégaprojets

Les mégaprojets comme la mise à niveau du réseau ferré Thameslink à Londres font face à d’énormes investissements et à des complexités de structuration financière, notamment des risques opérationnels, technologiques et de contrepartie. En finançant 1,8 milliard d’Euros en capitaux propres et en dette, tout en structurant les risques avec un rôle consultatif, Siemens fournit au réseau Thameslink 1 140 nouvelles rames, plus 15 000 sièges supplémentaires et une économie énergétique de 50 %.

 

À l’avenir, le transport ferroviaire devra relier les gens et les ressources avec une ampleur sans précédent. Le financement privé qui est conçu pour gérer les risques des mégaprojets et les cycles de vie technologiques, en particulier pour les solutions numériques, sera la clé en ce qui concerne la conduite du développement ferroviaire et pour aider les villes à atteindre leurs objectifs économiques et sociaux.

Financement des technologies de construction

Transformer les bâtiments par le financement

40 % de l’énergie que nous utilisons va dans les bâtiments, nous devons donc nous concentrer sur l’amélioration de leur efficacité énergétique. L’Europe gaspille à elle seule 270 milliards d’Euros par an en énergie inutile pour les bâtiments. Cependant, beaucoup sont découragés par le coût initial de l’installation de technologies relatives aux bâtiments intelligents.

Associer l'efficacité énergétique et une solution de financement

Lorsqu’ingénierie et solutions de financement se réunissent, les bâtiments peuvent potentiellement générer d’énormes économies d’énergie – en consommation d’énergie et en coût. Un bon exemple c’est le contrat de performance énergétique de Siemens pour la technologie de construction dans plus de 10 pays - une combinaison de services, de conseil, de modernisation et de financement sur mesure.

 

Avec cette approche, les clients n’ont pas besoin de faire d’investissement initial – ils utilisent juste les économies d’énergie pour payer les mensualités. Dans le monde entier, Siemens a modernisé plus de 5 200 bâtiments avec les technologies de construction de Siemens, avec plus de 1 milliard d’Euros d’économies et une réduction de plus de 10 millions de tonnes de CO2.

Financement de la gestion de l’énergie

Permettre la transition énergétique mondiale

Dans l’avenir, la gestion de l’énergie devra résoudre des problèmes complexes de résilience, d’accessibilité, de connectivité intelligente et, dans de nombreux cas, des obstacles financiers.

image

Gérer la transition énergétique avec une solution de financement

Partout dans le monde, la consommation d’énergie augmente et les réseaux électriques croissent, tant en taille qu’en étendue. En période de risque, les systèmes énergétiques doivent être résilients, et un paysage émergent de systèmes d’énergie distribuée va influencer l’avenir de l’accessibilité énergétique. Dans le même temps, la numérisation sera la clé de la maîtrise des nouveaux défis dans la gestion de l’énergie, comme un mélange de générations évolutives, l’ajout de capacités de production et le besoin de mises à niveau.

 

Toutefois, bon nombre de ces technologies innovantes nécessitent des investissements importants avec, potentiellement, de longues périodes de retour sur investissement, rendant les transitions énergétiques non attractives pour beaucoup. Les solutions de financement qui comprennent le monde de la fourniture d’énergie en long et en large vont jouer un rôle crucial dans la réalisation de l’avenir de la gestion intelligente de l’énergie.

Conduire le développement de la ville intelligente

Des solutions de financement adaptées pour des villes intelligentes

L’avenir des infrastructures urbaines repose sur l’intégration de la numérisation. La collaboration technologique et le partage des risques entre les secteurs privé et public – en particulier le financement privé qui se trouve derrière ces projets de transformation – seront essentiels pour la création des villes intelligentes dans un monde urbain de plus en plus connecté.

L'innovation urbaine démarre avec une solution financière innovante

Un nombre croissant de villes approchent les transformations intelligentes par une série de projets d’infrastructure. Les budgets publics, cependant, manquant souvent des fonds nécessaires pour exploiter les avantages du développement urbain intelligent, des formes alternatives de financement du secteur privé sont devenues une priorité.

 

Notre étude mondiale "SmartStart" contient des estimations pour les financements potentiellement accessibles, que le top 40 % des villes pourraient tirer du financement d’actifs par le secteur privé pour des investissements à plus petite échelle. Ces investissements pourraient aller du routage des véhicules et des systèmes de stationnement, aux e-véhicules et aux éclairages à basse consommation. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur le financement accessible SmartStart dans 13 pays dans le monde.

 

En ce qui concerne les projets d’envergure, la qualité d’opérateur de Siemens, de consultant et de financeur implique que nous pouvons également développer des solutions de risques pour accompagner les technologies émergentes – réduisant ainsi les coûts d’atténuation et attirant des investissements supplémentaires.

Contact

Comment pouvons-nous vous aider ?