Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Construction durable avec contrôle des mouvements

HOLZ Automation GmbH peut produire les éléments de construction en bois et paille d'une maison entière en une seule équipe de production, grâce à une commande de mouvement efficace de Siemens.

Une tâche d'automatisation intelligente

La construction durable est une question importante pour la société dans son ensemble. L'un des moyens de réduire l'empreinte carbone est d'utiliser des matériaux naturels renouvelables, tels que la paille. Ce matériau isolant hautement durable est utilisé par les humains depuis des siècles. Cependant, pour que la paille soit transformée de manière entièrement automatique en éléments de construction finis, un concept de système intelligent est nécessaire et, surtout, une solution de contrôle des mouvements puissante et flexible.

Principaux avantages

Un seul système pour toutes les tâches

La solution Motion Control couvre la synchronisation des axes, le transport des modules, le mouvement de la presse et peut-être encore plus de processus à l'avenir. Il en résulte une solution évolutive et standardisée, ainsi qu'une efficacité et une flexibilité accrues.

Ingénierie simple de mouvements complexes

Toutes les fonctions ont été conçues dans TIA Portal. Avec l'éditeur de caméras du PROCESSEUR EN T SIMATIC S7-1500, le mouvement synchrone complexe de tous les axes de la presse à balles peut être rapidement ajusté et modifié.

Traçabilité et transparence des données

Les solutions d'automatisation de Siemens permettent la traçabilité et la gestion de la qualité. SIMATIC Industrial Edge est utilisé pour surveiller l'usure des lames de scie et réajuster le dispositif de coupe en conséquence.

L'élément clé autour duquel le nouveau système de production automatique d'éléments de construction a été développé provient, à juste titre, de l'agriculture : « Nous avons acheté une presse à balles et nous l'avons transformée afin de pouvoir l'automatiser », se souvient Jürgen Holz, directeur général de HOLZ automation GmbH. C'est une initiative audacieuse, poursuit Jürgen Holz : « Nous sommes spécialisés dans la construction de machines spéciales pour les tâches d'assemblage et de test de pièces de précision telles que les engrenages et les arbres de transmission pour l'industrie automobile. Nous avons défini les propriétés ici, mais la paille, matériau naturel, impose des exigences complètement différentes au processus. Gérer les fluctuations des propriétés des matériaux, telles que les différentes longueurs de tige et les forces de restauration, de manière propre et automatique, était vraiment un défi. »

HOLZ Automation GmbH, Siemens, Photo : Timm Schamberger
9c45a9e1-634c-493f-9427-27dfdc240e85-HOLZ-automation-person-1280x720

Pour Alexander Fromm, responsable des logiciels et du développement chez HOLZ automation GmbH, c'était une tâche passionnante : « Nous avons dû électrifier une presse hydromécanique issue de l'agriculture pour l'utiliser dans un processus industriel automatisé. Il n'y avait aucun modèle pour cela. » Il était important pour lui que HOLZ automation GmbH soit en mesure de couvrir les nombreux processus (synchronisation des axes, transport des modules, mouvement de la presse) avec un seul système, « y compris des tâches que nous ne connaissons pas encore ». Le choix s'est donc porté sur une solution Motion Control de Siemens : « Nous avons coordonné les variateurs ensemble et développé le concept. Cela a abouti à une solution évolutive et standardisée qui nous permet d'être efficaces et flexibles. »

Dans les six stations actuelles de l'usine, les éléments de construction sont assemblés à partir de composants en bois, équipés d'un panneau arrière, puis équipés de matériaux de remplissage en paille pressée avec précision par des robots. Pour la touche finale, la paille qui dépasse est taillée à ras, créant ainsi un élément mural droit qui peut être enduit ou traité ultérieurement. Outre le processeur central SIMATIC S7-1500 en T doté de fonctions de sécurité intégrées pour la presse à balles, chacune des six stations de production dispose d'un CONTRÔLEUR SIMATIC ET 200SP en tant qu'appareil électronique. Au total, 16 axes sont contrôlés de cette manière : 10 axes synchrones et 6 axes de positionnement. Cela inclut également les composants de sécurité de l'usine et la communication avec les six robots actuels.

0e89468b-c149-4933-97e9-fa197b78816d-HOLZ-reference-plant-model-1280x720
1078d293-3068-4c97-a412-8ef9ea0c076a-HOLZ-curves-screen-1280x720

HOLZ automation GmbH a développé et validé la conception mécanique et électrique du système étape par étape, « afin que la solution fonctionne immédiatement », se souvient Alexander Fromm. Pour ce faire, il a utilisé la fonction de traçage de TIA Portal, entre autres choses, pour valider le comportement du système et les signaux de tous les composants concernés. Le résultat a été un système mature, modulaire et flexible qui permet également une installation mobile. « Cela nous permet d'emmener facilement le système là où les maisons sont construites ou où la paille est récoltée. Cela raccourcit les itinéraires de transport des matériaux et des éléments de construction et réduit ainsi les émissions. » L'automatisation coordonnée et standardisée, les bibliothèques prétestées et le fonctionnement intuitif permettent une mise en service efficace, un autre avantage de la solution.

En tant que développeur principal, Alexander Fromm a bénéficié non seulement pendant la phase d'ingénierie de la simple commande de l'entraînement via des objets technologiques et des fonctions intégrées pour la sécurité de l'usine. La solution de contrôle de mouvement intégrée l'a également aidé à apporter des modifications et des optimisations simples. Un point fort pour Alexander Fromm : les servocommandes de la presse à balles. « La solution servomécanique avec différentes tailles d'entraînement et différentes cinématiques mécaniques nécessite un haut niveau de dynamisation de l'entraînement. Auparavant, nous aurions prévu deux semaines juste pour régler et coordonner correctement les six axes synchrones ; avec le réglage à un bouton des servocommandes SINAMICS, nous avons terminé en deux heures.

5ff68b05-195c-4254-b8b1-feb36ed49c6e-HOLZ-one-button-tuning-1280x720
fe5493c5-d159-4eaf-96d5-f82f58e7e24b-HOLZ-reference-machine-1280x720

Les éléments du bâtiment ont déjà trouvé leur première application : le nouveau hall de production a été rénové avec des murs intérieurs en bois et en paille. Le système est extrêmement flexible : « Nous pouvons connecter notre processus directement aux systèmes de planification des architectes ou des entreprises de construction via des interfaces ouvertes. Notre gamme de produits comprend aujourd'hui 108 composants de construction différents, de différentes largeurs et formes. Nous prévoyons également de fournir aux composants de construction du plâtre argileux dans une autre station. Grâce au concept d'installation modulaire, cela ne pose aucun problème. »

Dans le monde entier, les gens recherchent des solutions pour construire de manière abordable et durable. Je suis convaincue que cela n'est possible que grâce à l'automatisation. Et avec Siemens, nous avons trouvé le bon partenaire.
Jürgen Holz, Directeur général, HOLZ Automation

Commencez votre parcours