Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Extraction parasitaire

L'extraction parasitaire est fondamentale pour optimiser et assurer le succès des appareils électroniques. Cela permet aux ingénieurs de prédire et d'atténuer les problèmes potentiels avant qu'ils ne se manifestent dans les appareils fabriqués.

Qu'est-ce que l'extraction parasitaire ?

L'extraction parasitaire est un processus clé dans la conception électronique. Cela implique d'identifier et de quantifier les composants électriques involontaires et non idéaux qui se produisent naturellement dans les conceptions de circuits en raison de leur configuration physique et de leur interaction avec leur environnement. Ces composants indésirables, appelés parasites, comprennent généralement la capacité parasitaire, la résistance et l'inductance. Le processus implique une analyse détaillée souvent effectuée par des outils logiciels sophistiqués capables de modéliser et de simuler les comportements électromagnétiques d'un circuit. Ces outils prédisent comment les parasites peuvent avoir un impact sur les performances des circuits, y compris leurs effets sur l'intégrité du signal, la synchronisation, la consommation d'énergie et la fonctionnalité globale.

Produits connexes : Calibre xRC, Extraction parasitaire Calibre XAct, Calibre xL Extraction, Extraction parasitaire Calibre XAct 3D

Comprendre les avantages

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'extraction parasitaire dans la conception de circuits ?

Performances de circuit optimisées

Assurer une modélisation précise de tous les parasites dans le circuit conduisant à des performances optimales du circuit.

Confiance accrue en matière de conception

La détection précoce des problèmes potentiels avant qu'ils ne dégénèrent en pannes de circuit majeures, rendue possible par l'extraction détaillée, instilève une plus grande confiance dans le succès de la conception.

Fiabilité et durée de vie améliorées des appareils

En simulant et en atténuant avec précision les effets parasites, les appareils peuvent fonctionner selon leurs spécifications prévues, ce qui réduit considérablement les pannes imprévues, prolonge la durée de vie opérationnelle de l'appareil et maintient la confiance des utilisateurs.

Éléments de circuit

Cette section présente les éléments de base du circuit ainsi qu'un exemple de leurs fonctionnalités et applications. Les éléments de base du circuit comprennent :

Capacitance:

La capacité est la capacité d'un système à stocker une charge électrique lorsqu'il existe une différence de potentiel entre deux conducteurs dans le système. Dans les circuits pratiques, cette propriété est exposée par un composant appelé condensateur. Les condensateurs sont constitués de deux plaques conductrices ou plus séparées par un matériau isolant ou diélectrique.

  • Fonctionnalité: Les condensateurs stockent l'énergie électrique directement sous forme de champ électrostatique entre les plaques. Ils libèrent de l'énergie en déchargeant la charge stockée lorsque le circuit l'exige.
  • Applications: Couramment utilisés comme unités de stockage d'énergie, ils fonctionnent également dans les applications de filtrage où ils lissent les fluctuations de tension, dans le réglage des circuits résonants et dans la gestion du flux d'énergie dans les appareils électroniques.

Inductance:

L'inductance est une propriété d'un conducteur électrique par laquelle un changement de courant qui le traverse induit une force électromotrice (tension) à la fois dans le conducteur lui-même (auto-inductance) et dans tous les conducteurs voisins (inductance mutuelle). Les inducteurs sont les composants de circuit qui présentent une inductance, généralement constitués d'une bobine de fil conducteur.

  • Fonctionnalité: Les inducteurs résistent aux changements du courant qui les traverse. Ils stockent de l'énergie sous la forme d'un champ magnétique lorsque le courant les traverse.
  • Applications: Ces inducteurs sont utilisés dans les filtres, les transformateurs et la régulation de l'alimentation pour gérer les tensions fluctuantes.

Résistance:

La résistance est une propriété d'un matériau qui entrave la circulation du courant électrique. Un attribut inhérent aux matériaux qui les amène à s'opposer au flux d'électrons. Les résistances sont les composants utilisés dans les circuits pour fournir une résistance spécifique.

  • Fonctionnalité: Les résistances convertissent l'énergie électrique en chaleur au fur et à mesure que le courant passe à travers. Ils régulent le flux des charges électriques ou ajustent les niveaux de signal entre autres utilisations.
  • Applications: « Les résistances sont largement utilisées pour limiter le courant, diviser les tensions et les nœuds de tira/abaissement dans les circuits.

La connexion générale dans les circuits peut être résumée en deux catégories, à savoir :

Connexion à la série : Une connexion série est une connexion dans laquelle les composants sont connectés de bout en bout, donc ils transportent le même courant, mais la tension aux bornes de chacun peut différer. La résistance totale dans une série est égale à la somme des résistances individuelles.

Connexion parallèle : Une connexion parallèle est une connexion dans laquelle les composants sont connectés sur les deux mêmes points, transportant des courants potentiellement différents mais soumis à la même tension. En parallèle, les résistances et les inductances diminuent tandis que les capacités augmentent à mesure que davantage de composants sont ajoutés.

Comprendre et manipuler ces propriétés élémentaires permet aux ingénieurs de créer des circuits avec les comportements souhaités, d'obtenir des réponses spécifiques et d'assurer la stabilité et l'efficacité dans les applications électroniques. Ils constituent la base fondamentale à partir de laquelle les systèmes électroniques complexes sont développés.

Éléments parasites

Les éléments parasites se manifestent par des composants involontaires qui émergent en raison des attributs physiques inhérents à la construction de circuits. Ceux-ci incluent :

Capacitance parasitaire: Cela se produit lorsque des conducteurs adjacents créent par inadvertance un effet capacitif, stockant de l'énergie électrique involontairement.

Inductance parasitaire: Ce phénomène se produit lorsque les boucles de circuits fonctionnent par inadvertance comme des électroaimants, influençant le flux de courant du circuit.

Résistance parasitaire: Ceci est présent lorsque des parties du circuit introduisent une résistance indésirable au flux électrique, analogue au frottement empêchant le mouvement.

From left to right: Representations of parasitic capacitance, parasitic inductance and parasitic resistance.

De gauche à droite : Représentations de la capacité parasitaire, de l'inductance parasitaire et de la résistance parasitaire.

Outils d'extraction parasitaire basés sur des règles

Les outils d'extraction parasitaire basés sur des règles utilisent des règles et des algorithmes prédéfinis basés sur des propriétés géométriques et électriques pour estimer les effets parasites. Ces outils fonctionnent en appliquant des paramètres géométriques simples (par exemple, largeur, espacement) et des informations de connectivité pour estimer rapidement les parasites. Les règles sont dérivées de données empiriques et de principes électriques de base. Le principal avantage est la vitesse. Ces outils nécessitent moins de puissance de calcul et peuvent traiter rapidement de gros circuits, ce qui les rend idéaux pour les vérifications préliminaires et les conceptions moins complexes. Les outils basés sur des règles manquent généralement de précision pour les conceptions de semi-conducteurs à haute fréquence ou très avancées, où les comportements non idéaux sont plus critiques. Mieux adapté aux premières étapes de conception ou aux applications moins critiques où la vitesse élevée et les coûts de calcul inférieurs sont des priorités, mais avec une précision moindre.

Exemples d'outils : Calibre xRC et Calibre XAct de Siemens.

Outils d'extraction parasitaire pour solvant sur le terrain

Les outils de résolution de champ sont basés sur la résolution des équations de Maxwell pour simuler des champs électromagnétiques et dériver des valeurs parasites précises. Ces solveurs prennent en compte la structure 3D de la mise en page et ses propriétés matérielles. Ils utilisent généralement des méthodes numériques telles que la méthode des éléments finis (FEM), la méthode des éléments limites (BEM) ou la méthode des différences finies (FDM) pour obtenir des estimations parasites très précises. De tels outils offrent une grande précision, particulièrement importante dans les conceptions à haute fréquence et les géométries complexes où les effets parasites ne sont pas triviaux. C'est, cependant, au détriment d'un coût de calcul élevé, et des temps d'exécution plus longs sont des limitations clés, ce qui peut être un goulot d'étranglement dans certains processus de conception. Essentiel pour les applications avancées (comme les conceptions RF, analogiques et à signaux mixtes), où la précision et les effets parasites détaillés sont cruciaux, bien qu'à un coût de calcul plus élevé.

Exemples d'outils : Calibre xL et Calibre XAct 3D de Siemens.

Explorez les produits liés à l'extraction parasitaire

En savoir plus sur les outils d'extraction parasitaire de Siemens