Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Intégrité de l'alimentation CC

Lorsque le courant circule dans les avions électriques et que la puissance suit, cela crée une chute de tension IR. Bien que les résistances associées aux avions et aux vias électriques soient faibles, la chute de tension peut être importante, surtout avec les circuits intégrés haute puissance d'aujourd'hui. Cela est particulièrement vrai lorsque les signaux de puissance ne constituent qu'une partie d'une couche plane, devenant ainsi longs et minces. Le trajet du courant à travers les avions électriques et les vias est souvent contre-intuitif, conduisant à des concentrations de flux de courant qui provoquent à la fois une chute excessive de l'IR et le chauffage associé. Cette chute de tension excessive peut non seulement causer un fonctionnement non fiable des composants, mais peut également endommager la carte.

HyperLynx DC Drop analyse le flux de courant du VRM vers les broches d'alimentation des composants, s'assurant qu'une tension adéquate est fournie aux composants et évite les densités de courant excessives. Il est assez rapide pour être utilisé de manière interactive pendant la mise en page des PCB, afin que les problèmes puissent être détectés et corrigés tôt dans le processus de conception, lorsqu'ils sont plus faciles et plus rapides à corriger.

Intégration HyperLynx et facilité d'utilisation

L'intégrité de l'alimentation CC et CA est prise en charge à partir de la même interface graphique, de sorte qu'une conception peut être définie une fois et analysée pour le comportement PDN DC et AC. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) partage la même interface graphique avec HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), il est donc facile de basculer entre l'analyse de l'intégrité du signal et l'analyse de l'intégrité de l'alimentation.

HL-PI peut importer des données de mise en page à partir d'une grande variété de formats CAO pour analyse. Une fois la base de données importée, des assistants d'analyse guident les utilisateurs à travers différents flux d'analyse étape par étape, rendant l'analyse sophistiquée de l'intégrité de l'alimentation directement disponible pour les concepteurs traditionnels, qui peuvent effectuer des simulations et prendre des décisions de conception dans le cadre de leur cycle de conception normal.

L'image montre une personne utilisant un appareil avec un menu déroulant sur l'écran.
Une personne vêtue d'une chemise bleue et d'un pantalon noir effectue un tour de skateboard dans les airs.

Vitesse et capacité supérieures

Le moteur d'analyse de DC Drop utilise un algorithme unique et très efficace qui utilise moins de mémoire et effectue des analyses beaucoup plus rapidement que les outils DC PI traditionnels. Cela signifie qu'il peut exécuter des conceptions beaucoup plus grandes que ce qui est généralement possible et produire des résultats rapidement.

HyperLynx DC Drop peut être exécuté sur un ordinateur portable utilisateur dans la plupart des cas, donc un ordinateur de classe serveur n'est nécessaire que pour les plus grandes conceptions. Il prend également en charge la vérification en mode batch, donc une fois qu'une collection de différentes séries d'approvisionnement est mise en place, tout un système peut être vérifié automatiquement en un seul clic de souris.

Flux unifié d'analyse de la conception et de la vérification

HyperLynx DC Drop prend en charge l'analyse avant et après la mise en page à l'aide d'un éditeur de pré-disposition unique qui permet aux utilisateurs de créer et de modifier des plans de puissance, des vias et des topologies de signal dans un environnement piloté par des schémas. C'est idéal pour effectuer une planification PDN de base et expérimenter différents scénarios.

L'éditeur PDN peut également être utilisé avec la vérification post-mise en page pour extraire les zones d'intérêt pour l'expérimentation post-mise en page « et si », en testant les changements potentiels de la mise en page avant de renvoyer un design à la mise en page pour des modifications.

Avec un flux d'analyse unique pour la planification de la conception avant la mise en page et la vérification après la mise en page, HyperLynx DC Drop facilite la comparaison des résultats d'analyse avant et après la mise en page, afin que les concepteurs puissent comparer leurs attentes avant la mise en page au comportement réel après la mise en page.

L'image montre une personne debout devant un grand écran affichant une vidéo d'une personne tombant d'une hauteur.
Une personne se tient devant un grand écran affichant une vidéo d'un homme parlant.

Configuration facile de l'analyse

HyperLynx DC Drop facilite le processus de configuration de l'analyse en rassemblant toutes les données d'alimentation et de composants en un seul endroit. Les utilisateurs définissent les topologies d'alimentation, les caractéristiques VRM et la consommation de courant IC, puis HyperLynx fait le reste. Les alimentations multiphasées sont prises en charge, ainsi que les broches de télédétection.

Rapports complets sur les résultats

HyperLynx DC Drop fournit des résultats d'analyse dans des formats de rapport graphiques interactifs et tabulaires.

Le visualiseur PowerScope fournit à la fois des affichages 3D à code couleur 2D et interactifs de la chute de tension et de la densité de courant. Les utilisateurs peuvent panoramique et zoomer sur l'écran, afficher les résultats dans plusieurs formats et définir la mise à l'échelle des couleurs sur automatique ou manuelle.

Le rapport HTML résume les résultats de l'analyse, rapportant tout ce qui a été analysé. Il contient des hyperliens qui permettent d'afficher les zones problématiques directement avec le visualiseur PowerScope. Le rapport de dépôt HyperLynx DC vous dit exactement ce que vous voulez savoir le plus - ce qui est passé, ce qui a échoué et dans quelle mesure.

Une personne se tient devant un écran d'ordinateur avec un graphique affiché dessus.
Webinaire à la demande

Faire les choses correctement - exécutez des simulations SI et PI avec précision

Il ne sert à rien d'exécuter des simulations SI/PI si les outils que vous utilisez n'ont pas la précision, la capacité et les performances nécessaires pour faire le travail dans un délai raisonnable.

Cette présentation de théâtre enregistrée partage une partie de la technologie de pointe qu'HyperLynx utilise pour produire des résultats précis.

Un diagramme montrant une analyse d'intégrité de puissance d'une chute de courant continu dans un circuit, avec divers composants et mesures étiquetés.

Ressources