Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Présentation de HyperLynx DRC

HyperLynx DRC peut rapidement trouver des problèmes difficiles, chronophages et coûteux à trouver grâce à la simulation, y compris les traces de signaux traversant les anticoussins et les séparations d'avions, les problèmes de trajectoire de retour du signal et la conformité aux exigences de sécurité électrique. Le moteur géométrique 3D unique d'HyperLynx DRC lui permet de vérifier rapidement les problèmes complexes de conception physique et électrique, ce qui permet de résoudre ces problèmes sans faire appel à des experts dédiés en intégrité du signal. Retirer rapidement autant de problèmes potentiels avec HyperLynx DRC signifie que lorsque la modélisation et la simulation détaillées sont effectuées, ce temps et ces efforts seront bien dépensés.

Revues de conception rapides et précises

Les revues de conception manuelles sont au mieux inefficaces - nous envoyons des conceptions pour examen par des personnes qui travaillent simultanément sur un certain nombre d'autres projets, planifiez une date pour une réunion, et espérons que les gens se présentent avec des commentaires utiles après avoir fait un examen attentif. Mais honnêtement - à quelle fréquence cela arrive-t-il vraiment ? Revoir visuellement les mises en page est ennuyeux et sujet aux erreurs, et la vie est pleine de pressions plus immédiates. HyperLynx DRC remplace ces processus manuels par des vérifications automatiques rapides et approfondies des règles électriques qui s'exécutent en temps réel, pour que vous n'ayez pas à attendre des jours ou des semaines pour obtenir des commentaires. Il vérifie les conceptions avec précision et quantitativement, fournissant des commentaires précis sur les exigences de conception, les endroits où la mise en page est en violation et dans quelle mesure. DRC produit une liste détaillée des problèmes de conception potentiels, dont chacun peut être sélectionné pour zoomer la vue de mise en page à l'endroit en question et mettre en évidence le problème.

Rapports d'erreurs graphiques

Bibliothèque de règles intégrée complète

DRC est livré avec plus de 90 règles paramétrables basées sur un domaine qui vérifient les problèmes potentiels analogiques, EMI, disposition de l'emballage, intégrité de l'alimentation, intégrité du signal et problèmes de sécurité électrique basés sur la conformité. Beaucoup de règles sont multifonctionnelles, de sorte qu'une collection encore plus grande de problèmes de conception peuvent être identifiés. La mise en place de l'analyse pour une conception particulière implique simplement d'identifier les signaux ou les zones à vérifier, ainsi que les règles à appliquer.

bibliothèque intégrée complète

Personnalisable et automatisable

Une fois qu'un problème potentiel a été identifié, examiné et constaté qu'il nécessite un changement de mise en page, ce changement doit être communiqué aux autres rapidement et de manière concise. HyperLynx DRC crée des ShareList qui activent automatiquement les outils PCB pour afficher les zones en question en panoramique et en zoomant l'affichage. Cela permet de communiquer clairement les problèmes et accélère le processus de modification de la mise en page pour résoudre une liste de problèmes.

apporter des modifications à la disposition des PCB

Modifications apportées à la disposition des PCB

En plus de la bibliothèque de règles intégrée de DRC, les utilisateurs peuvent développer leurs propres règles de vérification personnalisées en Python, en tirant parti d'un ensemble intégré d'objets de conception et de fonctions d'automatisation. Le moteur d'analyse structurelle 3D rapide et complet de DRC vous permet de créer des règles pour vérifier les exigences de conception complexes et propriétaires et signaler les violations en utilisant les mêmes mécanismes de flux d'analyse, de reporting et de sondage croisé que les règles fournies avec DRC. DRC est également automatisable en externe, donc une fois que vous avez les règles et paramètres que vous souhaitez utiliser, vous pouvez amener DRC à effectuer des vérifications par lots des conceptions, réduisant davantage le temps de révision de la conception et améliorant l'efficacité.

L'image montre un tableau de bord personnalisable et automatisable avec diverses visualisations de données et métriques.

Vérification progressive

La vérification post-mise en page est une course contre la montre - à la minute où une mise en page est « terminée », il y a une pression pour libérer la conception pour la fabrication du prototype, avant même que la vérification de la conception après la mise en page soit terminée. La modélisation et la simulation post-mise en page traditionnelles et complètes demandent beaucoup de temps et d'expertise - et coûtent cher.

HyperLynx DRC est la première étape de la méthodologie unique de « vérification progressive » de Siemens qui permet aux concepteurs de trouver le plus de problèmes potentiels avec une conception le plus rapidement possible, avec le moins de temps et d'efforts possible. La RDC peut trouver des problèmes en quelques minutes qui pourraient prendre des jours à trouver avec la simulation, s'ils sont trouvés du tout. Il ne sert à rien d'investir du temps, des efforts et de l'argent dans des simulations complexes lorsque de simples problèmes existent avec la conception qui peut être trouvée rapidement. Exécuter un examen de conception avec DRC permet d'abord aux utilisateurs de trouver et de résoudre ces problèmes avant de passer à des processus de vérification plus complexes.

Vérification progressive HLDRC

Ressources