Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Actualités

Vous trouverez Here les dernières informations sur l'investissement avec les fonds d'investissement offerts par Siemens Fonds Invest GmbH.

XENIX ETF AWARDS Allemagne 2026

Le 19 novembre 2025, Siemens Fonds Invest a reçu un « Prix spécial » aux XENIX ETF AWARDS Germany 2026 pour son fonds indiciel durable, Siemens Global Equities (DE000A14XPG3 ou A14XPG). Le fonds est le fonds le mieux classé dans le segment des fonds indiciaux à gestion passive qui investissent à l'échelle mondiale dans des actions de pays développés et répondent aux critères de durabilité en vertu de l'article 8 du règlement SFDR de l'UE.

A person is standing in front of a Siemens building, holding a trophy.
Select...

Siemens Global Actions

Franchit la barre des 500 millions d'euros et est l'un des fonds les plus abordables de sa catégorie en Allemagne depuis juin 2025 !
Le Siemens Global Equities (ISIN : DE000A14XPG3) jouit d'une grande popularité et a même dépassé la barre des 500 millions d'euros début octobre 2025. En juin 2025, les frais internes du fonds ont été réduits à 0,09 % par an, ce qui nous place parmi les 10 meilleurs FNB comparables en termes de coûts. Le fonds a été lancé en 2018 et reproduit l'indice MSCI World Screened, offrant ainsi une large diversification mondiale.

Les entrées positives dans ce fonds, ainsi que le récent prix « Top Global Equity Fund 2025 » décerné par le SZ Institute en coopération avec Scope Fund Analysis (contre 867 fonds), renforcent encore notre philosophie de prix et de produit, que nous avons l'intention de poursuivre à l'avenir. Parce que notre devise est : Aucun coût caché et l'efficacité sont roi !

WirtschaftsWoche : Meilleurs fonds durables 2025 — Siemens Balanced se classe 4e !Le magazine financier WirtschaftsWoche, en collaboration avec la société d'analyse MMD, a mené une étude sur la durabilité de plus de 1 758 fonds. Siemens Balanced s'est hissé à la 4e place sur 500 fonds examinés dans la catégorie « Équilibré (maximum 60 % d'actions) ».

SZ-Institut (Süddeutsche Zeitung) : Top Global Equities Fund 2025 — Siemens Global Equities récompensé !Siemens Global Equities combine une large diversification mondiale avec une orientation ESG claire et de faibles coûts — des caractéristiques idéales pour les investissements à long terme dans des actions durables.

C'est aussi la conclusion de l'agence de notation Scope, qui a mené une analyse complète de plus de 860 fonds d'actions mondiales pour le compte de l'Institut SZ. Les critères décisifs étaient : une performance supérieure à la moyenne, un bon ratio risque-rendement et des coûts raisonnables au cours des cinq dernières années, ainsi qu'une gestion de fonds stable et une disponibilité fiable sur les plateformes communes.

Siemens Global Equities a convaincu sous tous ses aspects et est maintenant inclus à juste titre dans les « Top Global Equities Funds 2025 ».