Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Financement flexible pour l'usine

Un exemple de financement de la technologie manufacturière

Comment les OEM et les fournisseurs de technologie de fabrication peuvent-ils utiliser le financement pour améliorer leurs ventes et leurs marges ?

Les fabricants veulent tous investir dans les dernières technologies et équipements numérisés pour améliorer la productivité, contrôler les coûts et améliorer la compétitivité. Pourtant, personne ne veut immobiliser des fonds précieux qui doivent être disponibles pour des activités et des opportunités agiles et tactiques. Siemens Financial Services (SFS) comble le fossé entre investissement et liquidité, aidant les équipementiers à convaincre leurs clients d'acquérir les dernières technologies et de prendre une longueur d'avance.

Deux techniciens en combinaison orange entretirent une imprimante 3D industrielle à l'aide d'un multimètre et d'une tablette.

La nouvelle opportunité d'affaires

Un important fournisseur de machines de production avait plusieurs clients potentiels de fabrication qui s'attendaient à de nouvelles commandes importantes. Ces nouvelles commandes nécessiteraient un équipement de production supplémentaire, et le fournisseur/OEM était aussi désireux de sécuriser les transactions que le fournisseur. Plusieurs constructeurs OEM concurrents solides étaient dans le cadre, donc le fournisseur avait besoin d'un avantage pour faire passer ces offres au-delà de la ligne. Les clients potentiels avaient déjà dit qu'ils étaient désireux d'explorer des options de financement distinctes de leur propre banque afin de garder leurs marges de crédit existantes ouvertes.

Nouveau et rétrofit

Parmi ces clients potentiels, il y avait un défi supplémentaire — avec des objectifs d'économie de coûts et de durabilité en tête de liste, plusieurs des commandes combinaient des projets de modernisation avec des commandes de machines flambant neuves. C'était parce que les entreprises manufacturières en question comprenaient bien où les nouvelles machines offraient le meilleur rapport qualité-prix et où les équipements existants pouvaient être mis à niveau vers des capacités modernes et numérisées de manière rentable. Pour l'OEM, cela s'est avéré être une pierre d'achoppement dans le passé avec des financiers généralistes qui ont eu du mal à évaluer le financement de la modernisation et ont donc offert des conditions peu attrayantes.

Rapidité de mise sur le marché

Malgré ces complexités, la vitesse était essentielle. Il y avait peu de temps pour que les clients manufacturiers potentiels se décident, décident quel fournisseur choisir et démarrer les installations afin de faire face aux nouvelles commandes anticipées. Celui qui pourrait offrir la meilleure combinaison de technologie et de financement obtiendrait les offres.

Connaissances spécialisées

Après avoir eu des conversations d'ouverture dans le passé avec Siemens Financial Services (SFS) au sujet du financement des commissions nouvelles et des commissions de modernisation, le directeur financier de l'entreprise est revenu en contact. Grâce à ses connaissances spécialisées du secteur sur les performances des équipements industriels sur le terrain, et à sa compréhension approfondie de la valeur au fil du temps de telles machines - qu'elles soient neuves ou rénovées - SFS a été en mesure d'offrir un financement des ventes à la clientèle à l'OEM avec une flexibilité, une personnalisation et des conditions très attrayantes pour les prospects de fabrication.

Deux travailleurs discutent de la logistique dans un entrepôt automatisé avec bras robotisés et bandes transporteuses.
Une imprimante 3D en fonctionnement à côté d'un panneau d'appel vidéo montrant quatre participants divers.

Finance au fil du temps

En fait, dans chaque cas, SFS a soutenu l'OEM pour offrir non seulement un financement pour la commande initiale de la machine, mais aussi une facilité de crédit renouvelable pour les achats futurs. Cela signifiait que chaque client fabricant pouvait prélever des fonds au besoin pour les exigences futures plutôt que de demander une nouvelle approbation (avec toute la bureaucratie des nouvelles applications) pour chaque nouvelle machine. Non seulement SFS a été en mesure de répondre à toutes les exigences immédiates exigées par les clients potentiels de l'OEM, mais elle a également offert l'attraction d'un financement sécurisé à l'avenir, cimentant la relation OEM-client au fil du temps.

Fournisseurs multiples

Au fur et à mesure que les accords étaient en cours, il est apparu qu'un équipement supplémentaire était nécessaire pour l'emballage et l'emballage post-production. Chaque fabricant voulait également financer ces acquisitions d'équipement. L'OEM a pris l'initiative de mettre chaque client en relation avec SFS, qui a été en mesure d'offrir un « parapluie » de financement complet qui couvrait les deux ensembles d'exigences technologiques, en regroupant chaque cas dans une structure de financement unique. Un simple point de contact pour la finance et la technologie combinés.

Fait partie de l'équipe

En ce qui concerne l'OEM, il s'agissait maintenant d'un partenariat avec SFS qui pourrait être appliqué à tous les niveaux pour leurs ventes, renouvellements et mises à niveau. En fait, pour les très grands prospects, SFS peut agir en tant que partie de l'équipe de vente de l'OEM, capable de parler d'expert à expert avec un CFO, et pour les OEM et le client final, le financement flexible a ouvert la possibilité d'acquisitions d'équipements plus sophistiquées en les rendant abordables.

Trois professionnels se tiennent devant des boîtes d'expédition avec des drapeaux internationaux, représentant la logistique mondiale.
Une femme se tient fièrement à côté d'une ligne de production d'embouteillage automatisée dans un environnement d'usine.

Engagement envers le marché

Enfin, l'OEM est rassuré dans sa nouvelle relation avec SFS en raison des antécédents du financier. Historiquement, nous avons vu un grand nombre de fournisseurs de services financiers entrer sur les marchés lorsque l'économie est en plein essor, pour reculer rapidement lorsque les conditions du marché se durcissent. En revanche, SFS a fait preuve d'un engagement constant envers ses marchés clés pendant de nombreuses décennies, en utilisant son expertise spécialisée pour soutenir ses partenaires fournisseurs à fond.

Cet exemple s'appuie sur un arrangement dans le monde réel qui est typique du service que Siemens Financial Services (SFS) offre régulièrement dans le secteur manufacturier. Si vous voulez savoir comment l'équipe peut adapter une solution pour répondre à vos besoins d'investissement ou à vos objectifs stratégiques, contactez-vous.

Financement de la fabrication Siemens

Nous travaillons en étroite collaboration avec des influenceurs et des experts du secteur manufacturier pour développer un financement innovant et abordable pour les fabricants.

Fabrication automobile

Communiquez avec nous

En savoir plus sur les solutions de financement de SFS.