Le collège de formation continue a installé un éclairage intelligent dans le cadre de sa dernière initiative environnementale, réalisant jusqu'à 85 % d'économies d'énergie par rapport au système précédent. Halesowen a l'objectif ambitieux de réduire les émissions de carbone de 50 % d'ici 2032 et de 75 % d'ici 2037 (par rapport à l'utilisation de 2019).
Soutenir la campagne nationale visant à faire de la Grande-Bretagne une superpuissance de l'énergie propre, Collège Halesowen a déjà mis en œuvre un certain nombre de projets. Cela comprend des points de collecte de recyclage sur tous les campus, des points de recharge pour véhicules électriques et un service d'autocar dédié aux étudiants.
Pour améliorer le système d'éclairage, le collège s'est associé à Solutions intelligentes d'Uni, un fournisseur de services gérés pour les bâtiments durables, et Siemens Financial Services (SFS) , un fournisseur de services financiers spécialisé.
Innovate UK, l' « agence d'innovation » du Royaume-Uni, a présenté Uni Smart à Halesowen ; et SFS est le partenaire financier exclusif d'Uni Smart.
Si les bâtiments pouvaient parler
Selon le World Green Building Council, les bâtiments représentent 39% des émissions mondiales liées à l'énergie.
Ensuite, Uni Smart recommande des solutions de sa suite de produits IoT, EcoPulse. L'éclairage traditionnel, fluorescent et LED consomme plus d'énergie que les commandes d'éclairage intelligentes de pointe ; l'éclairage intelligent est jusqu'à 75% plus économe en énergie que les LED. C'est pourquoi l'éclairage est souvent abordé en premier, en s'assurant que des ampoules écoénergétiques sont utilisées, que les lumières sont éteintes dans les zones inoccupées et que l'éclairage défectueux est rapidement détecté et corrigé.
L'attention se déplace ensuite sur la température et l'occupation de l'air, s'assurant que chaque zone du bâtiment est contrôlée et utilisée efficacement. Les clients ont un accès complet aux données des appareils installés ; Uni Smart fournit également des rapports réguliers aux gestionnaires immobiliers, éliminant ainsi le fardeau de l'analyse.
Investir pour économiser
Le défi n'est pas de convaincre les propriétaires et gestionnaires d'immeubles des avantages de la technologie intelligente, mais d'encourager les organisations à court de capital à investir. Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'utilisation du financement d'actifs, Chris Goff d'Uni Smart entame cette conversation avec les clients très tôt. Les projets d'efficacité énergétique sont généralement rentables au fil du temps ; les solutions de financement intelligentes peuvent être structurées pour s'aligner sur ces économies.
Le service d'Uni Smart ne s'arrête pas à l'installation. La société maintient également les systèmes installés pour prévenir la dégradation, protéger l'investissement des clients et assurer des économies continues.
Corinne Youren, directrice des successions au Collège Halesowen, a déclaré : « Nous avons déjà utilisé du financement auparavant, pour des actifs tels que l'équipement informatique, mais c'était la première fois que nous nous associons à un financier pour les technologies de construction intelligente. La solution de bail principal signifiait que nous avions simplement une structure et un ensemble de termes et conditions.
SFS est le seul partenaire financier d'Uni Smart, grâce à l'expertise du financier dans la technologie des bâtiments intelligents sur le terrain, et à son engagement dans des projets axés sur la durabilité. Pour le projet d'éclairage de Halesowen, SFS a fourni un bail principal. Le collège peut prélever pour chaque installation, plutôt que de demander un nouveau bail à chaque fois.
Commutation de l'éclairage
L'éclairage intelligent d'Uni Smart s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas nécessaire et s'ajuste aux niveaux d'ensoleillement pour maximiser la lumière naturelle. Le contrôle centralisé permet aux gestionnaires d'installations de planifier des « scènes » d'éclairage, de suivre l'utilisation et de résoudre les problèmes à distance, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Chaque lumière comprend un compteur d'énergie intégré.
Le projet initial (couvrant trois des treize bâtiments) a permis d'économiser jusqu'à 85 % d'énergie par rapport à l'ancien système, et une économie nette de 20 % sur les coûts opérationnels.
Contactez notre équipe
Kathryn Vassilissin
Gestionnaire des ventes, Canaux des fournisseurs
Courriel : kathryn.vassilissin@siemens.com
Communiquez avec nous
En savoir plus sur les solutions de financement de SFS.